结果:找到"局部自动布线功能",相关内容1000条
  • 立创eda后续建议加入ActiveRoute或某一区域内网络的局部自动布线功能
  • 立创eda要是加入ActiveRoute或某一区域内网络的局部自动布线功能会大大提高用户的工作效率。现在可以用过滤掉某些网络比如GNDVCC等,来实现对某些网络实现局部布线的功能且布线效果与手动布线效果相差无几顶多就是导线进入引脚的方向不是很理想。这个可以简单的手动调节。要是可以在此的基础上增加多用户选定的一个区域,比如矩形区域,对该区域实现局部布线。或者选择一些网络或是飞线实现局部布线功能,那可以大大节省布线的时间。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:jimfar 发帖时间:2022-08-17 14:33:00
  • 【收集】自动布线失败文件收集
  • ‍我们在修自动布线失败的问题,请大家帮忙把自动布线失败的PCB导出立创EDA格式发给QQ3001956291的邮箱,主题:自动布线失败文件+失败现象(因为邮箱好留存回复)1、必须是使用本地自动布线失败的板子,因为云端布线经常资源不足,所以可能是本地布线可以成功的2、只有一两条网络布不完整的不需要发,这种基本上不需要修,可以修的机会很有限,跟布局和密度有关谢谢大家
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-05-26 21:31:00
  • 自动布线查询
  • 自动布线,总显示有3根线没有布好,请问怎么查询?
  • 所属专栏: Layout布线 标签: 线 发帖人:lovekeda 发帖时间:2020-02-14 19:38:00
  • 自动布线出现问题
  • 现在是第二次出现这个问题。自动布线上面显示卡在了0%,仅能够布一根线。按理说设置10+6mil的间距,布线应该完全不成问题。后来我检查发现本地服务器,发现这个(上传的图片貌似过不了审核,这里说明一下控制台显示的内容:)//Autorouterisrunning,pleasekeepthiswindowopening,andruntheeditor"AutoRouter"function...自动布线已经运行,请保持该窗口开启,并打开编辑器运行“自动布线”功能...-------------Connectionestablished-----------Startrouting...Routi...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:4061N 发帖时间:2019-12-27 22:44:00
  • 自动布线卡在百分之零
  • 使用离线自动布线时卡在百分之零,连续尝试,偶有布线成功。重启,重开,都已尝试过。布线软件命令行提示:-------------Connectionestablished-----------Startrouting...Routing-------------Connectionclosed---------------自动布线离线软件版本0.7自动布线软件Log如下:2019-10-3100:21:20.869:INFO::main:Logginginitialized@144ms2019-10-3100:21:20.914:INFO:oejs.Server:main:jetty-9.2....
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:Sato 发帖时间:2019-10-31 00:29:00
  • 怎么把已经连接部分线的网络中剩下的节点自动布线
  • 部分特殊引脚自己连好了,现在想让它自动把剩下的布线掉。现在发现如果选项卡中勾选忽视已布线网络,那么连过一次的线,其他节点不再连接,如果不忽视,那么就全部自动布线了。有没有处理方法
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:XI5D 发帖时间:2019-07-04 11:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: