结果:找到"嵌入式MCU,Cortex-M3,MCU,MCU工作异常,MCU工作模式",相关内容1000条
- 关于汽车信息安全,你想了解的知识点都在这里!
- 随着车联网高速发展,汽车智能化、网联化不断加强,汽车信息安全面临着全新的挑战。如果汽车没有得到更好的安全防护,受到的恶意攻击可能增多。因此,打造更坚固的车载信息安全防护尤为重要。那么,汽车信息安全都面临哪些威胁与挑战呢?提升汽车抗攻击能力的安全防护技术有哪些呢?本文将带你全面了解智能汽车信息安全。另外,基于航芯车规级安全芯片和通用MCU的车载应用方案,将全方位筑牢汽车的安全防线,为车联网信息安全保驾护航。汽车安全概述1.被动安全当事故发生时为保护车辆及人身安全所采取的措施,如设置安全带、安全气囊、保险杠等。2.主动安全使汽车能够主动采取措施,避免事故的发生。具体措施如碰撞预警、车身电子稳定系...
- 所属专栏: 技术交流 标签: mcu 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-02-23 14:46:00
- 航芯案例分享|驾驶员监控系统全解析为驾驶安全护航
- 考虑到道路上的汽车数量不断增加,对ADAS(高级驾驶辅助系统)需求的不断增长可能不足为奇!大多数驾驶员因在驾驶时分心而遭遇事故,尤其是在夜间,所以许多汽车制造商都在提供驾驶员监控系统,增进道路安全性。该系统可以在不受照明条件影响的情况下进行驾驶员的疲劳监测、驾驶员注意力监测以及危险驾驶行为的监测,以减少事故的发生。但是这个解决方案是如何工作的呢?让我们更多地了解一下这个潜在的救生系统。上海航芯MCUACM32F403系列因其180MHz主频、ARMCortex-M33内核以及车规级工艺被广泛应用在该领域。什么构成驾驶员监控解决方案(DMS)?大多数DMS使用RGB或红外传感器。该解决方案在转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: mcu 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:10:00
- 单片机MCU几个基础知识,初学者必看
- 1.MCU有串口外设的话,在加上电平转换芯片,如MAX232,SP3485就是RS232和rs485接口了。2.RS485采用差分信号负逻辑,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485一般采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机。3.Modbus是一种协议标准,可以支持多种电气接口,如RS232,RS485,也可以在各种介质上传输,如双绞线,光纤,无线。4.很多MCU的串口都开始自带FIFO,收发FIFO主要是为了解决串口收发中断过于频繁而导致CPU的效率不高的问题。如果没有FIFO,则没收发一个数据都要中断处理...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-07-28 15:22:00
- MCU是控制电子产品的大脑
- 现如今我们生活中的许多电器都使用了MCU。例如手机、电视机、冰箱、洗衣机、以及医疗设备、智能语音设备、节能控制、报警控制等等。那么单片机在这些电器中究竟做了些什么呢?单片机是这些电器动作的关键,是指挥硬件运行的。例如:接收按钮或按键的输入信号,按照事先编好的程序,指挥马达和LCD的外围功能电路动作。那么MCU是如何构成的呢?*单片机的构成要素*MCU是由CPU、内存、外围功能等部分组成的。如果将单片机比作人,那么CPU是负责思考的,内存是负责记忆的,外围功能相当于视觉的感官系统及控制手脚动作的神经系统。尽管我们说CPU相当于人的大脑,但是它却不能像人的大脑一样,能有意识的、自发的思考。CPU...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-13 15:56:00
- MCU涨价的主要因素还得从供需来看
- 首先需求方面来说,疫情导致在线教育与办公需求增长,导致对应的驱动IC、电源管理IC及功率元件需求增长,而一季度之后,疫情得到有效遏制,消费电子和汽车及家电的需求回暖,功率MOS、PMIC、传感器IC等产品需求接力,维持产能满载。以上这些原因,再加上芯片厂商提高了安全库存,共同推动了晶圆产能处于满载状态,尤其是8寸晶圆。另一方面,全球的大多数晶圆厂已经很少去扩产成熟制程的产能,过去五年产能的成长率不足5%,但是需求却在不断的增长,尤其是5G以及AI的大规模应用之后,全球对晶圆产能的需求将会大幅度提升。需求提升了,但是年初的疫情,让半导体厂商对下半年的需求出现了误判,预估过于保守,所以,进入下半...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,MCU涨价 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-14 13:49:00
- 疫情之下,加速国产MCU替代
- “国产替代”成为独特的宣传标语。可以发现展会现场以及多家厂商展位上出现“国产替代”、“国产MCU”、“打造国人自己的MCU”等字眼。那目前MCU的国产替代现状如何?目前国产MCU正在逐步实现中低端领域的进口替代,相对于以往基本都是国外品牌的现象,如今包括在消费电子、工业控制等应用市场已出现了不少国产MCU身影。不过中高端市场领域仍基本掌握国外企业手中,如车规级MCU方面国内只有极少数厂商产品可真正进入市场且替代空间巨大。对于客户而言,更换供应商涉及产品稳定性、软硬件兼容等众多方面问题,同时也要耗费较多时间去做验证,国产MCU产品若没有展现出巨大优势,客户大多还是会继续选择国外供应商。然而近两...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 国产MCU,车规级MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-14 14:37:00
- 国产MCU帮助汽车电子化发展
- IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动微MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
- 嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常
- 单片机MCUCortex-M3是一个32位处理器内核。内部的数据路径是32位的,寄存器是32位的,存储器接口也是32位的。CM3采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。下面宇芯电子介绍关于嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常。一、工作模式线程模式和手柄模式。当处理器处在线程状态下时,既可以使用特权级,也可以使用用户级;另一方面,handler模式总是特权级的。在复位后,处理器进入线程模式+特权级。二、向量表因为地址0处应该存储引导代码,所以它通常映射到Flash或者是ROM器件,并且它们的值不...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 嵌入式MCU,Cortex-M3,MCU,MCU工作异常,MCU工作模式 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-16 14:25:00
- 意法半导体MCU推出智能嵌入式应用的STM32L4
- 意法半导体新推出的STM32L4+微控制器极具性价比,集成最低的存储容量512KB的闪存和320KB的SRAM,提供紧凑的10mmx10mm64引脚和7mmx7mm48引脚两种封装选择,例如可穿戴设备的外观尺寸。借助意法半导体MCU的超低功耗微控制器技术,新STM32L4+MCU有7个主要低功耗模式,使设计人员能够更加灵活地管理功耗和唤醒时间,以最大程度地降低能耗需求。这些产品同时还支持FlexPowerControl高能效任务处理技术,以及在CPU在停止时仍继续高能效采集数据的批处理模式。EEMBC®基准测试成绩409CoreMark®和285ULPMark™-CP1证明,新MCU实现了高...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 意法半导体MCU,STM32L4,医疗MCU,工业MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-13 17:19:00
- 单片机内核Cortex-M3八大知识点
- 近两年随着电子产品智能需求提升,灵动微通用类MCU需求暴涨,例如仅仅一个智能门就需要三颗MCU如果需要实现无线控制,还需要能支持无线蓝牙的的MCU。而对于低阶机器人来说,就需要23颗MCU,高阶机器人需要30多颗MCU,此外如果需要机器人有表情,则需要更多MCU,还有如果机器人融入更多情绪功能则需要的MCU还会更多。而Cortex-M3内核MCU是目前使用比较广泛的。MCU目前使用内核常用的有Cortex-M3,Cortex-M0/MO+,Cortex-M4.下面介绍比较常用Cortex-M3的八个知识点Cortex-M3的八个知识点1.指令集32位ARM指令集:对应ARM状态16位Thum...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,Cortex-M3,灵动微 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-18 17:13:00
返回