结果:找到"差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器",相关内容1000条
- YXC差分可编程振荡器,频点200MHz,LVDS输出,应用于360°全景环视
- 要想获得行车安全的更多保证,除了驾驶人娴熟的驾驶技巧,驾驶人是否能够获取车身外更详尽的路况显然同样起着重要作用。鉴于汽车驾驶位存在很多盲区,这极容易给驾驶人带来诸多安全隐患,360°全景环视因此而生。其原理是通过在车身前后左右安装足够数量的高清摄像头,再由软件把每个摄像头捕获到的汽车周围的时景无缝拼接。这样驾驶人在驾驶车辆时,无论是前进还是倒车,都可以掌握每一秒车身周围的变化,大大避免了因盲区带来的安全隐患。另外,驻车后,驾驶人也可以远程通过手机监控汽车内及汽车周围状况,对汽车可以做到实时监控。360°全景车载摄像头高清画面的捕获离不开晶振的功劳,它稳定输出高精度高频信号给芯片,360°全景...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-18 15:48:00
- 差分可编程振荡器,频点50MHz,LVDS输出,应用于音视频处理器
- 音视频处理器是一种专用芯片或集成电路,用于处理音频和视频信号的输入、输出和处理。它通常被用于各种音视频设备和系统中,如电视机、音响系统、数字影音播放器、监控摄像头、视频会议设备等。音视频处理器中的晶振扮演着重要角色。一方面,音视频处理器需要严格的时钟同步,以确保音视频信号的稳定处理和同步输出。晶振提供的基准时钟信号用于同步各个部件和模块的工作,确保它们以正确的时间间隔进行数据处理和传输。另一方面,音视频处理器通常需要对输入信号进行采样和转换,例如将模拟音频信号转换为数字音频信号,或者对视频信号进行数字化处理。晶振可用于控制数据采样的时序,确保输入信号能够准确地被转换和处理。此外,晶振的频率和...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-11 15:37:00
- YXC可编程差分晶振,频点148.5MHz,LVDS输出,5032封装,应用于高端摄像头
- 高清视频会议摄像机是一种专门设计用于实时视频通信和会议的设备,具有高分辨率、广角镜头、自动调节功能等特点,旨在提供清晰、流畅的视频图像,以实现远程会议参与者之间的高质量视听交流和沟通。晶振在高清视频会议摄像机中扮演着重要的角色,主要体现在以下几个方面:1)时钟同步:高清视频会议摄像机需要精确的时钟同步来确保视频帧的采集、编码、传输和显示的同步性。晶振提供稳定的时钟信号,用于同步摄像机内部各个模块的工作,保证视频流的连贯性和准确性。2)视频帧率控制:高清视频会议摄像机的输出视频通常以一定的帧率进行传输和显示,如30帧/秒或60帧/秒。晶振提供的时钟信号用于控制视频采集和编码的帧率,确保输出视频...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-11 16:55:00
- YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于激光测距仪
- 激光测距仪是利用调制激光的某个参数对目标的距离进行准确测定的仪器。它广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。在激光测距仪的工作过程中,晶振将电能转化为机械振动能量,以产生稳定的激光脉冲。而稳定性在激光测距仪的测量精度有着重要影响。晶振的振动频率直接决定了激光脉冲发射和接收的时间精度。如果晶振频率不稳定,那么激光测距仪将无法准确测量激光脉冲回程时间,进而影响距离计算的精度。同时,晶振的稳定性还与激光测距仪的长期使用和环境变化有关。晶振的振动频率可能会受到温度、湿度、震动等因素的影响,从而导致激光测距仪的测量精度出现变化。为了保持...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-26 16:37:00
- YXC差分振荡器,频点156.25MHz,HCSL输出,工作温度-40-105℃,应用于网关
- 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。网关具备将一种通信协议转换为另一种通信协议,实现对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,根据不同现场网络环境实现灵活的上网通信,实现如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等边缘计算功能等多种功能。它可应用于数据采集、设备联网、远程维护等方面。网关对晶振的质量要求较高,主要体现在以下几个方面:1.频率稳定性:网关要求晶振具有较高的频率稳定性,以保证设备在不同工作环境下都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-22 15:46:00
- 扬兴科技可编程差分晶振,频点155.52MHz,LVPECL输出,应用于交换机
- 交换机(Switch)是一种网络设备,主要用于电(光)信号的转发,允许接入交换机的任意两个网络节点之间进行独立的通信。交换机不仅限于以太网应用,还有电话语音交换机、光纤交换机等多种形式,以适应不同的网络需求。交换机需要稳定的时钟信号来同步网络数据的传输和处理。晶振提供这样的时钟信号,确保交换机能够准确地控制数据包的转发、接收和处理,从而保证网络的稳定性和可靠性。同时,交换机通过各种网络接口(如以太网口、光纤口等)连接到网络中的其他设备。晶振的时钟信号用于控制网络接口的工作,确保数据的准确传输和接收。此外,交换机通常需要定期发送管理信息或进行性能监控,以确保网络的正常运行。晶振提供的时钟信号用...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-19 15:20:00
- YXC可编程差分振荡器,频点125MHz,LVDS输出,应用于尿液分析仪
- 尿液分析仪是测定尿中某些化学成分的自动化仪器,它是医学实验室尿液自动化检查的重要工具,具有操作简单、快速等优点。仪器在计算机的控制下通过收集、分析试带上各种试剂块的颜色信息,并经过一系列信号转化,最后输出测定的尿液中化学成分含量。尿液分析仪一般由机械系统、光学系统、电路控制系统、分析处理软件、显示和打印系统组成。晶振在尿液分析仪中扮演着提供稳定的时钟信号的重要角色。尿液分析仪通常配备液晶显示屏,用于显示分析结果和操作界面。通过提供稳定的时钟信号,晶振确保液晶显示屏显示的内容清晰、稳定,以提供良好的用户界面体验。此外,尿液分析仪中可能包含各种传感器和执行器,用于检测和控制尿液样本的流动、温度等...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器,差分晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-07 14:53:00
- 高频灵活定制-存储与计算可编程差分振荡器YSO210PR应用于服务器与大数据
- 随着科技的不断进步,机器人技术正在不断地推陈出新,为各个领域带来了更多可能性。而在机器人的智能视觉控制、工业屏、望远镜等应用中,可编程差分振荡器YSO210PR成为了重要的元器件,发挥着关键作用。YSO210PR是一款高性能的可编程差分型有源晶振,其拥有10-1500MHz超宽频率范围,频率任意编程,并且精确输出到小数点后六位,为偏频和高频应用提供了理想的解决方案。50326P封装,频点为148.5MHz的YSO210PR是该系列中的一员,广泛应用于智能视觉控制器、工业屏、望远镜、富士打印机、电脑显卡、硬盘、服务器防火墙设备、10GB以太网、SONET、SATA、SAS、光纤通道、高清SDI...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-03 17:17:00
- 差分晶振电路图如何制作影响差分晶振价格的原因
- 其实,对于差分晶振电路图制作方式,一般建议请专业的人士制作即可,现在网络上有很多可以制作差分晶振电路图公司,在这些方面选择的时候应该多方面的了解的。然后选择适合自己的公司。对于公司的选择一般采用对比方式选择,比如对比产品价格、对比公司服务以及对比的自己公司的需求,然后选择适合自己的公司制作。当然,在制作差分晶振电路图的是需要一定的费用,企业在选择的时候不但要选择到靠谱的公司而且还要选择适合自己费用的查分晶振公司。今天针对于这些细节给大家详细的说说吧!差分晶振价格影响因素一:公司因素价格方面都是和公司的选择有关系,选择不同的公司带来的结果是不同的。差分晶振公司不同的价格是不同的,因为每个公司都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-08 17:20:00
- 高频差分晶振YSO230LR小巧而强大适用于音频通信等领域
- 在现代电子设备中,差分晶振起着至关重要的作用。作为一种高精度、高稳定性的振荡器,YSO230LR差分晶振成为了各种应用领域的首选。无论是工业相机、PTTR网关、工业挖矿机,还是拼接屏、商业屏、10GB以太网、SONET、SATA、SAS、光纤通道、板卡、网络防火墙、硬盘等设备,YSO230LR差分晶振都能够提供卓越的性能和可靠性。YSO230LR差分晶振具有广泛的频率范围。作为一款高频差分石英晶体振荡器,YSO230LR支持13.5MHz-200MHz的宽频率范围。并且,该产品系列的总频差在±50PPM以内,保证了高精度的输出信号。不论您的应用需要何种频率,YSO230LR差分晶振都能够满足...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-29 18:12:00
返回