结果:找到"布线问题",相关内容954条
- 付费报酬解决一个esp8266接线问题
- 之前在开发版上运行都正常,把代码写入进去后从版上解焊下来后,自己用线接上跟开发板一样的接口为什么不行为什么不行,是不是开发板上面的什么地方自己没接上哪个大神帮忙看下还有什么相关地交流群有吗拉我一下愿意小付一笔费用学习或者给大哥点个外卖帮我指点指点这是在开发板上的效果(可以正常显示)这个拆下来用面包板自己焊线后就不行了什么原因呢这个是接线的电路图(看下是不是线路走线问题)
- 所属专栏: 项目外包 标签: esp8266 接线问题 发帖人:阿拉丁11 发帖时间:2023-07-23 16:45:00
- 为什么画PCB时候SMA封装显示GND没有连接
- 明明走了线,为什么还是显示我存在未完成连接呢????。当我给顶层和底层铺上地铜时候,这个报错就消失了。然而我用华秋DMF检查时候发现,它显示我GND是开路的?为什么呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 线网络问题 发帖人:邓金银9527 发帖时间:2023-01-08 17:09:00
- PCB布局时,飞线连接杂乱的问题
- 总共有2个问题:问题2:由下图可见,电阻第1脚是GND,4pin插座第1脚也是GND,但是它们之间没有飞线连接(电阻是从其它位置移动过来的,只有当我松开鼠标时,才会显示飞线),这样就有延时,这种现象会影响布局的工作,总担心这2个引脚没有连在一起。建议2:元件移动时,飞线要及时更新。问题2:还是下图,GND焊盘上显示了2条飞线(有些情况可能会显示多条),看起来好乱。建议2:同一焊盘,同一网络只显示1条飞线就可以了啊,比如GND,只要保证整个板子的GND是串在一起就可以啊,没必要把飞线整得到处都是。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB布局时, 飞线连接杂乱的问题 发帖人:莫忘0324 发帖时间:2022-06-06 15:15:00
- 飞线不见了,设计管理器的网络飞线始终为0
- 布线一半,所有飞线不见了。在`设计管理器`中,可以看到`网络引脚`,但`网络飞线`始终为0。将网络的对勾勾掉再重新勾选也没有恢复显示。并且布线时也没有了同网络高亮显示,不知道是哪里设置错了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 飞线 技术问题 发帖人:码客Mark 发帖时间:2021-09-28 17:28:00
- PCB布线
- PCB布线规则有时提到的S/W/S/W/S-20:5:7:5:20是什么意思?麻烦大神给通俗的讲解下。谢谢了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 有关布线阻抗的问题 发帖人:xaHY 发帖时间:2021-09-15 14:54:00
- SIM卡PCB封装,求助找不到一样的
- SIM卡PCB封装,求助,哪个兄弟,有这个卡座的PCB尺寸图给个,我找不到,都不是这种的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: pcb布线数据线和地址线pcb布线 过孔与绕线的选择问题。 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2021-07-30 13:55:00
- 立创EDA专业版如何自动布线?
- 请问一下。专业版如何像标准版那样自动布线?我没找到自动布线选项
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版自动布线问题 发帖人:EDA粉丝 发帖时间:2021-07-14 15:26:00
- pcb布线过孔与绕线的选择问题。
- pcb布线过孔与绕线的选择问题。在布线的时候没存与mcufpga靠的很近,这样可以减少。路线长度本应是理想的事情。可是做了等长却很难。所以采用蛇形方法但是我在实际绘制过程当中,如果使用过孔,就可以很简单的说短线距离?并且很容易实现等长({当然我要整组数据线。都使用过孔,这样能够保证阻抗相等。}),那么选用哪种方法比较好?针对数据线和地址线这样的高频时序要求还比较高线路
- 所属专栏: 技术交流 标签: pcb布线数据线和地址线pcb布线 过孔与绕线的选择问题。 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2020-11-10 16:24:00
- 立创eda布线
- 各位大佬,我想问一下,咱们利用eda布线的时候规格是怎么选择呢,是看他们两端的电压?还是看什么,有人可以解释一下吗?谢谢了!!!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 布线问题 发帖人:liiuyongqi 发帖时间:2020-09-06 22:32:00
- 试用2天EDA,问题
- 1.PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?2.PCB覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。3.画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。4.PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题 发帖人:致新科技工程师 发帖时间:2017-08-12 11:47:00
返回