结果:找到"应用",相关内容338条
- 小华半导体应用持续跟新欢迎补充
- 图片
- 所属专栏: 华大MCU 标签: 应用 发帖人:q877378012 发帖时间:2022-11-15 11:52:00
- 使用CBU模块设计五路灯串控制器的应用
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。CBU-IPEX是一款低功耗嵌入式Wi-Fi模组。它由一个高集成度的无线射频芯片BK7231N和少量外围器件构成,可以支持AP和STA双角色连接,并同时支持蓝牙连接。CBU模块参数1、内置低功耗32位CPU,可以兼作应用处理器主频支持120MHz工作电压:2、3.0V~3.6...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: CBU模块应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-31 15:23:00
- CB3S免开发模块设计一款万能红外遥控器
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品功能:用CB3S模块开发的万能遥控器具有“红外学习上报”和“红外控制下发”两个重要功能,通过对设备的学习来获取当前设备的红外数据,再将此数据上报给“智能生活”云平台,由云平台进行处理后将红外控制数据下发到万能遥控器,再由万能遥控器的红外发射管发射给设备,从而达到控制设备的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 模块应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-28 11:01:00
- 基于CB2S或CB3S开发的情景灯智能插座
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品介绍:(这里以CB2S模块为例)情景灯智能插座是基于CB2S模块设计,可以使用APP查看和控制的远程开关,调节情景灯光亮度,颜色,模式。无需开发APP,多种APP面板可选,可自定义AP点,具有:开关控制、倒计时时间设置、调节情景灯光亮度、颜色、模式、开关状态显示等。情景灯...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 基于CB2S或CB3S应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-24 15:48:00
- 基于CB2S模块的电量统计智能插座方案
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品功能:基于CB2S模块的电量计量智以统计插座是一款可以使用APP查看和控制的远程智能插座,无需开发APP,多种APP面板可选,可自定义AP点,具有:开关控制、倒计时时间设置、当前电流显示、当前电压显示、当前功率显示、故障报警、开关状态显示等。CB2S是一款低功耗嵌入式Wi...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CB2S模块应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-24 14:36:00
- ESD保护器件的应用
- ESD保护器件的应用.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ESD保护器件的应用 发帖人:元基朱生 发帖时间:2022-02-16 18:19:00
- 原理图器件和PCB器件不能关联
- 整个器件是可以关联的,但是器件分部件后,比如一个运放芯片分两部分,U2.1,U2.2,如此再PCB文档就关联不起来了;再原理图选定U2.1或U2.2,在PCB文件上U2没有高亮提示。希望早日提升EDA性能。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 PCB 设计应用 发帖人:明月当空 发帖时间:2020-10-07 15:23:00
- 多款额温枪方案量产,GD32加速医疗电子行业应用
- 从目前海内外疫情的发展趋势来看,国内传播将很快得到控制,但海外输入的潜在问题使公共场合测温检疫的需求将长期存在,同时据医疗仪器制造商预计,国内红外测温仪的需求能见度已经到今年7月份。海外(以欧洲、日韩居多)则出现了类似国内1-2月份的大面积短缺,出口订单蜂拥而至。根据赛迪发布的国内红外测温仪统计数据,2020年预计国内手持式测温仪总产量将达65万台,同比增长117%。进入3月份,元器件供应商和代工企业逐渐复工,但核心器件严重短缺的状况并未好转,相关厂商的方案开发和交付压力仍然巨大。因此,在长期需求驱动下,测温仪供应链寻找稳定可靠、供货充足的相关MCU和热电堆传感器供应商成为重中之重。近日,搭...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD MCU应用 发帖人:LOVE67 发帖时间:2020-04-13 15:04:00
- 新型二总线技术智能家居应用
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智能家居 灯控应用 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-01-19 11:33:00
返回