结果:找到"开发板",相关内容896条
- TIM0开发板测评报告-开箱&点灯
- 很幸运抽中了立创商城的TIM0开发板,先进行一波开箱这次开发板也是采用了嘉立创自己独有的彩色丝印工艺,相比于我们平常买到的开发板只有单色丝印,彩色丝印对引脚标注更加明显,电源用红色表示正,黑色表示负,表示更加明显,管脚功能也用不同的颜色进行了区分------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------接下来就是所有开...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0开发板 发帖人:会飞的摄影师吖 发帖时间:2024-01-27 23:09:00
- PY32F002A开发板,32位M0内核,最高20KB的flash,3KB的SRAM
- PY32F002A开发板为PY32F002A芯片提供了一个简易的硬件开发环境。开发板使用typec接口作为供电源。提供包括扩展引脚在内的以及SWD、Reset、Boot、Userbuttonkey、Resetkey、LED等外设资源。目前开发板已经可以在某宝购买。提供相关资料和技术支持。PY32F002A芯片介绍:PY32F002A系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达20Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-03-01 16:48:00
- M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
- 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板,开发工具,单片机 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
- 启明云端分享|采用BtoB设计的RK3399核心板【邮票孔,支持4K、H.265硬解码】
- 今天来为大家介绍一款启明云端采用BtoB设计的RK3399核心板,核心板为邮票孔,支持4K、H.265硬解码!概述:·IDO-SOM3909是基于RK3399系列CPU开发设计的一款高性能核心板·双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,六核64位CPU·搭载Android7.1/8.1/9.0/LINUX系统,主频高达2.0GHz·采用Mali-T864GPU,支持4K、H.265硬解码·在超小PCB面积上,核心板板载LPDDR4,eMMC,PMIC和千兆PHY芯片,·扩展EDP、MIPI-DSI、HDMI、PCIE、TypeC、3路MIPI等接口和多达156路GPIO接口丰...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 开发板 发帖人:启明云端科技 发帖时间:2021-07-29 16:25:00
- 开源一块STM32F103RE的小开发板~可做物联网,游戏机等
- STM32F103RETX开发板(原文链接点我,点击全文看更加完整介绍)其设计其实是比TOLIN核心板要早些时候的~,当时想用这块板子做的是一个复古游戏机,有联网功能。但是后来其在我调试一些简单的模块中起到很大的作用,所以就一直用它先完成一些驱动文件编写,比较方便。首先其设计还是遵循了极大化兼容接口的设计思想,满足一些模块的板对板直插,减少杜邦线使用。再者就是结构上的调整,板子的大小与添加IO丝印。说一下板载资源吧USB2.0接口可实现USBCDC功能,U盘拖拽固件升级,数据存储等功能。三色LED一颗5050的三色led代替传统的led,使板子布局更加美观,用于做指示灯。STLINKUART...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 开发板 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:27:00
- 开源一块STM32F401核心板带物联功能
- TOLIN,是一块STM32核心板至于为什么叫Tolin,最可靠的解释就是顺口吧。这是2019年下半年,花些时间将一些零零碎碎的元件拼合成的一块核心板。使用效果其实出乎我的意料,所以打算写一系列的文章来介绍这块板子。首先其要达到的目标是简便,减少使用杜邦线,同时能插入面板板里,还能与NodeMCU板对板对接,这里使得这块板子也具备了物联的功能,可探索空间进一步扩大。与其他核心板相比它具有什么不同的地方呢?最明显不同的地方就是多了个0.88寸的OLED屏幕,其次两边的io布局其实是在满足与NodeMCU板对板对接的前提下,尽可能满足了市面上一些模块引脚顺序,即模块直接插到核心板上就能完成对接,...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 核心板 开发板 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:19:00
- 【XILINX开发板试用报告】迟到的上电试用
- 首先抱歉,这么晚才发测评,出差一周多刚刚回家才看到开发板,首先感谢立创和赛思灵这边提供这么好开发板给我们试用,其次严重吐槽一下赛思灵的网站,下载个镜像,注册个账号,被审核了很多次,一度想放弃好了,刚出差回来,有点累,先上个测试测试上个图好了!开箱验板镜像烧录上电测试程序编辑
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: XILINX开发板试用 发帖人:myxingchao 发帖时间:2019-07-05 22:02:00
- GD32开发板评测活动获奖感谢
- 很荣幸获得了GD32开发板的评测的活动的并列第一名!特此发帖感谢!过程有点小意外,但是立创员工的给力的帮助让我顺利拿到了150元的京东购物卡奖金!!!感谢GD32公司,感谢立创商城!!!!!没图没真相,下面是真相!!
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32开发板 发帖人:wait31415 发帖时间:2019-06-07 20:59:00
- WQX开发板STC15单片机多任务开发板
- WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 单片机开发板 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-27 19:41:00
- 番茄STM32F3开发板
- 之前用了原子的F103开发板,很好用!现在用F30X的芯片做开发,找不到合适的开发板,就自己做了一个。现在想找小伙伴一起众筹做一款开发板。目前做了第一版,基本功能如下:板载MicroUSB接口,供电+上位机通信;板载5V、3.3V电源输出;板载2个通用输入按键;板载RTC时钟电路;支持SWD调试接口;板载1个LED电源指示和1个受GPIO控制的LED;支持0.96'OLED显示接口;支持高精度模拟基准,合适高精度数据采集;更具人性化的可扩展接口,创新性的扩展接口,避免使用杜邦线扩展功能。具体细节请参考众筹说明:http://z.elecfans.com/147.html
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 STM32F3 STM32 发帖人:MichaelFan 发帖时间:2017-11-13 10:28:00
返回