结果:找到"开源设计",相关内容1000条
- usb转ttl的设计疑问
- 我前几天设计了这个usb转ttl模块,这几天画出了板子想要打样,用到的是CH340N芯片,目前遇到的问题以及疑问有以下几个,望大佬们解答:1我想设计的是一块可以选择3.3V或者5V输出,所以我用了在ttl输出那里加了VCC还有VCC3.3V、+5V这几个引脚,然后用跳线帽短接VCC和3.3V就可以实现3.3v,短接VCC和+5V实现5v,这样设计正确吗?2ch340n可以设计串口自动下载电路吗,我设计的是ch340n的RTS引脚与单片机的RST复位引脚串联,中间接了一个电容,然后用了一个三极管,还有接地,这个我问的不知道对吗,因为想一次实现打板成功。3这个电路所有地方正确吗,包括以上2个功能...
- 所属专栏: 开源设计 标签: usb转ttl 开源设计 发帖人:昂德森科技 发帖时间:2024-02-18 14:38:00
- WIFI万能红外免开发设计(已更新图纸)
- 最新版本已更新在亚特联IOT平台上创健万能红外,5月10日到6月10日新上线有大优惠,喜欢动手的小伙伴们快下手吧。亚特联IOT平台入口在立创商城的首页最大屏上点击即可进入。图纸已更新到最新点些可直接编辑原理图PCB图图纸已更新到最新点此可直接编辑PCB参考BOM已更新
- 所属专栏: 开源设计 标签: 免开发设计 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-05-12 15:00:00
- 开源推荐006期丨ATX电源测试仪
- 开源工程名称:ATX电源测试仪作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/atx_psu_tester✨工程描述:前段时候折腾ATX电源(捡垃圾)的时候需要测试ATX电源,一般测试ATX电源的方法都是拿一根线短接PS_ON和GND来启动,然后启动后拿万用表挨个测试各路电压的输出值是否正常。既不可靠也不方便。于是基于STC15的51单片机制作了一个ATX电源测试仪。可用于测试ATX电源好坏,并实时显示ATX电源的全部五路输出的电压值(包括-12V电压)。适合需要做ATX电源维修的朋友使用。全部的ADC端口都有保护,可承受一定程度的过压,防止...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 开源硬件 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:39:00
- 开源推荐004期丨18650锂电池LED灯
- 开源工程名称:18650锂电池LED灯投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/ip5306-li-dian-chi-chong-fang-dian-ban✨工程描述:使用IP5306锂电池充放电芯片和PT4115LED恒流驱动IC,可以对18650电池充放电,还可以做LED灯。红圈1为IP5306锂电池充电和升压5V电路,SW1开关短按可以触发电量显示百分比指示灯和USB5V输出。红圈2为PT4115恒流LED驱动电路,最大恒流800MA,长按3秒SW1可以控制PT4115点亮和关闭LED灯。✨PCB板和焊接成品PCB布局进行了修...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-05 10:41:00
- 开源推荐003期丨51单片机脱机下载和烧录器
- 开源工程名称:51单片机脱机下载和烧录器投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/51-dan-pian-ji-xia-zai-qi✨工程描述:STC51单片机最方便的就是ISP下载,一般都是用CH340下载烧录,但是STC单片机在ISP烧录时要断电冷启动才能烧录成功,并且在没有完全把目标单片机电路的电源全部释放完时,就算你执行了断电也不一定能烧录成功。最方便的就是用CH340再加一个自锁开关来控制目标板的电源通断,自锁开关开的时候可以给目标单片机供电,自锁断开时可以通过一个10欧左右的电阻对地方放电。但是这样做就是要每次烧录时要用...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-04 14:33:00
- 开源推荐002期丨TPS54360降压模块
- 开源工程名称:TPS54360降压模块作者:suifeng8071工程链接:https://oshwhub.com/dian-sai-1/tps54360✨工程描述:TPS54360是一款具有集成型高侧MOSFET的60V、3.5A降压稳压器。按照ISO7637标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至2µA。4.5V到60V(绝对最大值为65V)输入范围:3.5A持续电流、4.5A最低峰值电感器电流限制电流模式控制直流/直流转换器92...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-03 10:52:00
- 开源推荐001期丨VFD时钟
- 嗨~这里是立创EDA开源硬件项目推荐,在OSHWHub开源的优秀项目都会在这里进行推荐供大家交流学习,每个项目基本都包括项目描述、原理图设计、PCB设计、BOM表、实物图、演示视频、调试程序等等;本期工程详情可查看地址:https://oshwhub.com/katachi/vfd-shi-zhong工程描述:VacuumFluorescentDisplay(vfd)即真空荧光显示屏,其独特的发光效果受不少发烧友青睐。VFD显示原理一般是屏上侧灯丝供电后激发出电子,然后下册有栅极和阳极(类比数码管公共端和段端),恰当设置栅极阳极和灯丝的电势,可使电子轰击阳极上的荧光粉而发出美妙的光线。VFD...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-11-26 17:27:00
- DC/DC开关电源设计
- 我们想改进一款开关电源模块,电源要求输入DC24V,输出三路,或许隔离,分别是DC9V/300mA,DC18V/60mA,DC18V/60mA三路互相隔离,原来用的TOP414,现在处于成本考虑,想更换方案,哪位有好的方案可以和我联系QQ:2671825524
- 所属专栏: 项目外包 标签: DC/DC开关电源设计 发帖人:石下之草 发帖时间:2018-04-18 16:30:00
- 力创EDA中PCB如何开槽?
- 1.我使用边框层开槽时出现如下提示,如果我用实心填充,那我应该填充在哪一层?2.在力创EDA中,怎样统一调整线宽?3.如何快速选择相同的对象,比如相同网络的布线、元件标号等?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB开槽 PCB设计 发帖人:null 发帖时间:2018-01-22 09:49:00
- 基于TDA2030AL的音频功放评估板
- 此音频功放评估板,采用TP1272-S做前级放大,而TDA2030AL做后端音频的功率放大器。1、立创链接:http://www.szlcsc.com/product/details_100809.html2、视频链接:http://video.tudou.com/v/XMjY5MTM5OTQyMA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.03、图纸可以在立创链接界面下下载。原理图:说明:1、采用TP1272-S做前级放大2、调音从左到右分别为:低音、高音、总音量pcb:清单:
- 所属专栏: 开源设计 标签: 开源设计 发帖人:阿斯蒂芬 发帖时间:2017-06-02 19:20:00
返回