结果:找到"录音芯片,语音ic,语音芯片",相关内容1000条
- NVF04M录音芯片——宠物喂食器语音ic
- 宠物自动喂食器用于解决宠物主人无法在家照看宠物时宠物的喂养问题。现市面上已有多款功能各异,价格从几十到上千的自动喂食器,成为了很多宠物主人解决喂养问题的好帮手。但多数厂商在设计生产喂食器的时候仍然以产品为导向,忽略了宠物主人的诉求。为了更好的给铲屎官们提供更优质的产品和服务体验,提高用户与萌宠的生活质量,九芯电子和厂商合作,在宠物自动喂食器中置入NVF04M录音芯片,可以语音提示宠物吃饭,还能录下主人的声音和宠物们进行交流。NVF04M录音芯片宠物自动喂食器语音方案:NVF04M录音芯片是一款内置SPI闪存,无需外挂存储器,可减少外围电路和生产成本,可实时进行录音播放与存储,拥有9个独立的I...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片,语音ic,语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-14 16:57:00
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- 语音芯片出现故障一般有哪些原因?
- 在生活中,大家可能都会使用或者见到语音设备产品,可能会出现故障,如无法发出声音、声音变得断断续续等。出现这些问题大都是由于里面的语音芯片出现了问题,那么语音芯片出现故障的原因一般有哪些呢?一、语音芯片内部本身的故障:1、磨损如同人类器官老化而走向死亡,语音芯片也有同样的情形。在长时间使用后,语音芯片内部零件或材料逼近使用极限而逐渐磨损或疲劳,最后无法再执行原有的功能。2、早夭不良的电路设计,或制造过程的缺陷,如微尘、微粒、杂质等因子,会造成语音IC在还没有老化磨损前就提早故障。这情形类似先天体质异常或抵抗力弱的婴儿,较容易夭折死亡一样。3、随机故障如果没有发生早夭,并且也未到达磨损阶段,语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-08 16:30:00
- 智能电子药盒可以语音提醒是加入了什么芯片?
- 电子药盒有时候也被称为定时药盒。一款全新设计的人性化智能电子药盒,会说话,能定时,更简单。该设计为更多人带来了便利,尤其是对于众多不习惯于传统复杂定时系统的人们。人们常常由于很多事情会忘记按时服药,电子药盒附带语音提示能够及时提醒吃药;而且对于有视力缺陷的人、老人和小孩可以通过语音来识别药物的分类、用法等,可以有效避免吃错药,多吃药;智能电子药盒可以语音提醒患者吃药在里面加入了语音芯片,NV040C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V,弥补了目前市面...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-30 15:08:00
- 语音芯片在智能喂食器上的应用!
- 随着人们生活水平的提高、城市化进程的快速发展和城市家庭规模的缩小,现在喵星人、汪星人已经成为我们生活中不可或缺的一部分,他们确实很萌,现在的城市生活,外面很热闹,但实际上很多人的心很孤独,这些宠物成为我们孤独心灵的星光;非常爱宠物的朋友肯定没少担心,自己不在家时,宠物饿着,经常请看护,也不太现实,而且宠物也会怕孤独,需要有人陪,而宠物智能喂食机能够满足宠物主人出差/出游/上班/睡懒觉等情况下对宠物的照顾和喂食。自动喂食机根据原理主要分为沙漏式自动喂食机、机械控制式自动喂食器、电子式自动喂食机、智能喂食机。电子式自动喂食机是目前市场上使用最广的,主要功能是用电或电池驱动,设置多次定时、定量喂食...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-29 16:42:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
- 音乐芯片在地球仪上的应用!
- 在电子技术的快速发展的今天,市面上会开口“说话”的电子产品越来越多;智能语音地球仪是采用先进隐形码光学识别技术和数码语音技术开发而成的新一代智能阅读和学习工具,配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用。配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用,通过点到哪里读到哪里的方式,实现视听结合、声图并茂,使传统枯燥的地球仪变得生动形象,七大洲、四大洋、世界各国疆域、版图、历史、政治、人口、语言、文化、城市、风俗习惯等海量地理百科知识轻松获取。而这个实现语音功能的核心是加入了音乐芯片,N9301音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解码芯片。支持TF卡驱动,支持电脑直接更新spifl...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 音乐芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-25 16:28:00
- 选用语音芯片时,是用录音芯片还是放音芯片好?
- 语音芯片从功能应用上可划分为录音芯片和放音芯片,但语音芯片种类繁多,功能各异,很多初级工程师或者采购人员不知道采购时应该要录音芯片还是放音芯片。工程师在设计一个使用语音芯片的产品时,首先要考虑是否需要录制现场语音,如果需要,则应选用带有录音功能的语音芯片。目前一般录音方面的,市场较少选择录音芯片,一般会选择录音模块,整体功能完整,而且价格相对于开发一个用录音芯片来做的录音电路,开发成本可以节约很多;反之,选用只有放音功能的语音芯片。一般带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质没有专门的放音芯片好。因此,工程师在选择语音芯片时要考虑功能及音质等因素慎重做出决定。九芯电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片 放音芯片 语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-01 16:26:00
- 录音芯片可以应用到哪些领域?
- 正如其名称所示,录音芯片是语音IC芯片(主要起到提示作用),可以自动播放设定语音文件。录音芯片是通过触发REC录音键随意录音保存,并且在录音完毕后,再触发PLAY播放键播放录音,并且可以实现重复录放的一个语音储存芯片。如今,随着越来越多的智能产品和电子产品的出现,越来越多的领域需要安装和使用录音芯片。所以,请跟着九芯电子的脚步,看看哪些领域的电子设备需要使用录音芯片呢?N9396录音芯片模块1、语音识别产品语音识别产品可以将人发出的声音转换成文本,也可以播放预存的语音文件安全指令。因此,各种带语音输入的产品需要配备高质量的录音芯片(放音芯片)来使用,以便在识别语音的过程中完成与用户的互动操作...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 录音芯片 语音ic 录音ic 放音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-21 15:55:00
返回