结果:找到"德州仪器",相关内容1000条
- TIM0开发板测评报告简单点个灯
- 整体使用评价抽到的是MSPM0L1306,第一次用德州仪器的单片机,还可以。开发项目流程0.环境配置根据官方教程:QuicklygetstartedwithMSPM0MCUs。先下载并安装了MSPM0-SDK—MSPM0SoftwareDevelopmentKit(SDK)和CCSTUDIO,详见MSPM0L1306官网资料以及参考这个MSPM0设计流程指南,发现支持用XDS110和J-Link烧录,现买了个J-Link1.编程、编译与上传1-0.编程作为入门项目,先在CCSTUDIO中找到驱动LED灯的GPIO案例1-1.编译与上传直接上传发现出错,因为默认使用XDS110,而我用的是J-...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MSPM0L1306 德州仪器 发帖人:劉啟迪QidiLiu 发帖时间:2024-01-22 18:33:00
- KEYSIGHT是德CX3324A器件电流波形分析仪
- KEYSIGHT是德CX3324A器件电流波形分析仪CX3324A器件电流波形分析仪,1GSa/s,14/16位,4通道,是德科技低功耗测试专家CX3324A器件电流波形分析仪主要特性与技术指标JIANG主机功能特性·4个模拟通道可用于电流传感器和无源探头接口适配器,以及一个数字8通道·带宽选件:50MHz、100MHz、200MHz·存储器深度选件:16Mpts/通道、64Mpts/通道、256Mpts/通道·14.1英寸WXGA多点触控电容屏测量功能·14位或16位宽动态范围,用于模拟通道和一个数字8通道(需要使用CX1152A)·经过优化,可以捕获低噪声电流传感器的输出·宽200MHz...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: KEYSIGHT是德CX3324A 器件电流波形分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-10-24 18:29:00
- E5071C是德网络分析仪Keysight
- E5071C是德网络分析仪Keysight产品介绍蒋生产厂商:KeysightAGILENTE5071C产品简述:具有广泛的频率范围和众多功能,的射频性能和的测试速度,测量9kHz至8.5GHz射频元器件和电路的工具。E5071C网络分析仪具有广泛的频率范围和众多功能,在同类产品中具有的射频性能和的测试速度。它是制造工程师和研发工程师测量9kHz至8.5GHz射频元器件和电路的工具。主要技术指标宽动态范围:在测试端口上的动态范围>123dB(典型值)极快的测量速度:39ms(进行完全双端口校准,扫描1601点时)集成的2和4端口,带有平衡测量能力
- 所属专栏: 供应商专区 标签: E5071C是德网络分析仪Keysight 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-21 21:37:00
- 是德N5242A26G网络分析仪
- 是德N5242A26G网络分析仪N5222A高性能微波网络分析仪产品介绍N5222A高性能微波网络分析仪是业界具有高性能的微波网络分析仪,可用于无源和有源器件测试。目前它提供以下五种频率型号供您选择:13.5(N5221A)、26.5(N5222A)、43.5(N5224A)、50(N5225A)或67GHz(N5227A),为您的PNA定制适当的性能等级,以满足您的特定预算和测量需求。keysightPNA用于测试各种无源和有源器件,例如滤波器、双工器、放大器和变频器。PNA具有高性能特征,是进行元器件表征以及毫米波、信号完整性和材料测量的理想解决方案。精确的S参数测量PNA系列提供大功率...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德N5242A 26G网络分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-03-12 16:44:00
- 爱德万R3770网络分析仪
- Advantest爱德万R377020G射频矢量网络分析仪jiang爱德万|AdvantestR377020G射频矢量网络分析仪|300kHz至20GHz爱德万R3768网络分析仪概述:2003年7月25日,日本东京Advantest宣布用于移动通信网络和无线局域网中的高频电子元器件的研发和生产的R3770、R3768网络分析仪发布。这两款新机型提供5ms/point的业内的测试速度大大的推进了制造业的生产能力。在宽带网络不断发展的今天,移动电话和无线局域网在家庭和办公场所的使用正在变得越来越流行。然而,由于射频频谱的有限性,为了适应数据通信的随之的增长,一个新的紧迫的无线通信规范正在形成以...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 爱德万 R3770 网 络分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-31 21:31:00
- 是德E5063A网络分析仪
- KeysightE5063A矢量网络分析仪JIANG矢量网络分析仪E5063A租赁销售KeysightE5063A租赁销售ENA矢量网络分析仪2端口,50Ω,S参数测试仪蒋选择#适合您的测试需求和预算的VNA频率选件,并可随时升级选件利用行业标准矢量网络分析仪始终如一的测量架构,提高生产效率和效益使用选件011增强PCB制造测试功能支持6种语言的界面,提供英语/简体中文的软件键和嵌入式帮助手册,使操作变得更加简单长期销售租赁回收各类全新/二手进口仪器仪表!免费评估货物价值,有资源的朋友欢迎转介,酬金丰厚!技术指标了解详细信息:查看技术资料#大频率18GHz动态范围117dB输出功率0dBm内...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德 E5063A 网 络分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-30 23:08:00
- 爱德万R3770网络分析仪
- Advantest爱德万R377020G射频矢量网络分析仪jiang爱德万|AdvantestR377020G射频矢量网络分析仪|300kHz至20GHz爱德万R3768网络分析仪概述:2003年7月25日,日本东京Advantest宣布用于移动通信网络和无线局域网中的高频电子元器件的研发和生产的R3770、R3768网络分析仪发布。这两款新机型提供5ms/point的业内的速度大大的推进了制造业的生产能力。在宽带网络不断发展的今天,移动电话和无线局域网在家庭和办公场所的使用正在变得越来越流行。然而,由于射频频谱的有限性,为了适应数据通信的随之的增长,一个新的紧迫的无线通信规范正在形成以确保...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 爱德万 R3770 网络分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-14 16:00:00
- 智浦欣CS9016C替代TI德州仪器的DRV8833双通道H桥电机驱动芯片
- 双通道H桥电机驱动芯片的比较:1,智浦欣微CS9016C,工作电压:2.7-11V,每路输出1A,并联可达2A封装规格TSSOP-162,德州仪器DRV8833,工作电压2.7~10.8V,每个H桥输出的均方根(RMS)电流为1.5A,峰值可达2A,封装规格TSSOP-163,东芝TB6612FNC,工作电压2.5~13.5V,H桥输出的平均电流1.2A,最大可到3.2A。(可见驱动能力比DRV8833略强),封装:TSSOP-24,使用该芯片需要外接4个滤波电容,比TI的DRV8833多一个PWM脚CS9016C为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。CS9016C有...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: TI德州仪器的DRV8833,智浦欣CS9016C,电机驱动芯片 发帖人:sandtech 发帖时间:2020-11-16 17:51:00
- 脉搏血氧检测系统(血氧仪)专用芯片介绍---TS9514系列
- TS951X系列在指夹式血氧仪上的应用说明TS951X系列芯片是坤元微电子为“指夹式血氧仪”定制的一款模拟前端专用芯片。TS951X系列的应用方案已成为“指夹式血氧仪”产品的主流应用方案之一。目前使用TS951X系列方案的指夹式血氧仪在FlukeIndex2血氧仪模拟器的弱灌注性能普遍能达到0.4%以下,最优的方案商已经达到0.1%。使用TS951X方案的“指夹式血氧仪”具有高性能、高集成度、低成本等优点。相比于传统方案TS951x的应用方案的集成度的提高可以减少元器件包括:用于切换红光及红外光的模拟开关、调整发光光强的模拟开关、I-V转换电路的放大器、滤波电路的放大器。此外TS951x的应...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 血氧 指甲式血氧仪 苏州坤元 TS9514 发帖人:苏州坤元微电子 发帖时间:2020-04-14 14:25:00
- 【好书下载】德州仪器白皮书-新一代可视门铃
- 借助最新的音频/视频处理器和无线通信技术,门铃正从拥有百年历史的电子音乐门铃转变为完全实现云连接的一线安全系统。这些变化给系统集成商和嵌入式设计人员带来了挑战,即如何将运动警报、视频分析、双向音频通信、降噪和云连接等功耗密集型处理功能整合到一个紧凑(有时是电池供电)、可靠且易于使用的封装中。家庭自动化和家庭安防技术已从小众奢侈品转变为大多数家庭用得起的一套可行解决方案。同时,用于工业自动化、办公室安防和安防系统的成像系统也历经发展,如今包括更先进和联网的监控功能。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。【德州仪器白皮书】启用新一代可视门铃.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 德州仪器 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-25 16:52:00
返回