结果:找到"恒温烙铁",相关内容624条
  • ardtek大功率高温自动休眠版H-30T速热恒温烙铁免费试用2024!!!!!!
  • ×××××先说至关重要的:针对企业推出永久免费试用样机,联-系-方-式请自行找谷哥哥或度娘娘索取××××××(其次,说点小遗憾,因为一款烙铁就能适应N多焊接场合,型号规格就会非常的少,这一点,不符合相关供应商入住条件,真心遗憾)H-30T恒温电烙铁是基于CL-018GE升级迭代的最新最强版本,完美整合了适应更广泛作业场合的多项关键性能,尤其是增加了极其实用的双重休眠功能。1、全球电源通用——全范围适应90V~230V/50/60HZ的市电电源。2、升温迅速——尽管使用稍大一些的烙铁头,通电到熔锡的时间依然保持在25秒左右,足以满足极高的焊接效率。3、可使用600℃度高温焊接——具备流畅焊接大...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 免费试用 自动休眠 发帖人:天堂之鸟 发帖时间:2024-01-21 10:17:00
  • 阿尔达便携式速热智能休眠恒温烙铁试用体验
  • 概述对于一个电子开发者、一个硬件工程师,一把称手的烙铁是不可或缺的。在此之前一直是使用是一台T12。其他型号的9XX系列的烙铁也用过不少,由于这个市场比较混乱,产品质量良莠不齐。此次有幸试用了阿尔达便携式速热恒温烙铁,本次试用的是带有休眠功能的新款H-20T。参数如下:从参数上看,融锡时间小于20秒,虽然比不上T12的几秒融锡快,但这个时间相对于900系列来说,在当前功率下,已经算是很快的了,而且相比于其他的优点,这点时间上有差异也是可以接受的。在使用这台烙铁焊接了两块板子后,有一些体会。体积:体积是真的小。与手头上的一台T12的焊台对比看一下。而此款H-20T主机的体积只为50*80*28...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 发帖人:foxele 发帖时间:2023-05-04 09:10:00
  • 己设计好的温控研件,寻软件编写
  • 己经设计好原理图和选择芯片,主控采用中微功能简单,有中微芯片开发的大佬可以接不
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 控 数显控 中微 发帖人:EVERLIGHT 发帖时间:2023-02-26 15:13:00
  • 阿尔达便携式速热恒温烙铁免费试用活动开始接受申请!!!
  • CL-018GE恒温电烙铁是阿尔达科技针对环保无铅焊接工艺,结合手工焊接烙铁的特性,综合考虑,潜心为电子焊接量身打造的一款高性能,高品质,价廉物美的新一代恒温烙铁。自2009年试生产开始,经过铁杆用户群历经11年的实际应用,技术上完全成熟,品质过硬,性能稳定优越,有望成为继一代经典白光936之后,无铅环保时代的通用型恒温烙铁经典——大家都愿意用,喜欢用,用得起,用得好的首选焊接烙铁。1)极简主义——全面剔除与焊接属性无关的一切元素,不为诸如数字显示之类表面的高大上做任何的多余设计。2)实用主义——并不追求绝对的温升速度,仅将温升速度提高到通电20秒能融锡焊接,确保满足常规的无铅焊接(936一...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 免费试用 硬件开发 发帖人:这里是个新江湖 发帖时间:2023-02-06 21:33:00
  • 实在忍不住推荐的一款超好用实用的恒温烙铁!!!!!
  • 型号:CL-018GE适应全球电压范围:90-230VAC发热速度:通电15秒融锡,效率明显。烙铁头:通用900系列(与936焊台系列通用)敏感器件安全保证:发生静电漏电自动声音报警。配得上“工业级”这个级别——有品质,有效率,更有独到的敏感器件静电漏电防护设计,平均能耗18瓦左右,节能效果也是一流。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 焊接工具 焊台 发帖人:天堂之鸟 发帖时间:2023-02-04 20:20:00
  • 晶振为什么会出现温漂问题?
  • 众所周知晶振是现代电子产品中不可缺少的一款电子元件,同时它的分类可细分为多类,大类,细分类。在使用晶振的过程中总会遇到那么一些问题,如停振,不振,漂温等各种问题。今天的内容主要就是给大家介绍一些关于漂温的问题。晶振除了压电效应以外,还有一个不能被忽略的特性,就是温漂。晶振的振荡频率会随着环境温度的变化发生微小的偏移,这是晶振固有的特性。正是由于温漂的存在,普通有源晶振的精度很难做的很高,常见的晶振精度多为40ppm,20ppm,很难做到10ppm以下。这种精度在一些对晶振精度要求不高的场合,如微处理器的时钟输入等,完全能够满足需求。但是在无线通信,蜂窝应用,广播电视等应用领域,需要时钟精确同...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振,漂,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-19 11:02:00
  • 集成铁电存储器MCU为物联网应用提供出色性能
  • 集成铁电存储器的MCU,由于在MCU上集成了铁电存储器,该产品数据写入速度比基于闪存和EEPROM的MCU快100倍,功耗降低250倍。它还可在所有的电源模式中提供数据保存功能、支持超过100万亿次的写入次数、并为开发人员提供了一个全新的灵活度(允许其通过软件变更来完成数据内存与程序内存的分区)。铁电存储器相比SRAM、FLASH和EEPROM优点多多:非易失性,写入速度快,无限次写入,最关键是用一个铁电存储器可取代原MCU需配置的2~3个不同的存储器,统一的存储器架构使用户在成本和灵活性上获益。这种集成铁电存储器的MCU是TI特别为物联网,特别是传感器网应用而研发。传感器网部署多在室外或野...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,MCU,电存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-11 16:48:00
  • 出可调电源模块无线遥控开关电烙铁
  • 我们工厂生产可调电源模块无线遥控开关电烙铁等无线开关↑电烙铁↑电源模块↑
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 可调电源模块 无线遥控开关 电 发帖人:森仔001 发帖时间:2018-10-11 14:03:00
  • 氮化镓器件的封装
  • 图片
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 氮化镓器件怎么焊接,太小了,电焊不了啊 发帖人:未来大神 发帖时间:2017-08-23 21:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: