结果:找到"意法半导体,STM32,意法半导体MCU",相关内容842条
  • 重磅新品|H6602实地架构,外围简洁,纹波小,动态负载好,支持12V,24V,30V,48V,6...
  • 为了满足日益增长的电源管理需求,惠海半导体特别推出了一款实地架构电源管理芯片H6602,能够解决静态电流大、外围复杂、纹波大、输出电压不稳、动态负载差等痛点。H6602是一款内置MOSFET实地架构的降压恒压芯片。在宽电压输入范围内,其持续输出电流可达到0.65A,具有良好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护等。其他优点:静态电流小,外围简洁,纹波小,输出电压稳定,动态负载好。H6602产品特点0.1uA关断模式380KHz固定频率过温关断保护逐周期过流保护0.65A持续输出电流内置MOS耐压高达100V4.5V至80V宽...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: IC 发帖人:Sandyliu 发帖时间:2023-09-04 16:25:00
  • 全球MCU市场供需失衡情况愈发严重
  • 近期全球MCU市场供需失衡情况愈发严重。继瑞萨、NXP等芯片大厂先后发布涨价通知之后,意法半导体也于近日发布了涨价函。在国际大厂供应不上、全球市场出现缺口之时,国内MCU厂商在某种程度上也迎来了抢占市场的良机。国内MCU厂商如何能够将此次危机化解,并借此机会在市场占据一席之地呢?MCU交货期延至40周以上据了解MCU产品的正常交货期在8周左右,而目前包括英飞凌、NXP、ST、瑞萨等在内的国际大厂均出现交期严重延长的情况。其中意法半导体MCU交期已经延长到了30-40周,甚至有部分MCU产品的交期已经延长到了40周以上。业内人士称,国际MCU大厂产品基本全线延期,目前基本不再接新的排单。在MC...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,MCU,MCU市场,MCU厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-12 14:29:00
  • 意法半导体ST厂商向华为提供车规级MCU
  • 华为5月中旬首次向上汽的量产车型EUNIQ系列供应电机控制器,引起汽车电子行业人士高度关注。华为提供的电机控制器,可以3%的高精度调整电机扭矩和输出控制。经过上汽MAXUS与华为的联合,EUNIQ系列纯电版车型0~50km/h加速成绩小于5秒。优异的表现来源于车规级MCU的性能以及华为在电机控制器的技术。此次成功供货上汽EUNIQ系列量产车,表明了华为在车机系统的布局早在华为与ST宣布合作之前就已经开始。在汽车芯片领域实力雄厚的意法半导体MCU厂商,彼时已是日产、奥迪和斯拉等合作伙伴,为车企供应车规级MCU,这是华为需要的,从给上汽做电机控制器方案到如今正式供货,华为和意法半导体完成了一次完...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,车规级MCU,MCU,ST厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-03 14:12:00
  • 意法半导体STM32单片机特性
  • MCU经过多年发展,性能也得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名,意法半导体MCU代理商介绍其强大的功能主要表现在哪些方面。特性:1.内核:ARM32位Cortex-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,STM32,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-01 13:57:00
  • 灵动微MCUMM32F103VCT6可替换意法半导体MCU
  • MCU微控制器在疫情中起到关键作用,是医疗电子产品中的重要芯片,如呼吸机、温度测量仪器、生命监护仪等医疗器械。市场上有关于医疗产品器件的需求量趋势增长。甚至出现缺货现象。上海灵动微电子是国内本土MCU厂商,为市场上提供了上亿只32位MCU产品,针对不同领域客户开发研究不同系列产品,如针对通用高性能市场的MM32F系列产品。MM32F103系列是市场上常用的一款,此款MM32F103VCT6型号产品可用于替换意法半导体MCU的STM32F103VCT6。灵动微MCUMM32F103VCT6本产品拥有内核为ARM®CortexTM-M3的高性能32位MCU,最高工作频率可达168MHZ,内置高速...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 灵动微MCU,MM32F103VCT6,可替换MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-22 16:25:00
  • 意法半导体MCU推出智能嵌入式应用的STM32L4
  • 意法半导体新推出的STM32L4+微控制器极具性价比,集成最低的存储容量512KB的闪存和320KB的SRAM,提供紧凑的10mmx10mm64引脚和7mmx7mm48引脚两种封装选择,例如可穿戴设备的外观尺寸。借助意法半导体MCU的超低功耗微控制器技术,新STM32L4+MCU有7个主要低功耗模式,使设计人员能够更加灵活地管理功耗和唤醒时间,以最大程度地降低能耗需求。这些产品同时还支持FlexPowerControl高能效任务处理技术,以及在CPU在停止时仍继续高能效采集数据的批处理模式。EEMBC®基准测试成绩409CoreMark®和285ULPMark™-CP1证明,新MCU实现了高...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MCU,STM32L4,医疗MCU,工业MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-13 17:19:00
  • 智能应用激发灵动微MCU大量需求
  • 从市场方面上看,受惠于近几年来消费电子产品的影响,使得中国对MCU的需求增大。据ICInsights预测,随着中国大陆汽车电子和物联网领域的快速发展,对MCU的需求量越来越大,至2020年市场规模将突破500亿元.随着电子产品智能需求提升,通用类MCU需求暴涨,去年的STMCU接单接到手麻,但今年随着市场回归理性,意法半导体MCU出货量都下降了,那国产MCU的出货是否有变化呢?灵动微娄方超表示智能应用激发了MCU的大量需求,例如仅仅一个智能门就需要三颗MCU如果需要实现无线控制,还需要能支持无线蓝牙的的MCU。而对于低阶机器人来说,就需要23颗MCU,高阶机器人需要30多颗MCU,如果需要机...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 灵动微,灵动微MCU,智能应用MCUMCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-08 15:16:00
  • 意法半导体MCU将IoT功能提升新高度
  • 智慧城市提供的服务越来越多,而用于收费的服务也逐渐增多。随着城市物联网(IoT)基础设施不断扩展,当地企业自然而然地也开始加以利用。在这个发展过程中,人们期望可以使用合适的电子货币支付小额费用和小额购买,即进行小额支付。于是出现了基于“分类账”(ledger)的技术,专为IoT而设计,可用于实现小额支付。分类账系统有好几种,其中最著名的是支持比特币的区块链技术。区块链具有一些基本特征,使它可以在IoT环境中支持小额支付;但也有一些缺点阻碍了它在IoT生态系统中的这项功能。IOTA是由IOTA基金会提供的,该基金会与意法半导体合作,将强大、持续且经济的IoT功能提升到了一个新高度。他们的合作范...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-31 14:54:00
  • 汽车电子MCU设计方法
  • 针对汽车电子领域来讲,将对整车级、零部件级的电磁兼容要求强制性标准,结合到集成电路中的设计,才能使电路更易于设计出符合标准的最终产品。作为电子控制系统里面最为关键的单元——MCU,其EMC性能的好坏直接影响各个模块与系统的控制功能。下面介绍在关于汽车电子MCU中使用的可行性设计方法1.时钟电路设计由于时钟电路所产生的时钟信号一般都是周期信号,其频谱是比较离散的,离散谱的能量集中在有限的频率上。又由于系统中各个部分的时钟信号通常由同一时钟分频、倍频得到,它们的谱线之间也是倍频关系,重叠起来进而增大辐射的幅值,说时钟电路是一个非常大的污染源。针对汽车电子MCU数字前端设计,在抗EMI方面采用门控...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 汽车MCU 灵动微MCU MCU MCU设计方 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-25 16:44:00
  • 立创商城牵手聚洵,支持国产半导体厂商突围
  • 近两年,元器件的缺货涨价潮始终不断。前段时间,美国宣布对包括半导体产品在内的约340亿美元的中国进口商品加征25%关税,覆盖从中国进口美国的测试、检测设备以及备件等半导体产品,对国内半导体市场可谓雪上加霜。紧接着,第二轮关税打击接踵而来,美国贸易代表署办公室(USTR)于8月8日再次宣布对来自中国的160亿美元进口产品征收25%的关税,其中包括代表半导体产业核心的29条关税细目,如用于制造的机器和零部件、晶圆、平板显示器、面罩和芯片等。这一轮关税加征将于8月23日生效。中美贸易战的打响,将不可避免地直接打击国内半导体行业。目前我国半导体产业正处于以物联网、人工智能、5G等行业崛起的过程中,市...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 聚洵 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-20 14:16:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: