结果:找到"意法半导体,车规级MCU,MCU,ST厂商",相关内容1000条
- 国产NS32F103CBT6软硬件通用STM32F103CBT6
- ■内核:ARM32位Cortex™-M3内核−最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone2.1)−单周期乘法和硬件除法■存储器−64KB或128KB程序Flash−20KBSRAM■时钟、复位和电源管理−2.0~3.6V供电和I/O引脚−上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)−4~16MHz晶体振荡器−内嵌经出厂调校的8MHz的高速RC振荡器−内嵌带校准的40kHz的低速RC振荡器−产生CPU时钟的PLL−带校准功能的32kHzRTC振荡器■2个12位ADC,1μs转换时间(多达16个输入通道)−转换范围:0至3...
- 所属专栏: 器件替换 标签: MCU ST 发帖人:Vasse 发帖时间:2022-05-07 19:24:00
- 全球MCU市场供需失衡情况愈发严重
- 近期全球MCU市场供需失衡情况愈发严重。继瑞萨、NXP等芯片大厂先后发布涨价通知之后,意法半导体也于近日发布了涨价函。在国际大厂供应不上、全球市场出现缺口之时,国内MCU厂商在某种程度上也迎来了抢占市场的良机。国内MCU厂商如何能够将此次危机化解,并借此机会在市场占据一席之地呢?MCU交货期延至40周以上据了解MCU产品的正常交货期在8周左右,而目前包括英飞凌、NXP、ST、瑞萨等在内的国际大厂均出现交期严重延长的情况。其中意法半导体MCU交期已经延长到了30-40周,甚至有部分MCU产品的交期已经延长到了40周以上。业内人士称,国际MCU大厂产品基本全线延期,目前基本不再接新的排单。在MC...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 意法半导体MCU,MCU,MCU市场,MCU厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-12 14:29:00
- 疫情之下,加速国产MCU替代
- “国产替代”成为独特的宣传标语。可以发现展会现场以及多家厂商展位上出现“国产替代”、“国产MCU”、“打造国人自己的MCU”等字眼。那目前MCU的国产替代现状如何?目前国产MCU正在逐步实现中低端领域的进口替代,相对于以往基本都是国外品牌的现象,如今包括在消费电子、工业控制等应用市场已出现了不少国产MCU身影。不过中高端市场领域仍基本掌握国外企业手中,如车规级MCU方面国内只有极少数厂商产品可真正进入市场且替代空间巨大。对于客户而言,更换供应商涉及产品稳定性、软硬件兼容等众多方面问题,同时也要耗费较多时间去做验证,国产MCU产品若没有展现出巨大优势,客户大多还是会继续选择国外供应商。然而近两...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 国产MCU,车规级MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-14 14:37:00
- 意法半导体ST厂商向华为提供车规级MCU
- 华为5月中旬首次向上汽的量产车型EUNIQ系列供应电机控制器,引起汽车电子行业人士高度关注。华为提供的电机控制器,可以3%的高精度调整电机扭矩和输出控制。经过上汽MAXUS与华为的联合,EUNIQ系列纯电版车型0~50km/h加速成绩小于5秒。优异的表现来源于车规级MCU的性能以及华为在电机控制器的技术。此次成功供货上汽EUNIQ系列量产车,表明了华为在车机系统的布局早在华为与ST宣布合作之前就已经开始。在汽车芯片领域实力雄厚的意法半导体MCU厂商,彼时已是日产、奥迪和斯拉等合作伙伴,为车企供应车规级MCU,这是华为需要的,从给上汽做电机控制器方案到如今正式供货,华为和意法半导体完成了一次完...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 意法半导体,车规级MCU,MCU,ST厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-03 14:12:00
- 意法半导体STM32单片机特性
- MCU经过多年发展,性能也得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名,意法半导体MCU代理商介绍其强大的功能主要表现在哪些方面。特性:1.内核:ARM32位Cortex-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 意法半导体,STM32,意法半导体MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-01 13:57:00
- 灵动微MCUMM32F103VCT6可替换意法半导体MCU
- MCU微控制器在疫情中起到关键作用,是医疗电子产品中的重要芯片,如呼吸机、温度测量仪器、生命监护仪等医疗器械。市场上有关于医疗产品器件的需求量趋势增长。甚至出现缺货现象。上海灵动微电子是国内本土MCU厂商,为市场上提供了上亿只32位MCU产品,针对不同领域客户开发研究不同系列产品,如针对通用高性能市场的MM32F系列产品。MM32F103系列是市场上常用的一款,此款MM32F103VCT6型号产品可用于替换意法半导体MCU的STM32F103VCT6。灵动微MCUMM32F103VCT6本产品拥有内核为ARM®CortexTM-M3的高性能32位MCU,最高工作频率可达168MHZ,内置高速...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 灵动微MCU,MM32F103VCT6,可替换意法半导体MCU,意法半导体MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-22 16:25:00
- 意法半导体MCU推出智能嵌入式应用的STM32L4
- 意法半导体新推出的STM32L4+微控制器极具性价比,集成最低的存储容量512KB的闪存和320KB的SRAM,提供紧凑的10mmx10mm64引脚和7mmx7mm48引脚两种封装选择,例如可穿戴设备的外观尺寸。借助意法半导体MCU的超低功耗微控制器技术,新STM32L4+MCU有7个主要低功耗模式,使设计人员能够更加灵活地管理功耗和唤醒时间,以最大程度地降低能耗需求。这些产品同时还支持FlexPowerControl高能效任务处理技术,以及在CPU在停止时仍继续高能效采集数据的批处理模式。EEMBC®基准测试成绩409CoreMark®和285ULPMark™-CP1证明,新MCU实现了高...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 意法半导体MCU,STM32L4,医疗MCU,工业MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-13 17:19:00
- 智能应用激发灵动微MCU大量需求
- 从市场方面上看,受惠于近几年来消费电子产品的影响,使得中国对MCU的需求增大。据ICInsights预测,随着中国大陆汽车电子和物联网领域的快速发展,对MCU的需求量越来越大,至2020年市场规模将突破500亿元.随着电子产品智能需求提升,通用类MCU需求暴涨,去年的STMCU接单接到手麻,但今年随着市场回归理性,意法半导体MCU出货量都下降了,那国产MCU的出货是否有变化呢?灵动微娄方超表示智能应用激发了MCU的大量需求,例如仅仅一个智能门就需要三颗MCU如果需要实现无线控制,还需要能支持无线蓝牙的的MCU。而对于低阶机器人来说,就需要23颗MCU,高阶机器人需要30多颗MCU,如果需要机...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 灵动微,灵动微MCU,智能应用MCU,意法半导体MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-08 15:16:00
- 意法半导体MCU将IoT功能提升新高度
- 智慧城市提供的服务越来越多,而用于收费的服务也逐渐增多。随着城市物联网(IoT)基础设施不断扩展,当地企业自然而然地也开始加以利用。在这个发展过程中,人们期望可以使用合适的电子货币支付小额费用和小额购买,即进行小额支付。于是出现了基于“分类账”(ledger)的技术,专为IoT而设计,可用于实现小额支付。分类账系统有好几种,其中最著名的是支持比特币的区块链技术。区块链具有一些基本特征,使它可以在IoT环境中支持小额支付;但也有一些缺点阻碍了它在IoT生态系统中的这项功能。IOTA是由IOTA基金会提供的,该基金会与意法半导体合作,将强大、持续且经济的IoT功能提升到了一个新高度。他们的合作范...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 意法半导体MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-31 14:54:00
- 汽车电子MCU设计方法
- 针对汽车电子领域来讲,将对整车级、零部件级的电磁兼容要求强制性标准,结合到集成电路中的设计,才能使电路更易于设计出符合标准的最终产品。作为电子控制系统里面最为关键的单元——MCU,其EMC性能的好坏直接影响各个模块与系统的控制功能。下面介绍在关于汽车电子MCU中使用的可行性设计方法1.时钟电路设计由于时钟电路所产生的时钟信号一般都是周期信号,其频谱是比较离散的,离散谱的能量集中在有限的频率上。又由于系统中各个部分的时钟信号通常由同一时钟分频、倍频得到,它们的谱线之间也是倍频关系,重叠起来进而增大辐射的幅值,说时钟电路是一个非常大的污染源。针对汽车电子MCU数字前端设计,在抗EMI方面采用门控...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 汽车MCU 灵动微MCU 意法半导体MCU MCU设计方法 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-25 16:44:00
返回