结果:找到"扩展",相关内容46条
  • STM32Nucleo扩展板
  • Schematic_Nucleo扩展板_V2_2022-10-03.pdfNucleo扩展板V2.zip说明:前前后后买了不下10块STM32Nucleo/Discovery板,是STM32的忠实粉丝和发烧友。但是Nucleo板有不少缺点,例如:*没有任何外设,不方便做实验*当引脚外接模块时,由于只有一路引出,没有额外的脚方便的接逻辑分析仪,不方便观测*电源/地的引出脚太少,如果电源/地需要多的时候,外扩总是不太方便*没有SD卡插槽,没有外扩Flash/RAM。当遇到录音实验时,芯片内置的那点RAM远远不够用。这个时候SD卡、外扩PSRAM需要派上用场。鉴于这种情况,我给STM32Nucle...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 Nucleo板 Arduino板 SD卡 STM32G071 MEMS麦克风 无源蜂鸣器 QSPI Flash PSRAM DS18B20 NRF24L01 ESP8266 发帖人:minichao 发帖时间:2022-10-03 22:22:00
  • 专业版有支持扩展吗?
  • 立创EDA专业版有支持扩展的打算吗?什么时候可以支持?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 专业版 发帖人:凡尘嘉宾 发帖时间:2022-07-06 23:19:00
  • 立创EDA扩展不能用
  • 立创EDA加载iBOM扩展后,不能使用。是官方升级了还是什么问题呢?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:Dexter99 发帖时间:2021-09-12 21:47:00
  • WK2124串口扩展芯片资料
  • WK2124是成都为开微生产的SPI扩4路UART的芯片,主接口SPI支持10波特率,有4个独立的子串口,每个独立的子串口都有256个字节的发送FIFO、接收FIFO,特别适合于需要多个串口主机设备。资料里有数据手册、原理图、MCU驱动、Linux下驱动等。WK2124ResourcesV1.1.zip1.产品概述WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通信速率。每个子通道可以独立设置工作在IrD...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WK2124,串口 发帖人:i风信子 发帖时间:2021-09-08 10:46:00
  • SRAM的容量扩展
  • SRAM即静态随机存取存储器,所谓“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面存储的数据就可以一直保持,但是掉电之后就会丢失。与DRAM(动态随机存取存储器)相比它不需要周期性的刷新里面的数据,操作简单且速度更快,但是更加的昂贵,集成度不如DRAM高。在实际应用中的存储器所需要的容量通常比所生产的芯片容量大得多,所以需要对多芯片进行组合以实现存储容量的扩充。本文以SRAM芯片为例系统介绍常用的扩充存储容量的方法。通常微处理器的数据总线为8位和16位或32位,而地址总线为16位或24位不等。当静态RAM的地址线和数据线不能与微机相匹配时,可用地址线扩展和数据线扩展或地址和数据线同时进行扩展的方法加...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM容量,外SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-01 14:16:00
  • 工业和消费者HMI系统中的扩展内存
  • 一般而言,人机界面(HMI)是使人能够与机器,系统或设备连接的用户界面或仪表板。HMI由硬件和软件组成,这些硬件和软件允许将用户输入转换为机器的控制信号,进而向用户提供反馈。HMI技术已在几乎每个行业中使用,包括制造,消费电子,娱乐和医疗等。工业HMI是工业操作员和生产线主管用来控制制造或工业过程的主要工具。工业HMI从简单的可替换按钮和开关的便携式界面到复杂的监控和数据采集(SCADA)操作面板。随着我们进入工业4.0时代,HMI变得无处不在,而尺寸却在缩小并且变得更加便携。随着物联网(IoT)的出现,支持HMI的消费电子产品(例如智能恒温器,监控摄像头和智能家电)获得了巨大发展。这些消费...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 内存,SRAM,PSRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-14 16:25:00
  • IPUSSQPIPSRAM为STM32单片机提供RAM扩展方案
  • IoT设备的增长引发了对内存技术的新兴趣,IPUS自成立以来,已向市场推出了具有SPI和/或QSPI(QuadSPI)存储器总线接口的IoTRAM。致力于为物联网市场提供解决方案。IPUS代理商宇芯电子接下来介绍关于IPUSSQPIPSRAM为STM32单片机提供扩展方案。从安全的角度可以考虑这样的一种基于大RAM的系统设计:系统自举是用简单的明码,其它代码是加密后存储在flash中。当系统运行时,Flash中的数据,解密后转存到PSRAM中,程序从PSRAM中运行,当程序(或函数)运行结束时,可以轻易地再次在SPIPSRAM中加密(用于再次使用)以及销毁(一次性使用)。其中密钥可以由MCU...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32,单片机,IPUS SQPI PSRAM,RAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-10 16:17:00
  • 分享一下关于STM32外扩SRAM的想法
  • STM32F1xxx系列是STMicroelectronic基于ARMTMCortex-M3的32bitMCU产品,这一系列的MCU内置SRAM资源非常有限,在实际上的应用中,如果遇到数据需要扩容的情况下,需要外扩SRAM器件,一个并行接口的SRAM或SDRAM需要30~40个封装管脚,在一些方案中MCU可用于外扩SRAM的管脚数量有限,如果考虑SPI(串行)SRAM是一种不错的解决方案。如果是从降低成本的方向考虑,这里介绍一种伪静态的SPISRAM,只需要SPI接口或者QPI接口,就可以简简单单实现单线、4线和8线的方式操作SRAM。这种产品的速度快20MHz~200MHz,功耗也低,更重...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM 发帖人:RAMSUN英尚 发帖时间:2020-03-16 13:48:00
  • 怎么区分基础库和扩展库?。。。。。
  • 如题,在今天2018111913:40分,可贴列表显示有13294种物料可以SMT贴装。但是在元件名称里备注有SMT4期字样的元件有12603种。所以前三期的基础库只剩691种元件了吗??????????是不是带4期字样的元件,都属于扩展库??另外,列表能不能增加导出功能,方便我们下载成EXSEL表格,完成线下匹配后,个别器件再在线查询更新。在此提请一个更方便使用的功能,尽快更新集成库,所有可贴器件都加进库里。附可贴元件列表查询地址:https://www.sz-jlc.com/home/smtComponentList.html?designatorType=A官方指定的地址已经出现BUG...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 基础库 库 四期 贴片 发帖人:AN 发帖时间:2018-11-19 13:42:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: