结果:找到"扩展内存,SRAM,PSRAM,SDRAM",相关内容429条
  • 立创EDA扩展不能用
  • 立创EDA加载iBOM扩展后,不能使用。是官方升级了还是什么问题呢?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:Dexter99 发帖时间:2021-09-12 21:47:00
  • SRAM的容量扩展
  • SRAM即静态随机存取存储器,所谓“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面存储的数据就可以一直保持,但是掉电之后就会丢失。与DRAM(动态随机存取存储器)相比它不需要周期性的刷新里面的数据,操作简单且速度更快,但是更加的昂贵,集成度不如DRAM高。在实际应用中的存储器所需要的容量通常比所生产的芯片容量大得多,所以需要对多芯片进行组合以实现存储容量的扩充。本文以SRAM芯片为例系统介绍常用的扩充存储容量的方法。通常微处理器的数据总线为8位和16位或32位,而地址总线为16位或24位不等。当静态RAM的地址线和数据线不能与微机相匹配时,可用地址线扩展和数据线扩展或地址和数据线同时进行扩展的方法加...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM容量,外SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-01 14:16:00
  • SDRAM内存条时序特点
  • SDRAM存储器读写速度较高,其单位容量的功耗较低,广泛应用在许多工程项目中,特别在雷达、图像处理等需要高速度、大容量的数据存储领域,SDRAM存储器有着广泛的应用价值。而单片SDRAM存储器一般是直接焊接在电路板上,而且引脚较多、一旦遇上SDRAM存储器工作故障,更换芯片比较麻烦,并且当需要扩充容量时修改电路也不方便。计算机上广泛应用的内存条具有速度高、容量大、接口标准、扩展方便等优点。在大容量,高速数据存储的领域,应用SDRAM内存条代替一般的单片SDRAM存储器,给实际电路的更改和存储容量的扩展带来了极大的方便。本篇文章宇芯电子存储芯片供应商主要介绍关于SDRAM内存条时序特点。SDR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM,条,储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-30 16:33:00
  • 为高性能FPGA平台选择合适的存储器
  • 从纯技术角度考虑两个最广泛使用的DRAM选项-同步DRAM(SDRAM)和减少延迟的DRAM(RLDRAM)。SDRAMtRC在过去10年中没有实质性的发展,约为48ns,这与21MT/s的RTR相关。其他基于DRAM芯片的存储设备已被设计为以密度为代价提高tRC。例如RLDRAM3的RC为8ns,与125MT/s的RTR相关。从本质上讲DRAM芯片是针对涉及确定性计算算法的顺序访问进行优化的,但高频交易却无法做到这一点。更好的替代方法是同步SRAM存储器。尽管基于DRAM芯片的内存提供更高的内存容量,但它们无法满足交易平台缓存所要求的延迟和性能。数十年来,SRAM存储器一直是大多数高性能应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA,储器,SRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-27 16:11:00
  • 工业和消费者HMI系统中的扩展内存
  • 一般而言,人机界面(HMI)是使人能够与机器,系统或设备连接的用户界面或仪表板。HMI由硬件和软件组成,这些硬件和软件允许将用户输入转换为机器的控制信号,进而向用户提供反馈。HMI技术已在几乎每个行业中使用,包括制造,消费电子,娱乐和医疗等。工业HMI是工业操作员和生产线主管用来控制制造或工业过程的主要工具。工业HMI从简单的可替换按钮和开关的便携式界面到复杂的监控和数据采集(SCADA)操作面板。随着我们进入工业4.0时代,HMI变得无处不在,而尺寸却在缩小并且变得更加便携。随着物联网(IoT)的出现,支持HMI的消费电子产品(例如智能恒温器,监控摄像头和智能家电)获得了巨大发展。这些消费...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,SRAM,PSRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-14 16:25:00
  • DDR存储器系统是消费电子的核心
  • 在当今的消费电子市场中,设计师面对6个月的设计窗口以在12个月的时间内实现生产并不少见。这些消费者细分市场中的设计师面临的问题之一是,营销人员根本不知道哪些功能将成为赢家。至于消费者领域,急剧变化的功能集比性能要有价值得多,而性能只是功能集中的功能之一。未获得正确功能集的惩罚是无法找到客户的产品。结果是,大约五分之一的设计产品实际上将在消费者领域推向市场,在这些引入的产品中,只有十分之一的产品销量超过一百万件。渴望数据的消费产品当今的片上系统(SoC)设计成功的最重要因素之一就是能够有效访问片外双倍数据速率(DDR)动态随机存取存储器(DRAM)存储器。在消费级SoC中尤其如此,在这些消费级...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DDR储器,储器,SRAM,PSRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-29 13:51:00
  • 常见存储器分类
  • 存储器的主要功能是存储程序和各种数据,并能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。存储器单元实际上是时序逻辑电路的一种。按存储器的使用类型可分为只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM),两者的功能有较大的区别,因此在描述上也有所不同。存储的基础部分分为ROM和RAM。常见存储器分类图示RAM:随机存取存储器是与CPU直接交换数据的内部存储器。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。当电源关闭时RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 储器,SRAM,SDRAM,DRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-15 12:00:00
  • IPUSSQPIPSRAM为STM32单片机提供RAM扩展方案
  • IoT设备的增长引发了对内存技术的新兴趣,IPUS自成立以来,已向市场推出了具有SPI和/或QSPI(QuadSPI)存储器总线接口的IoTRAM。致力于为物联网市场提供解决方案。IPUS代理商宇芯电子接下来介绍关于IPUSSQPIPSRAM为STM32单片机提供扩展方案。从安全的角度可以考虑这样的一种基于大RAM的系统设计:系统自举是用简单的明码,其它代码是加密后存储在flash中。当系统运行时,Flash中的数据,解密后转存到PSRAM中,程序从PSRAM中运行,当程序(或函数)运行结束时,可以轻易地再次在SPIPSRAM中加密(用于再次使用)以及销毁(一次性使用)。其中密钥可以由MCU...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32,单片机,IPUS SQPI PSRAM,RAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-10 16:17:00
  • 分享一下关于STM32外扩SRAM的想法
  • STM32F1xxx系列是STMicroelectronic基于ARMTMCortex-M3的32bitMCU产品,这一系列的MCU内置SRAM资源非常有限,在实际上的应用中,如果遇到数据需要扩容的情况下,需要外扩SRAM器件,一个并行接口的SRAM或SDRAM需要30~40个封装管脚,在一些方案中MCU可用于外扩SRAM的管脚数量有限,如果考虑SPI(串行)SRAM是一种不错的解决方案。如果是从降低成本的方向考虑,这里介绍一种伪静态的SPISRAM,只需要SPI接口或者QPI接口,就可以简简单单实现单线、4线和8线的方式操作SRAM。这种产品的速度快20MHz~200MHz,功耗也低,更重...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM 发帖人:RAMSUN英尚 发帖时间:2020-03-16 13:48:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: