结果:找到"找回密码",相关内容126条
- 航芯技术分享|一文读懂什么是量子密码
- 被喻为“重要数据保险箱”的安全芯片已经渗入人们生活的方方面面。随着5G、物联网、车联网的迅速发展,为安全芯片开启了新的应用场景,同时也带来了新的挑战。本文将带大家深入了解安全芯片的核心,后量子密码认证技术。安全认证技术概述安全认证技术是防止信息被篡改、删除、重放和伪造的一种有效方法。它使接收者能够识别和确认消息的来源和真伪。目前认证技术主要有4种:(1)数字摘要(2)数字摘要+对称密钥认证(3)数字摘要+非对称密钥认证(4)数字证书认证不过随着量子计算机的发展,现有的绝大多数公钥密码算法(RSA、Diffie-Hellman、椭圆曲线等)能被足够大和稳定的量子计算机攻破,也就是说目前基于非对...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全芯片,量子密码 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:03:00
- SEG-TH_0.36×2的数码管封装在哪找
- SEG-TH_0.36×2的数码管封装在哪找
- 所属专栏: 原理图设计 标签: SEG-TH_0.36×2 的数码管封装在哪找 发帖人:Wang王金 发帖时间:2022-01-30 00:09:00
- 寻PCB设计服务
- 有几个PCB的板子,一个要改板,有原理图没空出PCB,太非时了搞机械了分身乏术呀两个要抄板,都是接口类的IC很少有大虾愿接招不?64847323
- 所属专栏: 项目外包 标签: 找个PCB设计 发帖人:invtsh 发帖时间:2020-10-15 21:09:00
- 基于OTN的5G中传/回传承载方案
- 4G只有前传和回传两部分,而5G承载网随着RAN架构的重构,核心网云化、C/U分离、数据面分布式部署,使网络更趋扁平化,划分为前传网络、中传网络和回传网络三部分。AAU连接DU部分为5G前传,中传指DU连接CU部分,而回传是CU和核心网之间的通信承载。上篇文章我们了解到,对于前传网络的承载并没统一承载方案的需求,可根据不同接入条件和场景,灵活选用光纤直驱、无源WDM、有源WDM/OTN、半有源等方案。而中传、回传网络,对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求基本一致,因此可以采用统一的承载方案,本文主要介绍基于OTN技术的中传和回传承载方案。城域OTN网络架构包括骨干层、汇聚层和接入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G中回传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-17 17:21:00
- 有没有回收站功能?
- 刚才用EDA的时候,看着左下角显示sch的箭头,右键可以删除,因为使用过程中可能添加过空的原理图,就右键删除了,结果是我正在编辑的原理图,才发现我们没有回收站功能唉。那岂不是删了就没了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 回收站 发帖人:忆轻狂1986 发帖时间:2019-10-29 16:04:00
- 关于嘉立创小助手禁止返单增加密码的建议
- 由于很多情况下都是由研发部人员对嘉立创小助手里的PCB资料文件进行统一管理,而采购部只管按最新的资料点击返单即可,PCB资料更新后,旧的资料由研发部人员点击禁止返单功能,然而小公司的管理制度不完善等外界因素导致研发部人员明明把旧的这个资料进行了禁止返单操作,就有人把禁止返单给解除了,然后继续下旧订单,从而导致灾难发生!!!为避免这些不必要的损失,建议嘉立创小助手里的禁止返单功能增加密码功能,在禁止返单操作时设置个密码,解除禁止返单时需要输入对应密码即可完美解决以上问题。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创 小助手 禁止返单 解除禁止返单 密码 发帖人:慧谱仪器 发帖时间:2019-08-17 09:33:00
- 商城发出的找回密码邮件收不到
- 缺陷:找回密码邮件收不到,其他类型邮件正常。此缺陷曾经造成我这个账号(当时仅绑定邮箱,未绑定手机)无法登录。我的账号问题在5月31日已经得到妥善处理,立创qq客服通过帮助我补绑手机解决问题。但我现在试验了一下,这个缺陷本身还是没修好。目前仍然无法使用邮件找回密码,只有手机找回好用。还请贵站开发继续安排修复,谢谢。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 找回密码 发帖人:shamiao 发帖时间:2018-06-14 10:36:00
- 根据《网络安全法》,要求登录时验证登录人的身份(如手机号)
- 各位客户:根据《网络安全法》的要求,论坛(社区)必须验证登录人的身份(如手机号验证就是其中一种)。因此我们今晚对登录这块进行了一个比较大的调整,当使用客户编号(或者手机号作为账号)登录的时候,要求输入登录人手机号码进行验证。由此带来的不便,我们非常抱歉。此外,我们近期陆续发现,有客户的账号因为弱密码,被人猜中,在社区发含有色情链接的帖子。对于弱密码的客户,我们强烈要求您修改密码(如在您登录的时候,系统检查到是弱密码,会严重建议您修改)。此外:如果同一个手机号码,在短时间内,用到了多个账号的登录,则系统会认为此手机号码存在异常,会被系统自动锁定,系统同时会认为这些被这个手机号登录过的账号存在异...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 弱密码 修改密码 《网络安全法》 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-06-08 22:58:00
返回