结果:找到"抄板功能",相关内容1000条
- 承接单片机软硬件开发
- 专业承接电子产品软硬件开发,可以根据客户要求订制电子产品,欢迎咨询。刘工
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机开发 电路设计 抄板 发帖人:lycc520 发帖时间:2023-05-19 16:16:00
- 请问立创怎么描图呢?老式收音机电路板怎么画呢
- 我有一张老晶体管收音机的印刷板,想复制一个PCB,请问应该怎么操作呢,怎么直接按照已有的印刷板的图片描绘呢?另外怎么制作异形电路板呢,请问朋友们做过吗?我是新手,啥也不懂
- 所属专栏: PCB设计 标签: 收音机 复制现有PCB 描图 描绘 抄板 发帖人:3DG201 发帖时间:2023-04-26 16:40:00
- lceda是否有类似ad的copyroomsformat功能
- 在设计一个多通道采集设备,之前用ad的时候有这种布局布线一个通道然后一键搞定的功能不知道lceda有没有。顺便顶一下LCEDA,贺老师是我恩师
- 所属专栏: PCB设计 标签: 功能 发帖人:周坤iyc 发帖时间:2022-11-03 20:15:00
- 专业板增加一个抄板功能
- 专业板增加一个抄板功能,导入图片能够调整透明度,就能抄板,以后国人用的工程师会更多。大大方便了工程师抄板。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 抄板功能 发帖人:led20080 发帖时间:2022-09-02 08:32:00
- 专业版画板时的实用性问题
- 版主,专业版在画板时不能直接编辑元件,每次都得跑到库里面去,希望能象其它的一样,能直接在画板时随时调整焊盘大小以及脚距这些内容,同一个元件封装在不同的板子当中,它的焊接点大小要求是不一样的,不能每画一块板子就得为它做一次封装,通常双面板或多层板时焊点不需要很大,但是在单面板上焊点要大一些才能牢固,另外要能随时调整封装的方向,也就是镜象功能,没有这些功能用起来感觉很不顺手。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA画板时功能要简单实用 发帖人:老狼大叔 发帖时间:2022-05-05 09:42:00
- 嘉立创PC小助手右下角图标消息提示
- 怎么躲起来了捏
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 功能 发帖人:Golza 发帖时间:2022-01-15 17:58:00
- AD与立创的功能对比表(个人感官,不一定正确喔)
- 个人感官,不一定正确喔,欢迎大家回馈,来把这份对比表进行客观的完善。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 与AD功能对比 功能对比 发帖人:ScottLin 发帖时间:2021-04-09 11:59:00
- 分享产品加密芯片及防抄板的小技巧
- 目前在国内环境中,如果某公司研发一款新的产品,而没有对产品进行加密保护,那很可能会被黑客抄袭,因为现在的抄袭工艺很多,能完全复制PCBA。因为国内知识产权保护的环境太差,没有研发成本复制出来的产品,往往比原创产品的低很多。所以我们需要做好知识产权的工作,保护自己合法的利益。有什么办法可以保护自己的辛苦研发的产品呢。现将我用过或了解的一些加密方法提供给大家,但总的说来,加密是相对的,解密才是绝对的.加密只是尽可能地增加解密的成本,使其知难而退。加密的方法如下:1、封胶,用那种凝固后象石头一样的胶(如粘钢材、陶瓷的那种)将PCB及其上的元件全部覆盖.这种做法有一定的弊端,散热效果降低,维修难度加...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 防抄板 加密芯片 软件硬件加密 发帖人:cayeahs123 发帖时间:2018-11-06 15:47:00
返回