结果:找到"抗干扰滤波器",相关内容1000条
  • VK2C21A/B/C/D瓦斯表,煤气表高抗干扰段码LCD液晶驱动芯片(可定制DICE/COG)
  • 产品型号:VK2C21A/B/C/D产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP28/24/20/16裸片:DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用)产品年份:新年份KPP1671VK2C21A/B/C/D概述:VK2C21A/B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。特点:•工作电压2.4-5.5V•内置32kHzRC振荡器•偏置电压(BIAS)可配置为1/3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 高段码LCD液晶驱动 发帖人:苹果123 发帖时间:2022-06-16 09:55:00
  • VK2C22A/B高抗干扰低功耗段码LCD液晶显示驱动芯片资料(可定制DICE/COG)
  • 产品型号:VK2C22A/B产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP52/48裸片:DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用)产品年份:新年份联系人:王楚芹KPP1608VK2C22A/B概述:VK2C22A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。特点:•工作电压2.4-5.5V•内置32kHzRC振荡器•偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3•COM周期(DUTY)为1/4•内置显示RAM为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 高LCD液晶驱动 发帖人:苹果123 发帖时间:2022-06-11 14:53:00
  • 一款抗干扰存储器映射和多功能的LCD控制显示/驱动芯片VK2C23
  • VK2C23A/B概述:VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。VC-88产品型号:VK2C23A/B产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:LQFP64/48产品年份:新年份联系人:沈经理原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!特点:★工作电压2.4-5.5V★内置32kHzRC振荡器★偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4★COM周期...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 存储 多功能LCD显示 驱动芯片 发帖人:星星亮晶晶 发帖时间:2022-05-25 14:47:00
  • VK3602双键抗干扰触控检测芯片,抗辐射干扰,大量应用于86面板开关/筋膜枪/玩具芯片
  • 产品型号:VK3602K产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:SOP8产品年份:新年份联系人:沈经理原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!VC-48VK3602K概述:VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路直接输出功能可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 双键触摸IC 高 永嘉微电 发帖人:星星亮晶晶 发帖时间:2022-04-25 15:52:00
  • 高抗干扰筋膜枪专用触摸芯片VK3601SOT23-6触摸原厂技术支持
  • 产品型号:VK3601产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:SOT23-6产品年份:新年份联系人:沈经理原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!VC-47VK3601概述:VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 触摸IC 集成电路 高 单键触摸 发帖人:星星亮晶晶 发帖时间:2022-04-25 14:51:00
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • 本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤波界面输入要去除的频率范围,点击SET,便会将这一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示 FIR数字 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 08:39:00
  • 大电容滤低频,小电容滤高频?
  •   一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。  今天找到解答如下:  般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。  滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电容 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-18 15:23:00
  • 抗干扰滤波器的工作原理解析
  •   伴随着现在电子技术的高速发展和电子设备的迅速增加,电磁环境日益恶化,大量的电子设备在这种电磁环境中很难正常工作。滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰的方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号与干扰信号之间的频率差别,采用不同性能的滤波器,抑制干扰信号,提高模块化。  抗干扰滤波器有哪些  1、数字滤波器  与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。或者说,把输入信号变成一定的输出信号,从而达到改变信号频谱的目的。  2、低通滤波器  低通滤波器是指车载功放中能够让低频信号通过而不让中、高频信号通过的电路...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-04-27 16:00:00
  • 如何自己做一些EMC抗干扰实验
  • 请问,如何在设备条件简单的情况下尽量多的做线路板的电磁干扰实验;求各位大侠们支招,以往各位是如何在没有专业设备的情况下做抗干扰测试。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: EMC实验 发帖人:哭泣的小露珠 发帖时间:2018-08-13 13:15:00
  • 仪表放大器输入RFI保护(转载自ADI)
  • 在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,这是仪表放大器的典型应用,因为其本身具有共模抑制能力,所以该器件能从较强共模噪声和干扰中提取较弱的差分信号。但有个潜在问题却往往被忽视,即仪表放大器中存在的射频整流问题。当存在强射频干扰时,集成电路的内部结点可能对干扰进行整流,然后以直流输出失调误差表现出来。仪表放大器输入端的共模信号通常被其共模抑制的性能衰减了。但遗憾的是,射频整流仍然会发生,因为即使最好的仪表放大器在信号频率高于20kHz时,实际上也不能抑制共模噪声。放大器的输入级可能对强射频信号进行整流,然后以直流失调误差表现出来。一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:小宇 发帖时间:2017-09-07 16:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: