结果:找到"拖动元件网络跟着走",相关内容1000条
- EDA拖拽元件和位移元件改进
- 今天用EDA设计了一款板子发出去,铜箔的复制功能非常好用,整体都好,专业版客户端略微有点卡顿延迟,我的元件不多。我担心的是后续设计多料板时,卡顿是否会更厉害,相对传统的EDA设计软件,感觉就是油车和电车的使用体验。今天使用下来,有2点建议(或许是自己不知道怎么设置造成的误区):1、希望拖拽元件时,元件能自动粘黏鼠标,按下左键或Esc时才释放。2、用现有方法按住M使元件粘黏鼠标后,希望小键盘的上下左右键能对元件进行微调,比如,按以下->,元件向右移动一个栅格。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件拖拽 方向键控制元件位置 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-11 18:32:00
- pcb设置移动器件导线跟随没有效果
- 专业版(版本2.0.30(2.0.30)设置->pcb封装->通用->恢复默认,再勾选移动封装,导线跟随,确认后移动封装器件导线未跟随,这是什么原因导致的?
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb 器件 移动跟随 发帖人:hello3 发帖时间:2023-06-14 00:30:00
- 今天升级了最新的版本,PCB上的所有元件突然不能拖动
- 已经布局的元件和已经绘制的走线都无法拖动,编辑新的元件可以增加进来,也无法拖动,编辑新的走线可以绘制,绘制完毕以后也无法拖动,编辑使用的是最新版本的专业版更新时间2023-03-29有点后悔了,想更新以后用PCB里面的阵列功能的,以前的版本没有碰到稀奇古怪的问题
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 拖动 发帖人:lodgure 发帖时间:2023-04-06 23:06:00
- 导线放置焊盘继承网络,以及拖动导线微调和器件的几点提议。
- 专业版。1,在PCB导线上放置焊盘,焊盘不能继承导线的网络,每次放置后都要在属性中设置焊盘网络,虽然下次再放焊盘能保留前次的网络,但在不同网络的导线上多次放置,每次都要改,非常不方便,能不能优化一下。(标准版中可以)2,专业版,选中一个器件后,像标准版中那样,器件符号会中心十字线没有出现,以及拖动一个器件时,也没有出现符号中心全屏十字参考线(只在拖动时出现),这对器件布局排版对齐以及微调位置非常有帮助,希望优化一下。(不要告诉我在设置中勾选始终显示十字光标,虽然显示的也是十字线,但很别扭,而且这个十字线还受网格吸附影响跳动,这样的十字参考线是不应该受吸附影响的。标准版这些做的很好,为什么专业...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 焊盘,网络,拖动微调 发帖人:BoatLin 发帖时间:2022-11-17 13:18:00
- 普通版快捷键为什么不跟着账号走呢?
- 换了电脑登录账号,或者更新了eda之后,之前设置的快捷键全部恢复到默认值,为什么就不能做个跟账号绑定呢?或者可以存为设置文件
- 所属专栏: 技术交流 标签: 快捷键跟着账号走多好,或者可以把设置保存文件,载入以下不好么? 发帖人:fanndaji 发帖时间:2022-05-13 18:39:00
- 立创EDA专业版PCB网络类bug反馈
- 立创EDA专业版PCB新建或更新网络类之后,相关网络-网络规则会被清除
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB设计 网络-网络规则 网络类 发帖人:Agogo 发帖时间:2022-03-14 11:05:00
- PCB中元器件跟元器件之间的间距能设计吗
- 请问1:PCB中元器件跟元器件之间的安全间距能设定吗2;元器件批量选定之后,点一下旁边空白地方就不锁定了,怎么设定选定之后就一直选定,手动才给取消选定
- 所属专栏: 社区版块 标签: 元器件跟元器件之间的安全间距 发帖人:我是镇仔 发帖时间:2021-12-10 17:54:00
- 工程离线模式连接不了服务器,保存不了文件
- 工程离线模式连接不了服务器,保存不了文件
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络 发帖人:Spuer 发帖时间:2021-11-15 20:01:00
- 怎样随意用鼠标拖动"网络标签",而不让导线跟随?
- 如题:在原理图中,拖动“网络标签”自动跟随导线,这个功能一般情况很好用。但是,经常还需要,拖动“网络标签”时,不让导线跟随。比如:随时调整单片机引脚,方便布线。请问,怎样有选择的操作:1拖动“网络标签”同时导线跟随2仅仅拖动“网络标签”,导线不跟随
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 拖动 跟随 导线 发帖人:鸿mao鸿hao 发帖时间:2019-06-25 11:47:00
返回