结果:找到"插式接线头HCPM_接线头,方便家庭,工厂快速可靠接线,节约时间,不打火,安全",相关内容1000条
  • 网线水晶头里的8p2c、8p4c等里面的p和c是什么意思?一般有哪些种类?
  • 水晶头里常见的6p2c、8p2c等,P主要是代表金属(针)脚,C代表的是实际接触多少根线。具体类型包括:6p2c水晶头(6×2)、8p2c水晶头(8×2)、8p4c水晶头(8×4)、8p6c水晶头(8×6)、10p10c水晶头(10×10)、6p4cRJ11水晶头(6×4)、6p6cRJ12水晶头(6×6)、8p8cRJ45水晶头(8×8)、8p8cRJ45水晶头(8×8,自锁)、6p6cMMJ水晶头(6×6)。样式以及对应的插座可以放大下面这张图:一、水晶头的分类水晶头的种类很多,我们这里主要介绍常见的3种:屏蔽式水晶头,RJ45(8x8),单排RJ45水晶头是一种只能沿固定方向插入并自动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 网线 水晶 网络连 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-11-08 17:16:00
  • 付费报酬解决一个esp8266接线问题
  • 之前在开发版上运行都正常,把代码写入进去后从版上解焊下来后,自己用线接上跟开发板一样的接口为什么不行为什么不行,是不是开发板上面的什么地方自己没接上哪个大神帮忙看下还有什么相关地交流群有吗拉我一下愿意小付一笔费用学习或者给大哥点个外卖帮我指点指点这是在开发板上的效果(可以正常显示)这个拆下来用面包板自己焊线后就不行了什么原因呢这个是接线的电路图(看下是不是线路走线问题)
  • 所属专栏: 项目外包 标签: esp8266 线问题 发帖人:阿拉丁11 发帖时间:2023-07-23 16:45:00
  • 比较特别的usb接口母头,想问下有人见过吗
  • 这是一台在松下的加固笔记本上拆下来的,U口是有问题,想更换一下,但是在线上线下看了很多门店,都没有找到这个U口,大家如果有了解的话麻烦回复下我,最好有链接之类的
  • 所属专栏: 技术交流 标签: usb口 usb母 发帖人:Hongtown彦祖 发帖时间:2023-06-02 09:36:00
  • 特别的usb接口,请问下大家有见过的吗
  • 这是从松下的一台加固笔记本上拆下来的,usb2.0和3.0的接口,坏掉了想换一下,结果国内的大部分接口都跟这个不一样,想请问下大家见多识广,有见过这个焊接接口的U口没,最好有链接的,多谢了
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: usb口 usb母弯脚 发帖人:Hongtown彦祖 发帖时间:2023-06-01 17:12:00
  • 接线端子的连接要求你了解吗
  • 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标小编将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用力更准确。这...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 线端子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-18 16:52:00
  • 接线端子的连接要求你了解吗
  • 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标Kinghelm将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 线端子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-04 08:51:00
  • 松翰2.4G无线传输USB摄像头方案,样品,技术支持
  • USB无线摄像头原理:使用2.4G跳频技术避免WIFI等信号干扰。TX发射端:1080P摄像头模组→{MIPI/DVP}→主控板(SOC,ISP,WIFI模块)←{适配器/电池供电}RX接收端:主控板(SOC,ISP,WIFI模块)→{USB,OUT}→电脑,安卓平台标准UVC协议,兼容常用视频聊天软件可1080P无线视频图传传输距离满足各种使用场景经典应用产品:婴儿监控器,视频会议机,皮肤检测仪,医疗内窥镜,工业内窥镜,倒车影像,
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 无线传输USB摄像案,定制,开发 无线摄像 USB无线摄像 发帖人:高谷创新 发帖时间:2022-06-21 15:19:00
  • 金航标kinghelm进一步全面铺开-产品热销海内外
  • 随着金航标kinghelm发展越来越好,对品质与产品质量进行较为严格的把控,得到了国内外客户的广泛认可,越来越多北斗GPS天线、连接器、转接线、转接头、射频连接与微波射频客户首选厂商,现已成为国内知名厂商,实现海内外产销量与去年同比增长40%。由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”,金航标kinghelm的天线等产品跟芯片是1:1的需求产品,因此金航标也在这次的“芯慌”中受到不小的打击,但机遇与风险并存的,金航标kinghelm在总经理宋仕强先生及副总程玉洁女士的引领指导与长远的眼光,并没有局限于眼前的利益,而是长远出发进行决策,才使得金航标(www.bds666.co...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗GPS天线器 转线 射频 连 微波射频 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-10-26 15:12:00
  • 插式接线头HCPM_接线头,方便家庭,工厂快速可靠接线,节约时间,不打火花,安全
  • 插式接线头HCPM_接线头,方便家庭,工厂快速可靠接线,节约时间,不打火,安全!家庭装修接线,扩线,工厂接线,安装设备的必备品!内部有弹性触片,并且接触导电面经特殊的工艺处理,抗老化,不易打火,接触良好!有2孔位,与3孔位的。手册下载:插式接线头HCPM-2P.pdf插式接线头HCPM-3P.pdf采购连接:插式接线头HCPM-2P:¥0.56/个http://www.szlcsc.com/so/product/details_183853.html插式接线头HCPM-3P:¥0.70/个http://www.szlcsc.com/so/product/details_183854.html...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线HCPM_线便线 发帖人:模拟之家 发帖时间:2018-01-13 13:46:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: