结果:找到"支持SMT端子的迫切需求",相关内容968条
- 采购需求相关功能不连贯,希望改进
- 在采购需求中,用户可以对商品进行分类,来满足一个BOM中,有多个供应商的问题,可以分别对商品分类,最后各个供应商的商品集中清点后进行采购,但是,供应商只显示两个,一个是立创商城,一个是非立创商城,那不是立创商城的产品怎么再次进行分类,分为不同的供应商呢?将采购需求加入采购列表中却可以筛选不同的供应商清单,那这样讲是不是功能不是连贯的呢?希望可以的话进行改进还有就是现在批量选择商品的时候,所有表格都一样,点击商品编号旁边的批量选中的那个√,只能选中一页的商品,这个可能是每个人的思考逻辑不一样,没关系,但是,批量选中第一页的商品后,再切换到第二页后,第一页选中的商品就又自动清除选中了,这是什么逻...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 采购需求 发帖人:张zhang 发帖时间:2024-02-07 15:18:00
- 【FAQ】如何查看已完成/已关闭的采购需求?
- 在采购需求列表中,“处理中”、“已完成”和“已关闭”的采购需求是默认隐藏起来的,展示出来需要通过“需求状态”进行筛选。点击“需求状态”一列后的倒三角筛选符号,将“处理中”/“已完成”/“已关闭”勾选上,点击确定,即可将对应状态下的商品全部展示出来。
- 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采购需求 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 17:23:00
- 【FAQ】如何将立创商城购物车里的商品同步到立创ERP系统中?
- 登录立创ERP后,点击右上角的名称→切换企业在企业卡片中,将需要设置同步的企业的“允许查看购物车商品”、“允许修改购物车商品”两个开关打开设置完成后,本账号在立创商城购物车里的商品将同步到立创ERP的采购需求-立创商城购物车列表中。
- 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采购需求 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 17:15:00
- 【FAQ】手动新增采购需求的几种方式和应用场景
- 手动新增采购需求的几种应用场景和操作方式:1.新增需求商品常用于灵活备料,例如工程师想要购买少许物料进行研发、测试时,或生产异常需要补料时,只需要新增采购需求填写采购数量,采购员便能接收到由商品列表新增的采购需求,快速生成采购订单。点击【新增】→【新增需求商品】在商品列表中找到需求商品(可多选),选中后点击【下一步】选择“采购目标仓库”,输入“采购需求数量”,最后点击【确定】,需求商品就被添加到列表中了。2.导入BOM物料常用于工程师研发备料,可引用已经创建好的BOM表,整单或部分商品进行增加,免去与采购人员在物料确认上的沟通。点击【新增】→【导入BOM物料】在BOM列表中找到需要采购物料的...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采购需求 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 16:50:00
- 关于元件库
- 我们是公司用户,想了解下库的设计思路以及后续器件替换功能是否考虑实现器件的整体替换:一、先说目前软件使用的问题点:1.我们公司内部会建立统一的本地封装库(标准库),用公司内部料号用作管理,每个料号对应一个器件(符号和封装);2.当某些器件在使用了一段时间后,会发现一些问题,此时需要更新封装;3.当我们更新公司统一并且唯一的本地封装库(标准库)后,因为有工程库的存在,相关更新内容无法识别并更新到原来已有的工程里面。二、针对此问题,想了解工程库和来源库(即我们公司内部的标准库)的关系对于我们公司的应用场景而言,工程库引用了本地库的器件,那么工程库与本地库还有没有关联关系?在本地库更新后,相关更新...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 设计需求 发帖人:StephenY 发帖时间:2022-09-27 09:29:00
- 桌面专业版V1.8.24.a7863e两个界面无法交互选择
- V1.8.24.a7863e同一个工程,一个软件界面打开原理图,一个软件界面打开PCB,当在一个软件界面中(原理图或PCB)选中元器件,在另一个软件界面中(PCB或原理图),对应的元器件没有选中;只能在同一个软件中打开PCB和原理图中才可用。之前1.7版本是可用的。下图展示的为两个显示器的截图。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 两个软件界面的交叉支持功能 发帖人:奔跑的犇犇牛 发帖时间:2022-09-13 09:30:00
- EDA端子帽做个原理图库
- 端子帽可否也做个原理图库,方便导出BOM
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 端子冒 EDA 发帖人:hemu 发帖时间:2020-11-04 11:12:00
- Sprint-Layout-V6.0画板子如何输出SMT需要的文件各位前辈
- Sprint-Layout-V6.0如何输出立创SMT需要的文件呢有用过的同学试过吗
- 所属专栏: SMT贴片 标签: Sprint-Layout-V6.0 输出SMT需要的文件 发帖人:梦想在实现 发帖时间:2019-08-25 12:10:00
- 支持SMT端子的迫切需求
- 如题:不知何时立创才能支持SMT端子哪怕是先行一款也行啊!就就就最常用的2.54或者2.0间距的,有木有同求的,顶起来啊!也不知道立创是出于什么考虑的一直不当SMT端子!!!!!
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 支持SMT端子的迫切需求 发帖人:kellen 发帖时间:2019-06-17 21:22:00
- SMT第四期扩展库增加物料方法,申请支持新的型号
- 第四期SMT样品贴片元件选用规则:1:仅限表面贴装贴片类元件。2:包装形式仅支持:托盘类包装,编带类包装,不支持管装。3:元件高度小于等5mm,最小0402(英制),芯片最大不能超过28*28mm,引脚间距大于等于0.5mm。不支持0.4引脚间距的IC。4:不支持已停产,或被厂家标记为限制推广。5:不赞成选用厂家指导价的器件。6:暂不支持BGA类封装.。7:这几种类元件暂时不支持:(1):连接器(2):按键开关,继电器(3):蜂鸣器,咪头(4):电池(5):球面类元件,例如一些大功率LED.(6):功率电感(7):铝电解电容(8):49系列晶振。8:支持的范围:[处理器及微控制器][嵌入式外...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 增加物料.申请支持新的型号 发帖人:JLCSMT 发帖时间:2018-10-26 15:29:00
返回