结果:找到"放置多个相同元件",相关内容1000条
- EDA拖拽元件和位移元件改进
- 今天用EDA设计了一款板子发出去,铜箔的复制功能非常好用,整体都好,专业版客户端略微有点卡顿延迟,我的元件不多。我担心的是后续设计多料板时,卡顿是否会更厉害,相对传统的EDA设计软件,感觉就是油车和电车的使用体验。今天使用下来,有2点建议(或许是自己不知道怎么设置造成的误区):1、希望拖拽元件时,元件能自动粘黏鼠标,按下左键或Esc时才释放。2、用现有方法按住M使元件粘黏鼠标后,希望小键盘的上下左右键能对元件进行微调,比如,按以下->,元件向右移动一个栅格。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件拖拽 方向键控制元件位置 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-11 18:32:00
- EDA怎么设置成PADS那样,移动元件时,元件一直粘黏在鼠标上
- 请问下,EDA怎么设置成PADS那样,移动元件时,元件一直粘黏鼠标,直到按下左键为止?现在是鼠标要一直点着左键不放才能移动元件,在画面要缩放时,又得按住鼠标不放,很不方便。谢谢了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件放置 元件粘黏 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-08 16:47:00
- 专业版UI:PCB设计中放置元件的入口不符合直觉
- 当你设计PCB的时候,布线有困难,想【放置】一个0欧跳线,要怎么办呢?顾名思义,当然是进入【放置(P)】菜单,寻找“放置元件”的入口,然后放置跳线,对不对?然而“放置元件”的入口,并不在【放置(P)】菜单里,而是在最左边的【常用库】-》【PCB】里,这就很反直觉了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 PCB 元件 放置 发帖人:Analog 发帖时间:2023-03-30 22:26:00
- 请问能不能批量放置多个相同元件^_^
- 原理图中,能不能一次放置多个相同元件,比如一下放100个相同电阻,像放焊盘那样……
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 放置多个相同元件 发帖人:全行业小白 发帖时间:2023-02-17 08:45:00
- 如何让多个原理图和对应的pcb关联起来
- 一个工程里有3个原理图和3个pcb文件。我想让他们分别对应。但实际操作:比如我打开原理图2--原理图转pcb。确认后,会自动新建1个pcb文件(之前我已经建立了3个pcb文件),然后导入了所有原理图中的元件。。。或者打开pcb2,使用更新pcb,这时pcb2文件中也会导入所有原理图中的元件,请问如何解决?谢谢
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 多个 关联 发帖人:iceTT 发帖时间:2022-03-31 12:07:00
- 原理图放置多部件元器件时DRC报错
- 原理图添加LM324、LM358时,DRC检查报错,如图错误信息中,subpart_no属性只在最后一个子库有,前面的子库属性里都没有这个参数,是怎么回事?用的是专业版。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 多部件元件 DRC错误 发帖人:段胖子666 发帖时间:2021-06-30 11:50:00
- 发现一个问题,是什么造成的?
- 用的是客户端,没有用原理图转,是直接在PCB界面手动加封装画的,3D图右下红圈那个TO-220封装的元件是搜索出来的,然后稍微修改了一下脚距保存为个人封装库用,开始放置在这个位置的,后面把它放到板中布线完成后转3D这里还有一个元件,但在编辑状态下是看不到这个元件的,这是为什么啊???关闭重启还是一样?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 客户端3D多了一个元件 发帖人:Binglee 发帖时间:2021-03-16 23:34:00
- pcb中元件位置
- 打扰一下,如图,我需要把P2的第一脚改动到上面,如果使用旋转,P2的内外朝向就发生了改变,这种情况怎么办?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件位置 发帖人:landrex 发帖时间:2020-08-15 12:57:00
- 立创EDAPCB优化
- 1、在PCB布线中,放置过孔时,当新的过孔接触线时接触!接触!接触!,过孔并没有将自身网络属性和线的网络属性一致。只有当过孔圆心与与线完全重合时!完全重合!完全重合!过孔网络属性才与线网络属性一致。这样经常会出现一次不成功,需要多次小心放置。我个人感觉这种操作体验不太爽。2、在原理图经常出现用线连接两个端点,鼠标明明点中起始点了,可是就是有那么一小段距离没连上。不知为何。起初我还怀疑时浏览器跟不上鼠标,我换了客户端也是如此。我想在此应该有优化,也就是鼠标不一定完全点中起始位置,软件应该也要知道用户在某一范围内将其自动捕捉选中3、在PCB里面没有找到布线推挤的功能、多线并拉的功能。立创EDA画...
- 所属专栏: Layout布线 标签: 放置过孔 多线并拉 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-05-18 16:19:00
返回