结果:找到"数据安全,加密型单片机",相关内容1000条
  • 使用LS10串口数据库模块实现单片机SQL数据库存取功能
  • 资料下载:链接:https://pan.baidu.com/s/1UkrQQ63QB39Hl2xNxq0ypw提取码:ls10历史上,sql数据库都是后台的专利,底层单片机使用sql数据库是天方夜谭。很多时候,底层都需要存储一段时间的数据,例如近一年的交易数据,且要能对特定数据快速查询,这种功能单片机往往很难去做。现在分享LS10串口数据库模块实现单片机存取sql数据库功能。关系型数据库功能:1,创建表;2,插入数据;3,修改数据;4,查询数据;5,删除数据;6,删除表。根据手册,LS10模块使用5V电源,uartTTL接口(3.3V)与单片机通信,使用AT命令实现数据库功能。LS10模块可...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: SQL 发帖人:爱品质的工程师 发帖时间:2022-09-05 15:28:00
  • 【实验教程15】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-加解密及数据协议
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列加解密及数据协议在《AI人脸系统架构》一节中,我们提到AI设备与服务器之间的通信协议及TEA加密。这一节主要来讲解一下TEA加密另附上《AI设备通信协议》。使用IAR打开AI_OCR工程,在工程中找到TEA.c,并打开其关联的头文件GeekTEA.h,可以见到如图1.0.1所示的在本工程中用到的与TEA加解密相关的函数。图1.0.1TEA加解密相关函数图1由于加密前需要传递加密缓冲区大小的形参,故在加密前需要先调用获取加密缓冲区的大小的函数getEncryptSize(),其函数内容如图1.0.2所示。图1.0.2getEncryptSize()函...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,协议 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 14:15:00
  • 航芯技术分享|一文读懂什么是量子密码
  • 被喻为“重要数据保险箱”的安全芯片已经渗入人们生活的方方面面。随着5G、物联网、车联网的迅速发展,为安全芯片开启了新的应用场景,同时也带来了新的挑战。本文将带大家深入了解安全芯片的核心,后量子密码认证技术。安全认证技术概述安全认证技术是防止信息被篡改、删除、重放和伪造的一种有效方法。它使接收者能够识别和确认消息的来源和真伪。目前认证技术主要有4种:(1)数字摘要(2)数字摘要+对称密钥认证(3)数字摘要+非对称密钥认证(4)数字证书认证不过随着量子计算机的发展,现有的绝大多数公钥密码算法(RSA、Diffie-Hellman、椭圆曲线等)能被足够大和稳定的量子计算机攻破,也就是说目前基于非对...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,量子 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:03:00
  • 支持国密算法低功耗MCU芯片-RJM8L151
  • 采用WuhanRunjetic推出的超低功耗、高安全性的MCU芯片(RJM8L151),该芯片是增强型80C51内核的微控制器,工作功耗小于180uA/MHz,深度睡眠功耗5nA,外部唤醒小于5us并支持4路IO唤醒芯片,内部集成了12位高精度逐次逼近型ADC、2通道的多功能比较器、定时器、实时时钟(RTC)、看门狗定时器(WDT)、电源可编程电压检测(PVD)、中断控制器、硬件真随机数发生器、AES/DES/SM4硬件加密引擎及通信接口包括UATR、SPI、IIC、GPIO、ISO7816、JTAG等模块,具有性价比高、存储容量大、安全性高,功耗低、接口丰富等特点该控制的特点:1,超低功耗...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MCU,国算法 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-02-28 14:03:00
  • 数据安全应用方案简介
  • 21世纪,信息化蓬勃发展的年代,诸多企业拥有的IT设备也是越来越多,其中所存储的数据自不会少,于是数据安全问题也开始逐渐被人们重视。尤其是在中小型企业,由于人们保护数据安全的观念和技术的缺失,往往造成存储数据的丢失和损坏,给企业带来不必要的麻烦甚至经济损失。数据成为企业核心资产。创新型企业如滴滴、京东、淘宝,以及银行金融科技,大多数企业积累的数据往往会变成企业最重要的资产,不再是一个符号。“祸起萧墙”,重大的泄漏事件往往来自企业内部。数据泄漏往往是企业管理松懈而造成的。企业的生存说到底就是追逐利益的过程,而要想有利所图,那就要守护好我们付诸心血的存储数据,门有门锁,车有车锁,那保护数据需要什...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-03 11:54:00
  • 分享产品加密芯片及防抄板的小技巧
  • 目前在国内环境中,如果某公司研发一款新的产品,而没有对产品进行加密保护,那很可能会被黑客抄袭,因为现在的抄袭工艺很多,能完全复制PCBA。因为国内知识产权保护的环境太差,没有研发成本复制出来的产品,往往比原创产品的低很多。所以我们需要做好知识产权的工作,保护自己合法的利益。有什么办法可以保护自己的辛苦研发的产品呢。现将我用过或了解的一些加密方法提供给大家,但总的说来,加密是相对的,解密才是绝对的.加密只是尽可能地增加解密的成本,使其知难而退。加密的方法如下:1、封胶,用那种凝固后象石头一样的胶(如粘钢材、陶瓷的那种)将PCB及其上的元件全部覆盖.这种做法有一定的弊端,散热效果降低,维修难度加...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 防抄板 软件硬件 发帖人:cayeahs123 发帖时间:2018-11-06 15:47:00
  • 根据《网络安全法》,要求登录时验证登录人的身份(如手机号)
  • 各位客户:根据《网络安全法》的要求,论坛(社区)必须验证登录人的身份(如手机号验证就是其中一种)。因此我们今晚对登录这块进行了一个比较大的调整,当使用客户编号(或者手机号作为账号)登录的时候,要求输入登录人手机号码进行验证。由此带来的不便,我们非常抱歉。此外,我们近期陆续发现,有客户的账号因为弱密码,被人猜中,在社区发含有色情链接的帖子。对于弱密码的客户,我们强烈要求您修改密码(如在您登录的时候,系统检查到是弱密码,会严重建议您修改)。此外:如果同一个手机号码,在短时间内,用到了多个账号的登录,则系统会认为此手机号码存在异常,会被系统自动锁定,系统同时会认为这些被这个手机号登录过的账号存在异...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 弱码 修改码 《网络法》 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-06-08 22:58:00
  • 网站竟然还是http,不是https
  • 现在有账号体系,账号里有个人信息,地址电话啥的,有些还有资金在里面,而网站竟然一直是http协议!这跟裸奔没啥区别啊!万一被黑别劫持,成千上万的用户信息就完蛋了。建议尽快升级网站到https,增加一些账号安全方面的防护,比如短信验证码登陆,一次性随机密码登陆,或者google身份验证器之类的东西,更可靠的保护账号安全。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:gaupen1186 发帖时间:2018-03-09 12:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: