结果:找到"文件保存操作超时,检测网络连接并且重试",相关内容1000条
- 中国星坤网络连接器:国产优势,连接未来
- 在当今数字化时代,网络连接器扮演着至关重要的角色。中国星坤推出的网络连接器以其国产产品优势,在市场上脱颖而出。在价格方面,星坤网络连接器具有明显优势。作为国产产品,它避免了进口产品可能存在的高额关税和运输成本,能够以更具竞争力的价格提供给工程师。这使得更多的客户能够使用到高质量连接器,同时也降低了整个网络建设的成本。国产的星坤网络连接器在技术和质量上也毫不逊色。星坤拥有先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保产品的稳定性和可靠性。其连接器采用高品质的材料制造,具有良好的导电性和耐用性,能够满足各种严苛环境下的使用需求。此外,星坤网络连接器还具备良好的兼容性。它可以与各种网络设备和系统进行无缝...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络连接器 发帖人:电子小助手 发帖时间:2024-03-13 15:32:00
- 网线水晶头里的8p2c、8p4c等里面的p和c是什么意思?一般有哪些种类?
- 水晶头里常见的6p2c、8p2c等,P主要是代表金属(针)脚,C代表的是实际接触多少根线。具体类型包括:6p2c水晶头(6×2)、8p2c水晶头(8×2)、8p4c水晶头(8×4)、8p6c水晶头(8×6)、10p10c水晶头(10×10)、6p4cRJ11水晶头(6×4)、6p6cRJ12水晶头(6×6)、8p8cRJ45水晶头(8×8)、8p8cRJ45水晶头(8×8,自锁)、6p6cMMJ水晶头(6×6)。样式以及对应的插座可以放大下面这张图:一、水晶头的分类水晶头的种类很多,我们这里主要介绍常见的3种:屏蔽式水晶头,RJ45(8x8),单排RJ45水晶头是一种只能沿固定方向插入并自动...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网线 水晶头 网络连接 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-11-08 17:16:00
- 文件保存操作超时,检测网络连接并且重试
- 客户端立创EDA专业版,半线模式。在公司做的工程,拷贝回家后就保存不了。软件版本在家和在公司的版本一模一样。花点时间提个意见也是希望立创做的越来越好,希望看到的回复一下呗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 文件保存操作超时,检测网络连接并且重试 发帖人:败犬鸭王 发帖时间:2023-03-14 22:01:00
- 1.9.29.eba1c1版本不能保存
- 1.9.29.eba1c1版本不能保存昨晚由队友电脑上发我在打开就无法保存了
- 所属专栏: PCB打样 标签: 网络超时 请重试 发帖人:李lili 发帖时间:2023-03-11 17:49:00
- 文件无法保存
- 文件无法保存,拷贝工程文件到另一台机子,提示网络不行,网络实际通畅,客户端设置为半离线,甚至全离线都无法保存。但是打开本机上画的图,又可以正常保存。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 文件无法保存 拷贝工程文件到另一台机子 提示网络不行 网络实际通畅 发帖人:平原广泽 发帖时间:2023-02-25 16:45:00
- 求助下EDAPCB里的一些使用技巧。
- 新手上路,EDA也用了几个月了,很多技巧也慢慢发现了。有时候就是突然发现一个小功能,能大大提升效率。可能有很多的操作习惯是和其他EDA软件类似的,一般都熟悉。像我这种没玩过其他EDA类软件的就比较吃力。官方和网上视频都是一些操作,使用没问题。但自己实际画的时候就会发现,很多操作都是重复的,没快捷键啥的,真抓狂。求助下,新手想快速提升效率,有没有一些参考教程可以研究下。其他软件的,操作习惯一样的也可以。主要是提升效率。官方的说明比较简单。具体的类似:PCB布线的时候会加一些焊盘,有些有规律的我会先定位一个,然后用阵列出来,然后再修改每个的网络。实际就会一个一个去鼠标操作,用那个属性界面--网络...
- 所属专栏: PCB设计 标签: EDA软件操作 新手 发帖人:走遍天涯路 发帖时间:2023-01-19 12:19:00
- PCB界面下元件不能移动
- 奇怪了,也不知道为什么,PCB的元件不能拖动了
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDA操作 发帖人:会飞的鱼儿 发帖时间:2022-08-21 20:04:00
- PCB存在未连接网络怎么定位哪些元件没连接
- 第一次用EDA画图,出现个问题:如图所示GND网络连接不完整,底下列出所有GND网络相关的元件,但是没有指出哪些元件的管脚没有连接,有没有方法看出来?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 未连接网络 发帖人:Linda 发帖时间:2020-10-26 17:50:00
- 如何快速定位未连接的网络?
- 如题,我如何快速定位未未连接的网络啊,我检查好几遍了,就是检查不出来,还是一直提示有地方未连接,DRC给的检查范围太广,不能定向出未连接的地方(这点不如Altium啊,后期会改进的吧),大家有什么好办法吗?飞线也勾选出来了,也看不到飞线!谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 未连接网络定位 发帖人:Raytheon 发帖时间:2019-12-13 11:27:00
返回