结果:找到"断网",相关内容530条
  • 基于MSPM0L1306的开发板-新品评测-串口收发与按键中断控制LED
  • 1.整体使用评价这个芯片功耗很低,非常适合物联网使用;这个开发板比较小巧,管家引出丰富,适合直接做核心板进行二次开发。颜色分类,防止差错,这个非常值得点赞哦。2.开发项目流程首先感谢立创商城哦。我收到的开发板实物如下:实现任务:1-按键是SW1控制3个LED显示(LED2~4)上电时:LED2~4,每秒闪烁一次;按第1次:只有LED2亮,其它灭;按第2次:只有LED3亮,其它灭;按第3次:只有LED4亮,其它灭;按第4次:LED2~4全亮按第5次:LED2~4全灭;按第6次:LED2~4,每秒闪烁一次;按第7次:只有LED2亮,其它灭;按第8次:只有LED3亮,其它灭;按第9次:只有LED4...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MSPM0L1306 串口 LED 按键 中 发帖人:Winer 发帖时间:2024-01-27 20:19:00
  • 专为智能设备安全打造|基于ACM32MCU的智能断路器方案
  • 随着我国电网建设的快速发展,数字化变电站成为建设和研究的热点,数字化变电站的核心在于一次设备的智能化与二次设备的网络化,对于断路器这种极其重要的电力一次设备而言,其智能化的实现有十分重要的意义,断路器智能化在于运行状态实时监测、通断精确、智能控制和信息传递网络化等。随着电力电子技术和自动控制理论的广泛应用,计算机与网络通信技术的飞速发展,以及对传感器技术和人工智能的深入研究和综合应用,智能断路器的功能得到了极大的扩展和完善。本文将介绍基于ACM32F070的智能断路器方案,有效实现电路的智能化控制,让用电更安全更智能。智能断路器概述智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ACM32F070,MCU,智能路器,物联,工业控制 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-14 15:05:00
  • 求助电机驱动器电解电容管脚烧断
  • 永磁同步电机驱动器工作过程中会炸电解电容引脚,如图,这种现象可能和什么有关,在线求助!电容耐压值为80VTVS也是80V实际工作供电电压54V供电部分电路
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电解电容管脚烧 发帖人:Terry 发帖时间:2023-03-02 17:53:00
  • DRC检测问题
  • DRC检测为啥识别不了断线?是我设置不对吗?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 无法识别线? 发帖人:虹涛犹珷 发帖时间:2022-01-22 08:23:00
  • 立创EDA断网中
  • 立创EDA一断网所有事都办不了,能不能搞个线下线上通用的版本
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:熵1024 发帖时间:2021-04-23 11:08:00
  • 继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项
  • 摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。一、带电负荷校验的作用带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: plc 电保护 发帖人:佳途自动化学院 发帖时间:2019-12-07 23:51:00
  • 51断电保护中遇到的坑
  • 这个坑卡了我好久,真心烦,在网上也没找到解决方法,是写一个关于掉电储存的,我不管怎么写,连续地址写入时总出现问题,只能一位掉电不丢失,最后在地址中间储存一个空格才行,实现多位掉电不丢失。好像是51的bug,有人知道是怎么回事吗
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电保护,51, 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-24 19:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: