结果:找到"新标签几乎让你无法使用",相关内容1000条
- 复制已有的网络标签数字如何自动递增?
- 比如以下电路图,复制粘贴后网络标签还是保持原来一致就不对了,批量修改又很麻烦,我希望其中的网络标签后缀有数字的按后缀的数字递增
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络标签 求助 新手教程 发帖人:jqdsfg 发帖时间:2024-05-21 17:18:00
- 立创EDA相同元器件,无法使用复用模块功能
- 都是同一个电路,还是复制的。元器件也相同。就是无法使用复用模块的功能?有没有老哥知道怎么回事啊?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无法使用复用模块功能 发帖人:铁扇公主牛夫人 发帖时间:2024-01-08 11:46:00
- 建议下方的层切换标签上加上"眼睛"!
- 新版的PCB编辑器下方加入了层切换标签,这样方便了很多,值得肯定!建议在每个标签的边上再加入一个“睛眼”,点击眼睛来切换每层的显示或隐藏!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 层标签 发帖人:BoatLin 发帖时间:2023-07-22 19:10:00
- 嘉立创优惠券如何使用?在哪里使用?使用步骤?
- 很多人可能不知道,嘉立创3D打印优惠券怎么使用?其实,下单的时候点击了优惠券,等嘉立创审核人员审核完毕后,就去付款,发现优惠券是用不了?这个时候就纳闷了,我明明点击了优惠券,怎么没使用呢?那是因为嘉立创3D打印优惠券,在审核完后,付款前点击确认,付款时才会生效~不能略过这个过程话不多说,上图(跟着箭头操作):
- 所属专栏: 3D打印 标签: 嘉立创 优惠券 使用方法 发帖人:3D打印周工 发帖时间:2023-07-21 17:58:00
- 标准版,使用中掉权限怎么办?
- 标准版在画PCB的过程中,发现资源占用非常高,于是想保存后关闭重启软件。然后想保存刚才的编辑,发现按了数次保存无效。最后一巡视,发现登录的图标(个人头像)没有了。于是重新登陆,保存,提示我没有权限,等了一会,再保存就正常了,系统占用也正常了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 标准版 使用中 掉权限 发帖人:baicai 发帖时间:2023-04-20 13:35:00
- 立创EDA专业版无法使用阵列对象功能
- 请问为什么我的专业版eda无法使用阵列对象功能,无论是什么对象都不行,包括元件、过孔等。尝试重启软件、重启电脑都不行。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 专业版 阵列对象 无法使用 发帖人:GALENPSC 发帖时间:2023-03-25 23:05:00
- 专业版放置引脚没有效果
- 使用工具专业版V2.0.15为元器件放置引脚,发现程序没有反应。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 使用 发帖人:hellojd 发帖时间:2023-03-21 23:08:00
- 新版的EDA标签需要全连带,我给你举个例子。优势完全没有了!
- CH_340T2.0/STC8A8K64_P3.2/UART2_1/JP2.4/ISP2_NSS/JP4_3/SD_Card_Pin_5这是一个标准的连接关系。也就是说一个USB转串口芯片,要连接到STC主芯片上,同时连接的管脚它还是Uart2的通讯端口,同时他又是SPI的端口之一,它还有连接SD卡,还要连接显示屏,还要连接触摸屏。请问这种标签的写法,你自己都会看糊涂,那还怎么书写?每一个设备连接都要写这个标签。如果单纯用连线来连接,那岂不是都成蜘蛛网了。简直是用不成。也不知道新版的决策人脑子是怎么想的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 新标签几乎让你无法使用 发帖人:shineyunze 发帖时间:2020-03-25 04:56:00
- 金航标kinghelmRFID标签在立创商城出售
- RFID标签现在已经在智能制造业生产线不可或缺,不但可以提高工作效率、增加准确性、还可以节约成本。为满足市场需求,金航标kinghelm(www.bds666.com)研发生产的RFID标签KH-RFID-23-BQ、KH-RFID-20-BQ等型号大量出售,适用于库房盘点物品定位、货架定位、衣帽查找定位、图书查找定位、档案查找定位等应用领域。金航标kinghelm产品RFID标签KH-RFID-23-BQ深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位。主要从事北斗卫星导航和物联网终...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID标签 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-03-13 16:31:00
返回