结果:找到"方对方光纤_MPOW",相关内容1000条
  • 为什么光纤端面要研磨成8度角?
  • 首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层(纯二氧化硅)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。因此,光纤想要传导光,采用的原理是光学的全反射原理。光在传输过程中都会有损耗。而其中,回波损耗是是因为传输链路的不连续性,部分信号在传输时反射回信号源所产生的功率损耗,通俗地说是行业内用来确定有多少光被反射回去。通常用负的dB值来表示,值的参数越高越好。典型规格范围为-15至-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-06-06 16:30:00
  • 新建3D元件导入STP文件的3D效果方向不对
  • 新建3D元件封装时,画好的stp3D效果图导入EDA后方向不对,无法改变,请问大神们该如何操作,谢谢!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D封装向不 STP文件 发帖人:zzpluck 发帖时间:2022-09-20 17:12:00
  • SPDIF收发器以及音频OPTICAL接口开关
  • HDMI、OPTICAL、USB、AUX、DC。_OPTICAL接口,光纤连接是HDMI音频链接_以便在SPDIF器件之间进行传输和接收;采样率转换器将数字音频信息从一个采样率转换为另一个采样率;音频开关通过具有低谐波失真方对方光纤_MPOW方对方光纤_MPOW方对方光纤_MPOW
  • 所属专栏: 器件替换 标签: _MPOW 发帖人:AKDBBS 发帖时间:2022-03-09 13:37:00
  • 如何使用裸光纤适配器?
  • 传统的光纤连接是将裸光纤按照一定长度装配不同光纤连接器,在工厂加工制成跳线,此工序包含了穿散件、光纤插芯组装、插芯注胶、胶体固化、光纤切割、去胶、粗磨、中磨、细磨、抛光等一系列复杂工艺流程。而在光通信中,时常会有需要临时连接裸纤与光纤设备的情况,在布线现场来进行跳线制成往往是来不及的。光纤熔接是一种办法,但需要熔接机,且只能解决两根光纤对接,不能解决裸纤与光纤设备接口连接的问题。裸纤适配器的使用能够直接用于裸光纤与其他光学器件的连接与耦合。什么是裸纤适配器?裸纤适配器是将裸光纤连接到光纤设备的媒介,适配器的一边是用于连接裸光纤,另外一边是光纤连接器。裸光纤适配器主要用于测试未经端面处理的裸光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-03-25 16:01:00
  • 必须了解的确保光纤跳线品质的五大测试!
  • 光纤跳线的品质影响着整个光纤链路,每条光纤跳线在出厂前都必须经过一些严格测试,那么跳线厂家都会做哪些测试来保证跳线的高品质呢?为了保证光纤跳线的品质,在出厂前一般都会进行以下五大类检测试验。一、插损/回损检测插入损耗和回波损耗是影响光纤跳线之类的关键参数。TIA标准中明确规范了光纤跳线的最大插入损耗为0.75dB(也就是能接受的最大值)。对于市面上大多数的光纤跳线而言,其插入损耗的正常范围在0.3dB到0.5dB之间,一些低插损的范围在0.15dB到0.2dB之间。回波损耗值表示为dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为-15至-60dB。按照行业标准,UltraPC抛光光纤...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-03-18 11:09:00
  • 如何选择高密度应用光纤配线箱?
  • 光纤配线箱将光纤线缆的端接变得易于管理,主要用于光缆的引入,光纤的交叉连接、光纤跳线的储存、配线输出等,可实现光纤熔接、光纤端接、光纤适配器、连接器和电缆连接头的整合。光纤配线箱有各种规格,常见的有机架式、壁挂盒式。19寸标准机架式,以U或RU为单位,指的是设计用于安装在机架中设备的高度,通常有1RU,2RU,4RU尺寸。有滑出式、带推拉抽屉式设计,不仅可灵活布线而且能很好的保护光纤,是数据中心理想的布线管理解决方案。当光纤密度提高时,如何有效管理及组织大量的跳线变得异常重要,一个好的光纤配线箱将需要具备易于管理跳线变更的功能。亿源通独特设计的高密度配线箱,适用于标准19"机架安装,采用环保...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-10-15 15:00:00
  • 单模or多模光纤,你选对了吗?
  • 多模光纤是光纤通信最原始的技术,这一技术是人类首次实现通过光纤来进行通信的一项革命性的突破。后来,随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大量信息的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术—单模光纤通信。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下单模光纤和多模光纤以及它们之间的区别。一、多模光纤多模光纤是另一种常见的光纤类型,纤芯直径为50μm-100μm,工作波长为850nm或1310nm,与光器件的耦合相对容易。它可以在给定的工作波长上传输多种模式。相对于双绞线,多模光纤能够支持较长的传输距离。常见多模光纤的芯径为50μm和62.5μm。由于多模光纤中传输...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-31 18:49:00
  • 什么是光纤阵列FA(FiberArray)?
  • 光纤阵列(FiberArray,简称FA),利用V型槽(V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。光通信中的光纤阵列主要包括基板、压板、和光纤。通常在基板的基底切割出多个凹槽,将压板压紧和固定插入凹槽的光纤。光纤阵列对材料和制造工艺的要求非常高。光纤阵列主要依靠精密刻化的V型槽来实现定位。V型槽需要使用特殊的切割工艺来实现精确的光纤定位,将除去光纤涂层的光纤部分置于V型槽中,此过程需要通过超精密加工技术将光纤芯精确地定位在V型槽内,以减少连接损耗,再通过加压器部件加压并用粘合剂固定,端面经过光学研磨,形成光纤阵列。基板材料会影响光纤阵列的光学性质,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-07-22 10:30:00
  • 数据中心、电信机房如何防止未经授权或误操作插拔光纤端口?
  • 在管理人员比较复杂的大型数据中心或多部门联合大型电信机房等,对于如何保障光连接不受到一些误操作、端口误插拔等是布线必须考虑的问题。有些跨部门协作的机房,如有某部门操作员需要进入操作时,必须会有其他部门的在旁边看着,以防止自己部门管辖范围内的光连接受到误操作而中断连接。带锁连接器正是基于这种安全需求下推出的产品。在普通光纤连接器的基础上研发出的带有独特的锁定和解锁工具,用于锁定专用的端口插拔,防止被其他人员误插拔,提高了整个网络的安全性。安全带锁光纤连接器是如何操作的?可以看看这两款:SC带锁连接器以及LC带锁连接器,两种不同的锁定和解锁方式。SC带锁连接器在机身设计中内置了独特的键控细节,只...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-07-14 18:54:00
  • 降压高端检测调光方案H62274-60V输入1.8A
  • 下面来分享东莞惠海半导体一款应用于LED调光或者恒流应用可以做无频闪的介绍:H6227是一款恒流精度高、线性调整率高以及负载调整率高的DC-DC降压恒流LED驱动器,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM模式调光,调光响应时间快,可响应小于100ns的PWM脉宽波形,辉度达到65536级。可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串,H6227内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性,H6227具有优异的负载调整率和线性调整率。H6227内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式4、...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 调案 无频闪调案 降压调 发帖人:惠海半导体 发帖时间:2020-03-29 11:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: