结果:找到"施密特触发器",相关内容1000条
- SMCV100B罗德与施瓦茨信号发生器
- SMCV100B罗德与施瓦茨信号发生器SMCV100B信号发生器操作说明在应用和生产中提供灵活性JIANGSMCV100B矢量信号发生器率先成为适用于汽车电子、广播电视、导航和无线应用的多标准平台。R&S?SMCV100B功能独特,可用于从实验室到生产以及整合不同技术的多种应用。主要特点:•适用于广播电视、导航、蜂窝和无线应用的多标准平台•全软件选件定义的矢量信号发生器,具备5"触摸屏•先进的射频信号生成概念,频率范围介于4kHz至7.125GHz•输出功率高达+25dBm•调制带宽高达240MHz产品优势:&稳定性频率产生单元,作为信号发生器的基础和核心,自然而然成为工程师...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: SMCV100B罗德与施瓦茨信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-17 16:59:00
- LOTO虚拟示波器关于触发灵敏度功能
- 触发电平只是一根参考电压,而实际的波形在边沿处是存在抖动的,如下图所示,是一个正常的上升沿触发的实测截图其中蓝色的T线就是触发电平的参考电压,图中波形的干扰很小,但是信号边沿我们放大再放大,可以在下图看到,还是存在锯齿状,当噪声很大时抖动会更剧烈。如果使用非常灵敏的触发功能,这些在触发电平附近的毛刺和噪声干扰都可能会引起触发。表现出来的现象就是波形不停抖动晃动,甚至上升沿变下降沿,下降沿变上升沿触发。如下图所示,就是上升沿触发偶尔会触发到下降沿的波形,就是因为在触发电平附近有上图的毛刺,选择的是灵敏度高的设置,那么就会在触发电平处把某个上升的毛刺认为是满足触发条件,从而将一个下降沿触发了。如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 虚拟示波器 ,触发灵敏度功能 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-14 10:29:00
- 罗德与施瓦茨SMR27信号发生器
- 罗德与施瓦茨SMR27信号发生器蒋厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&S详细说明R&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有***的***,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用R&S?SMR仍能轻松完成:所有基本型号都能够通过选件快速简便地进行升级,以提供具有AM/FM能力的信号发生器,或者提供具有快速、充分合成的模拟斜波扫瞄功能的合成扫瞄发生器。主要特性宽频率范围◆R&SSMR20:10MHz-20GHz◆R&SS...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗德与施瓦茨SMR27信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-13 16:46:00
- 罗德与施瓦茨SMR5050G信号发生器
- 罗德与施瓦茨SMR5050G信号发生器产品简介JIANGSMR5050G信号发生器|1GHz至50GHz厂商名称:德国罗德与施瓦茨Rohde&SchwarzR&S详细说明R&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有**的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用详细说明R&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有**的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗德与施瓦茨 SMR5050G 信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-09-13 19:41:00
- 罗德与施瓦茨SMR60信号发生器
- 罗德与施瓦茨SMR60信号发生器JIANGRohde&SchwarzSMR2020G|信号发生器|罗德与施瓦茨|10MHz至20GHz厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&S详细说明R&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用R&S?SMR仍能轻松完成:所有基本型号都能够通过选件快速简便地进行升级,以提供具有AM/FM能力的信号发生器,或者提供具有快速、充分合成的模拟斜波扫瞄功能的...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗德与施瓦茨 SMR60 信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-09-12 13:33:00
- 罗德与施瓦茨SMR5050G信号发生器
- 罗德与施瓦茨SMR5050G信号发生器产品简介JIANGSMR5050G信号发生器|1GHz至50GHz厂商名称:德国罗德与施瓦茨Rohde&SchwarzR&S详细说明R&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有**的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用详细说明R&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有**的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗德与施瓦茨 SMR5050G 信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-09-01 20:26:00
- LOTO示波器软件功能||触发演示
- 本文主要介绍loto示波器触发的功能那我们大部分的型号的产品是硬件触发的,只有482系列它是软件触发的。硬件触发的好处是它通过硬件的芯片来保障。突发信号不是周期的,是突发的、偶然的信号,基本上有百分之百的捕获率而软件触发它是靠程序,在传到计算机的所有数据里去寻找符合条件的触发,它的捕获率达不到百分之百。只有在中速和低速的时间档位上,它的触发效果才是可以的。当采样了一个信号,比如一个周期信号,在屏幕上显示,你会看到波形很稳定地显示,不会乱晃,相当于默认开启了相位锁定的功能。它的原理就有点类似于自动触发,这个跟传统示波器上的那个自动触发类似,它的前提是信号必须是一个周期信号在菜单栏中高级选项里有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 触发演示 软件功能 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-07 10:47:00
- 精密电位器的作用和部件功能
- 精密电位器的作用 1、在高频信号下,充任电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是处置EMC问题。 2、匹配电路参数不肯定的时,以0ohm替代,理论调试的时,确认参数,再以细致数值的元件替代。 3、在布线时,假设真实布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(觉得应该是用直插的,不应该是表贴的。 4、测某部分电路的耗电流时,可以去掉0ohm电阻,接上电流表以便测耗电流。 5、电路中没有任何功用,只是在PCB上为了调试便当或兼容设计等缘由。 6、做跳线用,假设某段线路不用,直接补贴该电阻即可。 精密电位器部件功能 1、电阻体 电阻体是精密电位器中提供一定电阻值的电阻部件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 精密电位器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-04-26 16:15:00
- TTP223N-HA6的误触发
- 这几天遇到TTP223N-HA6应用场景的抖动及误触发;1、一批货,装机几十个,就能发现20%左右的触摸抖动及误触发;2、尝试改变灵敏度电容(1pF~50pF),原设计是6pF电容;2.1、尝试去掉6pF电容,规格书上说是灵敏度最大;抖动变少,直接更多的误触发;(按键判断有防抖软件处理)2.2、尝试把6pF电容更改至22pF电容,还是保留不规则的抖动,误触发也就少了;=》增大电容容量的方向是对的;由于是电池供电,这种抖动,会导致我的电池耗电增大,郁闷中;大家有什么好的办法?RH6015C?TTP233D-HA6?还是其他更佳?
- 所属专栏: 技术交流 标签: TTP223N-HA6、误触发 发帖人:日创科技 发帖时间:2019-12-01 09:40:00
- 推荐国产原厂正品CD40106施密特触发器,价格超低0.46
- CD40106具有六个反相缓冲器。每个输入都具有施密特触发器电路,反向缓冲器针对正向信号和负向信号在不同点进行切换。正电压VP与负电压VN之差被定义位输入迟滞电压VH。http://item.szlcsc.com/197246.html
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 施密特触发器 发帖人:navyzhao 发帖时间:2018-03-21 14:50:00
返回