结果:找到"无法复制网络标签",相关内容1000条
- 专业版画原理图,同一导线如何用多个网络标签?
- 使用专业版画原理图,同一导线放置2个网络标签,出现以下提示,选择确定后标签无显示,选择放置短接符后倒是可以,就是不习惯。如何实现下面这种?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:rgzdb 发帖时间:2022-12-06 12:08:00
- EDAPro网络标签复制粘贴时数字自动递增
- EDAPro网络标签复制粘贴时,网络标签中若存在数字,则会自动递增;网络标签在复制粘贴的情况下,大多数是不希望变化的,如果需要变化,自己可以tab修改。看是否修改为复制粘贴不变化,或者加个开关设置。放置标签时得加入判断,判断是复制后的放置,还是普通的放置;或者复制之后,递增的设置都为空。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签复制粘贴 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2022-04-21 09:28:00
- (专业版)怎样方便的随意挪动网络标签?
- 举例:在画pcb时,感觉某信号如果在单片机的另一个引脚上会更好。所以,要对原理图的现有的“网络标签”做一下较大的调换/挪移/修改.....。但现在挪起来比较繁琐不清晰容易出错----“网络标签”是可以随意移动,但导线被赋予了网络标签的“名称”属性,必须要全部删除,或者经过相对(相对标准版和AD)麻烦的步骤,才能彻底解决。而且这些导线上的名称属性默认是隐藏的......。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:SXG123 发帖时间:2021-12-10 11:25:00
- 立创eda该网络标签未与任何引脚连接
- 我想问问这个是咋回事呢?网络标签明明已经添加了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:LUOKK 发帖时间:2021-10-17 16:25:00
- 网络标签的锚点问题
- 网络标签,经过旋转、反转、镜像反转之后,其连接锚点,就跑了,虽然问题不大,但很影响用户体验。感觉是很low的问题。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:dhma 发帖时间:2021-09-18 19:17:00
- 希望添加网络标签的批量替换和局部批量替换功能
- 目前网络标签没有批处理功能:(1)批量自动递增(向上、下、左、右方向)(2)查找替换,特别是替换局部字串(将网络标签字串中的局部字串替换成另外的字串)这两个最急需。其他元件的局部字串批量查找、替换等功能也希望慢慢完善。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签编辑 发帖人:大萝卜和小白菜 发帖时间:2020-10-28 15:56:00
- 网络标签从P00跳到P01的时候出错
- 画STC单片机的时候,网络标签从P00跳到P01的时候,变成P001,不是P01.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:PCB小白一个 发帖时间:2020-05-21 15:34:00
- 调用原理图模块网络标签全部失效
- 调用原理图模块网络标签全部失效系统模块和自建的模块都试过了调用的全部失效
- 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 网络标签 发帖人:星盛瓜瓜 发帖时间:2020-02-16 14:33:00
- 网络标签问题
- 如果给一个器件端口放置了DO1~DO16,第一次,系统能实现自己递增。然后给另一个器件端口放置DO1~DO16,它就死活只从DO17开始。这个设计不符合日常操作需求,如果不理解建议开发人员看看AD、ALLEGRO怎么做的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:山里人 发帖时间:2018-07-30 09:25:00
返回