结果:找到"无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振",相关内容1000条
- YXC车规级谐振器8MHz,无源晶振3225封装应用于车载蓝牙模块
- 蓝牙模块,是一种集成蓝牙功能的PCBA板,用于短距离无线通讯,按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。蓝牙模块是指集成蓝牙功能的芯片基本电路,用于无线网络通讯,大致可分为三大类型:数据传输模块、蓝牙音频模块、蓝牙音频+数据二合一模块等等。一般模块具有半成品的属性,是在芯片的基础上进行过加工,以使后续应用更为简单。蓝牙模块根据用途分有数据蓝牙模块,串口蓝牙模块,语音蓝牙模块,车载蓝牙模块,3225无源晶振在许多蓝牙设备中得到广泛应用,它提供了一个稳定和精确的频率信号,这种3225封装是一种体积小、常见的封装类型。晶振在车载蓝牙模块中是用于在车辆内部无线传输音频、通话和数据的设备。能提供准确稳定的...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-21 15:54:00
- 16MHz车规谐振器,3225-4P封装,工作温度-40~125℃,应用于车载HUD
- 近年来,随着汽车智能化的发展,高精度HUD也逐渐被引入到家用汽车中。HUD是抬头显示的简称,又被叫做平行显示系统,是指以驾驶员为中心、盲操作、多功能仪表盘。它的作用是把时速、导航等重要的行车信息,投影到驾驶员前面的风挡玻璃上,让驾驶员尽量做到不低头、不转头就能看到时速、导航等重要的驾驶信息。高精度的晶振是确保HUD稳定运行的关键要素首先,HUD系统通过映射图像或信息直接在驾驶员视野前方的透明显示面板上显示相关的驾驶信息,如车速、导航指示、警告等。晶振的时钟信号用于控制图像生成和更新,确保图像在持续的时间间隔内更新,保持信息的实时性和连续性。其次,HUD系统通常需要与车辆的其他系统进行协同工作...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-14 15:47:00
- 24MHz车规谐振器,负载8PF,工作温度-40~125℃,应用于车身域控-TMCU吉利
- 车身域控制器是现代汽车电子系统中的关键组成部分之一,它是一种能够集中控制车身各个电子模块和系统的智能控制单元。它的主要功能是对车身电子模块的信息进行处理和管理,协调各个模块之间的通信和数据传输,以实现对车身系统的统一管理和控制。车身域控制器主要由硬件和软件两部分组成。硬件部分主要包括处理器、存储器、通信接口等,用于处理和存储大量的数据和算法。而软件部分主要是车身域控制器的操作系统和应用程序,用于控制和管理车身电子系统的各个功能模块。汽车是一个非常复杂的系统,在很多地方都有使用到晶振,主要是采用石英晶体车规谐振器作为频率元件,在汽车上使用的晶振主要有两种:1.无源晶振:它可以做成圆形或矩形,具...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-05 17:30:00
- YXC车规谐振器8MHz,负载20PF,工作温度-40~125℃,应用于车载倒车雷达
- 倒车雷达,即“倒车防撞雷达”,又称“停车辅助装置”,是汽车停车或倒车时的安全辅助装置。它主要由超声波传感器、控制器和显示器等组成,可以通过声音或更直观的显示告知驾驶员周围的障碍物,解除驾驶员在停车、倒车、启动车辆时前后左右探视带来的困扰,帮助驾驶员消除视力盲、视物模糊的缺陷。在倒车雷达系统中,无源晶振被用作时钟源,用于控制雷达系统的各个模块的工作节奏。晶振产生稳定的振荡信号,这个信号会被分频器和时序控制电路使用,以确定传感器扫描和数据处理的时间间隔。此外,晶振的频率会根据具体要求进行选择和调整,以满足倒车雷达系统的准确测量需求。如果晶振频率不准确或存在抖动,会导致测量误差的增加或数据处理的错...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-05-15 16:50:00
- YXC车规级无源晶振,16MHz,封装3225,符合AEC-Q200行业认证,应用于车载-车灯控制板
- 车灯控制板是指用于控制车辆灯光系统的电子控制模块。它是车辆电气系统中的关键组成部分,用于控制车头灯、尾灯、刹车灯、转向灯等各种照明设备的工作和状态。车灯控制板通过与车辆电路和操作开关的连接,实现对车辆灯光的精确控制。它能够根据驾驶员的操作、车辆状态和环境要求,确保车灯的正常工作和适应各种驾驶场景。同时,它也具备保护功能,如过载保护、短路保护等,以确保车灯系统的安全运行。车灯控制板需要一个精确的时钟信号来保证各个功能和操作在正确的时间序列下进行。通过使用晶振作为时钟源,可以确保车灯的开关、亮度调节、闪烁模式等操作能够按照正确的时序执行。总体而言,晶振的工作原理是基于晶体在输入电场的作用下会产生...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-17 17:17:00
- YXC无源谐振器20MHz,封装3225,符合AEC-Q200行业认证,应用于重汽国产化专项控制器
- 重汽bbm控制器是一种智能化的设备,主要用于车辆上,在车辆行驶过程中,通过采集的数据,可以判断车辆所处的状态。比如说发动机的转速、车速、发动机温度、轮胎压力等数据都是可以通过采集数据来判断出车辆的行驶状态。然后控制相应的液压泵和油泵来控制发动机,以达到节能减排、节油等目的。同时bbm控制器还可以通过对整车电脑进行远程控制,来实现对车辆状态的监控以及对车辆行驶速度、水温和胎压等数据的采集和处理。车规谐振器是重汽bbm控制器中重要的电子元件之一,用于提供稳定和精确的时钟信号。它是控制器内部时钟电路的关键组成部分。首先,晶振通过产生电子振荡以固定频率的方式来提供这个时钟信号,工作原理是基于晶体在输...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-26 17:24:00
- 晶振助力电子烟产业发展—稳定与可靠的典范YSX321SL成为解决方案
- 随着电子烟行业的迅速发展,无源晶振作为电子烟设备中至关重要的元器件,发挥着关键的作用。在电子烟中,无源晶振被广泛应用于控制电路中的时钟信号和频率稳定性,为用户提供稳定、高效的烟雾释放和操作体验。介绍MHZ谐振器无源晶振YSX321SL,它的出色性能和广泛应用,使其成为电子行业中备受关注的产品。YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性。这种晶振具有低功耗和低抖动的特点,贴片式金属封装进一步提高了产品的性能表现。封装尺寸为3225,尺寸紧凑,适合电子烟等小型设备的集成安装。YSX321SL晶振具有优异的抗电磁干...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-25 17:57:00
- 稳定性与高性能的晶体谐振器YSX321SL无源晶振,清晰的可视门铃体验
- 在现代电子行业中,可视门铃行业的发展日益迅速,并逐渐成为人们家庭安全和便利的必备设备。作为可视门铃系统中至关重要的组件,无源晶振发挥着重要作用。无源晶振YSX321SL出色性能和广泛应用,成为电子行业中引人注目的产品。YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性。无源晶振具有低功耗和低抖动的特点,而贴片式金属封装则进一步增强了其性能表现。这种封装还降低了电磁干扰(EMI)对系统的影响,保证了信号传输的稳定性和可靠性。YSX321SL具备优良的耐环境特性,可达到工业级温度要求。不仅如此,它还能满足无铅焊接的回流温...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-19 17:28:00
- 超薄低功耗心电贴—YSX211SL高精度的卓越性能高频率稳定性与环境适应能力
- 随着医疗技术的进步,心电监护设备在日常生活和医疗领域中起到了至关重要的作用。而无源晶振YSX211SL作为一种先进的心电贴产品,以其独特的优势在市场上备受瞩目。YSX211SL采用了2016年最新的4P贴片金属封装和晶体谐振器技术,结合陶瓷焊缝工艺制作,为心电监护设备提供了高质量的时钟源。它具有出色的高精度和高频率稳定性,能够保持稳定的信号输出,确保连续采集心电信号的准确性。心电贴YSX211SL具有低功耗和低抖动的特性,使其在长时间监测和记录心电信号时表现出色。同时,它采用超小超薄的设计,不仅适合精细的贴合,在佩戴时也更加舒适便捷。除此之外,YSX211SL还能有效降低电磁干扰(EMI)的...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-07 15:50:00
- 高精度HUD平视显示系统YXC3225无源晶振YSX321SL
- 在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的选择。YSX321SL的产品特点:1.高精度±10PPM(25℃)石英晶体谐振器,频点为16MHz,负载10PF,能够提供出色的频率稳定性和可靠性,确保HUD平视显示系统的准确性和稳定性,使驾驶信息始终清晰可见。2.3225主流小尺寸封装,通用性强,适用于各类HUD平视显示系统的设计和应用。其贴片式金属封装还...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-06 14:47:00
返回