结果:找到"晶体振荡器,晶振,石英晶振",相关内容1000条
  • YXC晶振32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印机
  • 3D打印机又称三维打印机(3DP),是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。3D打印技术可用于珠宝,鞋类,工业设计,建筑,工程和施工(AEC),汽车,航空航天,牙科和医疗产业,教育,地理信息系统,土木工程,和许多其他领域。常常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型或者用于一些产品的直接制造,意味着这项技术正在普及。在3D打印过程中,对每一个细微的操作都需要进行精确控制,以确保打印出的物体与设计保持一致。晶振作为提供稳定时钟信号的装置,可以确保3D打印机在执行每一个动作时都...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-27 16:27:00
  • 盘点晶体振荡器实际应用优势
  • 当下很多设备上都离不开振荡器的使用,而其中晶体振荡器的应用更为常见。在采购振荡器的时候自然要根据应用需求来选择具体的种类,同时要重视具体晶振的参数,小扬给大家盘点下,常见的关于晶体振荡器的应用优势。晶振输出频率精度更高现在常见的智能通讯系统中都是应用的晶体振荡器,这就是因为晶振本身具有输出频率精度高的优势。一般射频通讯设备中或者遥控设备中都会应用晶振就是看重其频率精度高的优势,而且晶振的温漂、时漂都比较小,以及晶振的频率不可调更为单一,这些特性都让晶振更适合应用于智能通讯设备中。晶振损耗小且寿命更长对于任何电子产品而言应,用的元器件要求之一就是损耗小而且稳定,而晶体振荡器就具有损耗小寿命长的...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,有源,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-24 17:26:00
  • 高效稳定智能飞行低功耗、低抖动晶振YSO690PR实现无人机顺利飞行
  • 随着科技的发展,无人机技术正迅速走向成熟,应用领域也不断扩展。在无人机的智能飞行和多功能应用中,石英可编程晶振YSO690PR扮演着重要的角色,为无人机的飞行稳定性和性能提供强有力的支持。YSO690PR是一款高性能的可编程有源晶振,拥有1.1-200MHz超宽频率范围,可任意编程,并精确输出到小数点后六位,让用户可以根据特定需求灵活调整频率,实现多样化的应用,33.3MHz石英晶体振荡器,作为YSO690PR系列中的代表,特别适用于偏频领域,其价格和交货期方面的优势受到广泛认可。YSO690PR封装尺寸小巧,仅为3.2*2.5*0.9mm,便于无人机集成和布局,节省空间。其工业级温度范围-...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,有源,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-23 16:17:00
  • 高精准360°全景环视机器人稳定的宽电压有源晶振YSO110TR,实现智能机器人应用
  • 随着科技的进步,机器人技术正不断向前迈进,360°全景环视技术也逐渐成为机器人应用的热点之一。在实现智能机器人的360°全景环视应用中,宽电压有源晶振YSO110TR扮演着至关重要的角色,为机器人提供稳定可靠的时钟信号,助力其实现全方位的环境感知和智能操作。YSO110TR是一款高性能的宽电压有源晶振,拥有50MHz高稳定性频率,-40~﹢85℃温度范围内总频差±30PPM,为360°全景环视提供精准的基准时钟频率。其稳定性和高精度特性,确保机器人在复杂多变的环境中能够准确感知周围环境,做出智能决策。YSO110TR采用主流封装尺寸3.2*2.5mm,供应稳定,性价比高,使其在智能机器人的集...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,有源,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-18 16:57:00
  • 如何在有源晶振十大品牌内按需选择
  • 在挑选和购买有源晶振时自然要重视品牌的选择,因此不少用户都是在有源晶振十大品牌内对比和挑选。对于有源晶振产品而言并不是单纯的看品牌名气和报价来选择品牌,而是要结合我们自身的使用需求来选择在各方面都符合预期的品牌,接下来说说可对比品牌的哪些方面。确定有源晶振类型进行对比在面对有源晶振十大品牌做选择时,先要重视的就是有源晶振的类型。有源晶振根据自身功能属性的不同可以分为普通晶振和温补晶振以及压控晶振和温补压控晶振多种,因此为了确保实际的使用体验自然就要按需进行对比,像温补晶振就是具备温度补偿能力的有源晶振,其可以让晶振本身具有更好的稳定性,还有就是生产技术要求更高的可编程晶振,在选择晶振品牌前必...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,有源,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-16 18:09:00
  • 选晶振时该如何判断品质好坏
  • 晶振作为重要的电子元器件芯片在很多方面都有应用,当批量购买晶振时自然不能只关注其价格,尤其是在对比预算内的晶振产品时要重视其品质。为了避免因为定价购买到不良产品,接下来给大家说说,判断晶振品质的常用方法,让您在挑选这类产品时做个参考。一、通过外观细节判断晶振品质我们在判断晶振产品质量的时候可以先从外观细节着手判断。在拿到晶振产品的样品后查看外壳基座以及引线这些部件的做工如何,尤其是注意光亮程度,是不是存在不清晰或者模糊的脚位,还有就是整体外观是否干净防尘。我们在拆封晶振的时候往往会忽略手印或者灰尘等,还有就是像外壳和基座之间的缝隙是不是符合正常标准等都是可以判断晶振品质的细节。如果发现晶振有...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,有源,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-15 16:09:00
  • YXC扬兴科技丨压控晶振选型指南
  • Ø概要压控晶振(VCXO),全称为电压控制石英晶体振荡器(VoltageControlledOscillator),是石英晶体振荡器的一种。压控晶振主要由石英晶体谐振器、变容二极管和振荡电路组成,其工作原理是通过控制电压来改变变容二极管的电容,从而“牵引”石英谐振器的频率,以达到频率调制的目的。因此,压控晶振最突出的特点之一是能够通过调整输入电压实现小范围内的输出频率调整,一般频率调制范围为±50PPM~±200PPM。压控晶振大多用于锁相技术、频率负反馈调制的目的,被广泛应用于音频功放、高清电视系统、无线通信系统、卫星导航及通信系统、高精密仪器仪表等应用中的同步/抖动清除。ØYXC丨VCX...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-01 14:54:00
  • 石英晶体振荡器到底有多少种类?
  • 石英晶体振荡器是本身带电压的石英晶振,一般分类有很多种,日常的分类有普通有源晶振、压控晶振、温补晶振、压控温补晶振、恒温晶振、差分晶振等系列有源晶振,如果分类更加明细的话,那么石英晶体振荡器的种类有哪些呢?1.按精度分类石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度)可分为普通石英晶体振荡器,精密石英晶体振荡器、中精密石英晶体振荡器和高精密石英晶体振荡器。2.按封装结构及外形分类石英晶体振荡器按封装结构及外形可分为金属外壳晶体振荡器、玻璃外壳晶体振荡器、胶木壳晶体振荡器和塑料外壳晶体振荡器。金属外壳封装的石英晶体振荡器又有锡焊、冷压焊和电阻焊三种。3.按引出电极数目分类石英晶体振荡器按引出电极数目可分为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-12-30 09:28:00
  • 如何测量晶体振荡器的老化?
  • 什么是晶体振荡器老化?石英晶体频率在一段时间内的微小变化称为老化。每当将晶体用于应用时,总是要考虑到这种影响。衡量晶体振荡器的老化并不是一件容易的事。加速老化用于通过将设备置于较高温度并定期测量频率来测量设备的真正老化。例如,将设备在85°C下放置30天,在105°C下放置168小时,相当于在室温(即25°C)下放置一年。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-09-30 09:35:00
  • 干货!4种方法提高石英晶体振荡器相位噪声性能
  • 石英振荡器确实提供了我们所有人每天都依赖的电子设备的心跳。石英的有用之处在于,如果施加电压,石英将开始振动。不利的一面是,如果施加振动,石英会产生电压。该电压显示为相位噪声,并且是真正的阻力。相位噪声或频率变化的大小与施加的力或加速度成正比。力越大,频率不稳定性越大,噪声越大。由于晶体的加速度敏感性而引起的频率不稳定性会影响振荡器性能的许多方面,例如:●短期稳定性●相位噪声性能●相位抖动这种振动引起的相位噪声会影响数字通信系统和RF系统的性能。该错误将表现为误码率的增加。所有石英晶体都表现出一定程度的固有振动敏感性。所以问题仍然存在。该怎么办?要使加速度敏感性对客户系统的影响最小化,有许多可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-23 15:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: