结果:找到"晶体谐振器",相关内容1000条
- YXC车规谐振器8MHz,负载20PF,工作温度-40~125℃,应用于车载倒车雷达
- 倒车雷达,即“倒车防撞雷达”,又称“停车辅助装置”,是汽车停车或倒车时的安全辅助装置。它主要由超声波传感器、控制器和显示器等组成,可以通过声音或更直观的显示告知驾驶员周围的障碍物,解除驾驶员在停车、倒车、启动车辆时前后左右探视带来的困扰,帮助驾驶员消除视力盲、视物模糊的缺陷。在倒车雷达系统中,无源晶振被用作时钟源,用于控制雷达系统的各个模块的工作节奏。晶振产生稳定的振荡信号,这个信号会被分频器和时序控制电路使用,以确定传感器扫描和数据处理的时间间隔。此外,晶振的频率会根据具体要求进行选择和调整,以满足倒车雷达系统的准确测量需求。如果晶振频率不准确或存在抖动,会导致测量误差的增加或数据处理的错...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-05-15 16:50:00
- YXC车规级无源晶振,16MHz,封装3225,符合AEC-Q200行业认证,应用于车载-车灯控制板
- 车灯控制板是指用于控制车辆灯光系统的电子控制模块。它是车辆电气系统中的关键组成部分,用于控制车头灯、尾灯、刹车灯、转向灯等各种照明设备的工作和状态。车灯控制板通过与车辆电路和操作开关的连接,实现对车辆灯光的精确控制。它能够根据驾驶员的操作、车辆状态和环境要求,确保车灯的正常工作和适应各种驾驶场景。同时,它也具备保护功能,如过载保护、短路保护等,以确保车灯系统的安全运行。车灯控制板需要一个精确的时钟信号来保证各个功能和操作在正确的时间序列下进行。通过使用晶振作为时钟源,可以确保车灯的开关、亮度调节、闪烁模式等操作能够按照正确的时序执行。总体而言,晶振的工作原理是基于晶体在输入电场的作用下会产生...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-17 17:17:00
- YXC无源谐振器20MHz,封装3225,符合AEC-Q200行业认证,应用于重汽国产化专项控制器
- 重汽bbm控制器是一种智能化的设备,主要用于车辆上,在车辆行驶过程中,通过采集的数据,可以判断车辆所处的状态。比如说发动机的转速、车速、发动机温度、轮胎压力等数据都是可以通过采集数据来判断出车辆的行驶状态。然后控制相应的液压泵和油泵来控制发动机,以达到节能减排、节油等目的。同时bbm控制器还可以通过对整车电脑进行远程控制,来实现对车辆状态的监控以及对车辆行驶速度、水温和胎压等数据的采集和处理。车规谐振器是重汽bbm控制器中重要的电子元件之一,用于提供稳定和精确的时钟信号。它是控制器内部时钟电路的关键组成部分。首先,晶振通过产生电子振荡以固定频率的方式来提供这个时钟信号,工作原理是基于晶体在输...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,车规级谐振器,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-26 17:24:00
- 晶振助力电子烟产业发展—稳定与可靠的典范YSX321SL成为解决方案
- 随着电子烟行业的迅速发展,无源晶振作为电子烟设备中至关重要的元器件,发挥着关键的作用。在电子烟中,无源晶振被广泛应用于控制电路中的时钟信号和频率稳定性,为用户提供稳定、高效的烟雾释放和操作体验。介绍MHZ谐振器无源晶振YSX321SL,它的出色性能和广泛应用,使其成为电子行业中备受关注的产品。YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性。这种晶振具有低功耗和低抖动的特点,贴片式金属封装进一步提高了产品的性能表现。封装尺寸为3225,尺寸紧凑,适合电子烟等小型设备的集成安装。YSX321SL晶振具有优异的抗电磁干...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-25 17:57:00
- 稳定性与高性能的晶体谐振器YSX321SL无源晶振,清晰的可视门铃体验
- 在现代电子行业中,可视门铃行业的发展日益迅速,并逐渐成为人们家庭安全和便利的必备设备。作为可视门铃系统中至关重要的组件,无源晶振发挥着重要作用。无源晶振YSX321SL出色性能和广泛应用,成为电子行业中引人注目的产品。YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性。无源晶振具有低功耗和低抖动的特点,而贴片式金属封装则进一步增强了其性能表现。这种封装还降低了电磁干扰(EMI)对系统的影响,保证了信号传输的稳定性和可靠性。YSX321SL具备优良的耐环境特性,可达到工业级温度要求。不仅如此,它还能满足无铅焊接的回流温...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-19 17:28:00
- 超薄低功耗心电贴—YSX211SL高精度的卓越性能高频率稳定性与环境适应能力
- 随着医疗技术的进步,心电监护设备在日常生活和医疗领域中起到了至关重要的作用。而无源晶振YSX211SL作为一种先进的心电贴产品,以其独特的优势在市场上备受瞩目。YSX211SL采用了2016年最新的4P贴片金属封装和晶体谐振器技术,结合陶瓷焊缝工艺制作,为心电监护设备提供了高质量的时钟源。它具有出色的高精度和高频率稳定性,能够保持稳定的信号输出,确保连续采集心电信号的准确性。心电贴YSX211SL具有低功耗和低抖动的特性,使其在长时间监测和记录心电信号时表现出色。同时,它采用超小超薄的设计,不仅适合精细的贴合,在佩戴时也更加舒适便捷。除此之外,YSX211SL还能有效降低电磁干扰(EMI)的...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-07 15:50:00
- 高精度HUD平视显示系统YXC3225无源晶振YSX321SL
- 在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的选择。YSX321SL的产品特点:1.高精度±10PPM(25℃)石英晶体谐振器,频点为16MHz,负载10PF,能够提供出色的频率稳定性和可靠性,确保HUD平视显示系统的准确性和稳定性,使驾驶信息始终清晰可见。2.3225主流小尺寸封装,通用性强,适用于各类HUD平视显示系统的设计和应用。其贴片式金属封装还...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-06 14:47:00
- 线上购买晶体谐振器需要咨询清楚哪些细节
- 晶体谐振器可以为电子产品提供谐振频率的电子元件,而同时晶振本身也分为多种类型和各自有自身的参数。很多客户在购买晶振的时候更加青睐于线上采购,这样不仅选择多,而且采购效率也会提高,那么在线上购买晶振产品要重视哪些细节的咨询呢?确定晶振类型和具体参数在购买晶振的时候自然要多方面了解,先要确定我们要购买的晶振的参数和类型后再来对比价格和品牌。很多人发现线上对比晶振产品时价格会差很多,其实这是因为品牌虽然相同但是参数有差异,比如有源晶振和无源晶振就有很大区别,无源晶振更为简单主体就是一个晶体并且配有引脚,而有源晶振更为复杂,其本身就是完整的振荡器,除了类型不同之外形状频差以及开机特性等都是不同的,确...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-31 10:54:00
- 智能手环与32.768Khz晶振
- 贴片晶振通常应用于智能电子设备场合,他是一款小型的石英晶振元件,具有薄型、高精度等特点。晶振在智能手表手环中的作用是通过传感器给智能手环接提供信号频率,是很重要的核心部位,其中32.768Khz频率贴片晶振在其中扮演着非常重要的角色。随着晶振技术的成熟,可穿戴养老技术设备的研发机构如雨后春笋般越来越多。研发机构由最初的几家国际互联网迅速蔓延至国内的中小企业,这种发展势头刺激了钟表行业,让传统的传统钟表行业开始思考,纷纷转型升级加入到智能手表研发生产行列。讲到这里大家有没有感到好奇,贴片晶振为智能手环带来了哪些功能?晶振技术的成熟为什么会带来这么大的变化?以智能手表、手环为代表的可穿戴智能型养...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶振 晶体谐振器 无源晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-10 16:48:00
- 如何提高晶振的抗焊裂性能?这份干货请收下!
- 石英晶振器件用于各种车载电子设备,例如汽车音频设备、汽车导航系统、胎压监测系统(TPMS)、电动车窗等。作为这些机载电子设备的环境测试,进行了高温和低温之间的重复测试(热循环测试)。尤其是在恶劣和影响生命的环境中使用的石英装置,例如发动机控制和TPMS这需要非常严格的抗热循环性。石英器件安装在印刷电路上带有焊料的电路板。车载石英晶振然而,热循环的重复导致焊料中的裂纹问题接合石英器件和印刷电路板。本文阐述了焊接裂纹产生的机理和防治措施。焊接裂纹产生的机理形成石英器件的陶瓷封装之间的热膨胀系数不同(下文称为“封装”)和印刷电路板。当热循环重复时热膨胀系数导致负载作用在焊接部分上,并在那里产生裂纹...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 晶振 石英晶体 晶体振荡器 谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-08 15:56:00
返回