结果:找到"晶振,温漂,晶振温漂",相关内容399条
- 温补晶振有什么特性呢
- 其实对于温补晶振特点都是需要了解其特性的。温度补偿晶体振荡器是一种石英晶体振荡器,它通过加入温度补偿电路来减小环境温度变化引起的振荡频率的变化。具有温度补偿功能的石英晶体振荡器可分为三类:直接补偿、间接补偿和数字补偿。当然对于温度补偿晶体振荡器电路通过附加的温度补偿网络,使晶体串联电路的电容在环境温度变化后反向变化,温度补偿晶体振荡器分为直接补偿晶体振荡器和间接补偿晶体振荡器。温度补偿晶振分为三类:直接补偿、间接补偿和数字补偿。这些都是温补晶振的特性。特性一:温度补偿晶振温度补偿晶体振荡器(TCXO),是一种附加温度补偿电路的石英晶体振荡器,以减少环境温度变化引起的振荡频率的变化。石英晶体振...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,温补晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-04 17:11:00
- 温补晶振是干什么的?这些知识要知道
- 什么是温补晶振?温补晶振定义为石英晶体振荡器,采用补偿方式制作,通过外围电路将压电应时晶体原有的物理特性(压电效应下频率随温度呈三次曲线变化,反转,使应时晶体原有频率随温度变化尽可能小。温补晶振在无线传输的应用中,无线透明传输模块以体积小、功耗低为重要发展指标。在正常工作条件下,常见的晶振频率的精度可以达到百万分之五十,而温补晶振的精度更高。温度补偿晶振由恒温槽控制电路和振荡电路组成。通常用热敏电阻“桥”组成的差分串联放大器来实现温度控制。高精度、低功耗、小型化是温补晶振的主要优势。小型化和芯片制作的难点很多,其中主要有两点:一是小型化会使应时晶体振荡器的频率可变幅度变小,使得温度补偿更加困...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,温补晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-29 15:02:00
- YXC扬兴科技新品发布丨低功耗高精度压控温补晶振
- 随着移动卫星通信、无线基站、雷达、仪器仪表和工业化/自动化等领域的迅速发展,市场对于低功耗、高精度和高稳定性的压控温补晶振(VC-TCXO)的需求也越来越高。为满足这一市场需求,YXC公司推出了YSV350TP系列压控温补晶振。YSV350TP系列压控温补晶振具备卓越的性能特点,使其成为移动卫星通信、无线基站、雷达、仪器仪表和工业化/自动化等终端产品的理想选择。低功耗特性它拥有出色的低功耗特性,这对于移动设备的电池寿命和能源消耗至关重要。使用YSV350TP系列压控温补晶振可以放心地享受更长的电池续航时间或更低的能源成本。高精度特性YSV350TP系列压控温补晶振具备卓越的高精度特性。在移动...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 压控温补晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-18 10:17:00
- YXC时钟解决方案丨工业级PDA高精度导航定位
- 工业级PDA是指能到达防尘、防水、防摔三防等级,并具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理和自动传输等功能的移动智能终端。为满足如农业、铁路、空间、勘测与绘图等复杂环境领域的需要,目前高端工业级PDA普遍具备高精度的导航定位功能,支持GPS定位信息获取、GPRS信息传输、GIS显示、GPS导航等。图:工业级手持PDA设备由于工业级PDA实际作业场景中存在各种干扰源,如电磁干扰、温度变化等,这些干扰源会对导航定位功能的精度产生负面影响。为保证导航定位功能在各种环境下都能正常工作,一个高稳定性的时钟源是必不可少的,YXC温补晶振(TCXO)则提供了理想的时钟解决方案。温补晶振在普通有...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 温补晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-07 17:11:00
- 晶振为什么会出现温漂问题?
- 众所周知晶振是现代电子产品中不可缺少的一款电子元件,同时它的分类可细分为多类,大类,细分类。在使用晶振的过程中总会遇到那么一些问题,如停振,不振,漂温等各种问题。今天的内容主要就是给大家介绍一些关于漂温的问题。晶振除了压电效应以外,还有一个不能被忽略的特性,就是温漂。晶振的振荡频率会随着环境温度的变化发生微小的偏移,这是晶振固有的特性。正是由于温漂的存在,普通有源晶振的精度很难做的很高,常见的晶振精度多为40ppm,20ppm,很难做到10ppm以下。这种精度在一些对晶振精度要求不高的场合,如微处理器的时钟输入等,完全能够满足需求。但是在无线通信,蜂窝应用,广播电视等应用领域,需要时钟精确同...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振,温漂,晶振温漂 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-19 11:02:00
- 晶振焊接前为什么一定要了解它的温度范围
- 在电子元件行业中晶振行业最为复杂。因为晶体本身的关系对参数要求也非常严格,不同的产品用到的晶体参数不同,像一些消费类的产品所用到的晶振相对要求要低很多,而一些高精密的产品如通讯类产品,仪器类等参数要求就要高很多,特别是在温度系数有要求下,就需要用到高精密的温补晶振。稍微了解晶振知识的朋友都知道,晶振的温度系数是很多厂家比较看重的,不管是产品生产过程中还是使用的情况下,卷盘装的贴片晶振厂家都是使用自动贴片机来进行产品焊接,使用自动贴片机就要进行波峰焊接,波峰焊的温度正常都比手工焊接的温度高,所以这就是为什么很多客户问我们有没有宽温晶振的原因。而且有些客户设计的产品还需要过高温锡炉,这里就要涉及...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振焊接 晶振温度 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-22 17:00:00
- 重磅!SiTime发布低功耗TCXO晶振,加速消费电子和物联网产品开发
- SiTime公司,作为MEMS时序市场的领导者,于2021年1月初发布SiT5008温度补偿硅MEMS振荡器(TCXO)。SiT5008是理想的连接消费电子和物联网设备,如互联网连接的音频视频,超顶流使用低功耗无线连接的设备、工业智能电表和其他设备。像其他SiTime产品,SiT5008以小封装提供可编程功能,高可靠性和环境弹性。通过快速产品定制加快客户开发“SiT5008的开发是我们快速发布战略的一个很好的例子,在该战略中,我们从一个基本平台上开发了多达15种产品衍生产品,并将它们迅速推向市场,”SiTime市场营销执行副总裁PiyushSevalia说。“每种衍生产品都有定制的功能,可以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SITIME晶振代理 振荡器 温补晶振 MEMS 石英晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-23 16:43:00
- 还在分不清温补、压控温补吗?8种晶体振荡器类型解读
- 晶振,电子产品都得依赖的一款电子器件,它是通常应用到一些高端电子产品当中。它一般分为两大类,无源晶振和有源晶振,但对于有源晶振这块,如果按晶振的功能和实现技术分类,可以分为哪几种呢?下面由扬兴晶振厂家给大家介绍:01普通晶振普通晶体振荡器(SPXO)是最简单的晶体振荡器,它是由晶体元件与振荡电路按设计要求,集成装配在PCB电路板上并用金属外壳封装而成的频率器件,通常用作微处理器的时钟器件。02温补晶振温度补偿晶体振荡器(TCXO),在晶振内部采取了对晶体频率温度特性进行补偿,以达到在宽温温度范围内满足稳定度要求的晶体振荡器。一般模拟式温补晶振采用热敏补偿网络。补偿后频率精度更高,,由于其良好...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 温补晶振 振荡器 压控温补晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-24 17:24:00
- 成都恒晶科技热卖40MHz温补晶振
- 成都恒晶科技有限公司目前热卖产品TCXO7050和TCXO503240MHz,温度稳定度范围±0.05ppm~±1ppm,工作温度-40~85℃。规格书参照该网站:http://www.xtaltq.cn/tcxo/201806/21.html
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40MHz TCXO 温补晶振 发帖人:Jeanny 发帖时间:2020-05-20 13:32:00
- 高频低相噪温补晶振
- 通过恒晶科技自行研发的高频低相噪温补晶振(TCXO),高频100MHz保证极低的相位噪声性能(-142dBc/1KHz,近端相噪可达-85dBc/10Hz),可确保更高的正交幅度调制(QAM)速率。且新一代产品使用自行研发的MCU,实现更为精确和稳定的频率控制,在工作温度-40~85℃条件下,可实现±0.05ppm~±1ppm的温度稳定度,该产品提供贴片14*9mm和插件20*12mm两种封装形式,广泛用于接收机、高端测试设备、军工设备等。公司即将推出下一代产品高频低相噪温补晶振,尺寸缩小至7.0*5.0mm,预计2020年年底实现量产。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 100MHz TCXO 温补晶振 发帖人:Jeanny 发帖时间:2020-05-20 13:25:00
返回