结果:找到"智慧仓库",相关内容458条
  • 【FAQ】什么是库位?如何创建?如何使用?
  • 什么是库位?库位是子仓之下更细分的结构,即存放商品的详细位置,可与商品相互绑定。如何创建库位?首先需要在【公司管理】→【系统设置】→【高级设置】中将“库位管理”开关打开“库位管理开关”打开后,在【库存管理】中将新增一个【库位管理】模块单个创建库位点击【库存管理】→【库位管理】,如果企业建立了多个父仓和子仓,需要在【所属仓库】一栏选中需要创建库位的父仓及子仓,点击【查询】进行切换进入点击【新增仓库】,在弹窗中输入【库位名称】,点击【确定】即可批量创建库位点击【导入库位】点击【下载模板】按照下载的模板表头要求,将批量创建库位的信息填写完整,再将模板保存好切回系统,点击【导入Excel文件】,将保...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ 管理 位管理 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-05-19 11:22:00
  • 【FAQ】什么是父仓和子仓?什么是内部仓库和外协仓库?如何创建?
  • 1.(1)什么是父仓?什么是子仓?比方说企业拥有多个仓库,一个仓库建立在广东湛江,另外一个建立在广东阳江,像这样需要有独立的管理人员,又由企业统筹管理的异地仓库,对应到系统中就叫做“父仓”再细分到仓库的结构上,各父仓可能又会按照存放商品的分类,将存放区域划分为成品仓、半成品仓、物料仓等具体仓库,这些具体的仓库对应到系统中就叫做“子仓”(2)如何创建子仓?点击【仓库管理】→【新增仓库】,在新增仓库的弹窗选中【新增子仓】,填写子仓信息,最后点击【确定】即可(3)如何新建父仓?点击【仓库管理】→【新增仓库】,在新增仓库的弹窗选中【新增父仓】,填写父仓信息,其中仓库类型选择【内部仓库】,最后点击【确...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ 管理 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-05-16 11:07:00
  • WiFi智能开关方案
  • 伴随着物联网的蓬勃发展,智能家居成为备受瞩目的新兴领域,越来越多的智能产品进入消费市场并受到了广大用户的青睐,用于控制设备状态的传统机械开关也面临智能化升级。市面上出现了各种各样的智能开关,以应对各式各样的场景以及需求。乐鑫的智能开关方案,基于ESP8266EX推出升级版的ESP32-C3芯片,ESP32-C3相对于ESP8266EX,用户无需改线、无需配置网关,即可将传统机械单火线开关升级为智能单火线开关,构建功耗低、Wi-Fi性能卓越、安全可靠的智能开关。方案特点一、超低功耗:为避免电路中的灯具异常闪烁,控制Wi-Fi单火线开关的功耗尤为重要。芯片采用了先进的电源管理技术和优越的Wi-F...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: WiFi能开关,农业,乐鑫 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-08-01 15:25:00
  • 智慧灯杆的优缺点有哪些?有什么特别之处?
  • 随着LED、传感器、通信、IT、控制等技术的不断发展,传统的照明行业正在经历颠覆性的变化。纵观全国,在智慧城市的规划建设中,路灯杆因具位置及供电系统两大优势成为物联网。越来越多的功能和信息技术,集成到路灯杆上面,从而形成多杆合一的智慧灯杆。从最开始的手动开关到自动开关,从单纯的照明功能,到如今多功能的智慧路灯杆,这一系列的变化,让路灯肩负着更多的智慧城市建设功能。而路灯作为城市里最密集的设备,智慧灯杆自然也就成为了智慧城市组成的一部分。前智慧灯杆还是处于推进和探索的阶段,还有很多问题没有考虑周到,需要通过一些试点项目来验证概念的可行性以及来总结经验。那么你知道现在的智慧灯杆有哪些优缺点吗?目...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 灯杆 能交通 监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-27 16:41:00
  • 智慧教育照明IC学校教室照明芯片方案绿色护眼
  • 【智慧教育照明IC学校教室照明芯片方案绿色护眼】【明亮舒适的学习环境--LED智能教室照明系统专用芯片--H5114】1.降低成本:高效节能的LED照明能够降低成本适时适地按需照明,调整照明亮度和照明计划,可进一步降低能耗2.营造理想的学习及运动休闲环境:根据校园内的不同地点调节照明亮度教室照明:均匀一致的LED照明,减少阴影,让一切清晰可见,可以让学生保持专注,提升的学习效果,同时也保护了学生的视力健康。运动场所照明:均匀明亮的LED照明为运动员和观众营造清晰的视野和舒适愉悦的心情。不同的调光效果,灵活满足各种体育活动的要求。H5114芯片概述:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 教育照明IC 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-20 17:57:00
  • 关于立创商城库存与仓库问题
  • 近期使用立创商城时发现发货时都分两个包发的,一个在深圳仓,自动配料,速度快,但量比较少,江苏仓人工配料,速度慢量又大。且17点后江苏仓不在配新单,而深圳仓不受影响。每次都是深圳仓的料已经签收了,但江苏仓的刚揽件,还没有快递信息上传;所以我想,是否可以在商场里各器件的库存信息旁边备注所在仓库,例如:库存:深圳仓130圆盘多江苏仓300圆盘多,那样我就会尽量选择深圳仓的了。虽然远点,但速度快。另外,最近发现,在采购时,经常是急需要的元件没库存了,真郁闷。我们每选择一个器件都需要做好多次实验才能定型,所以代换范围有限。所以,商城是否可根据系统销售数据的趋势图,做好提前备货呀?还有就是各器件是否可以...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 发帖人:棠城实验室 发帖时间:2019-12-18 23:43:00
  • 能不能提示客户-物料在哪个仓库发货?(又中了,难受,憋屈,引起强烈不适,强迫症快被逼疯了)
  • 真是服了,每次下单都要碰运气,经常两个仓库发货。物料及时性很重要的,不然选顺丰又有什么用木桶效应,少一个物料都不行,要等最后一个物料到才行,选择顺丰还有什么意义,太难受了。我只能这样做:1.下单2.发现不行,重新全部手动添加购物车(好多物料的)!!3.针对非深圳仓库的物料,选同样参数的物料4.再次下单运气好的话,第二次就可以了,运气不好,呵呵,重新来几遍吧今天我下了4次单才终于全部从深圳仓发货了。有什么难言之隐吗,还是希望能改一下,体验更好一点,谢谢。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 发货 提示 发帖人:smallmount 发帖时间:2019-11-20 16:43:00
  • 智慧仓库运用到的拓扑设备
  • 智慧仓库拓扑设备(goldbeacon.cn)温湿度传感器:监测库房状态,数据异常自动发送报警。监控摄像头:感应到货物经过通道门自动抓拍。无线扫描设备:扫描板件二维码,快速录入板件信息RFID打印机:打印RFID标签,给板件生成身份证通道门:自动感应进出的板件,自动记录出入库。RFID盘点枪:自动感应附近RFID标签,识别在库板件
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:newObject 发帖时间:2019-10-24 11:34:00
  • 你去仓库和工厂探秘的愿望,大使们先实现了
  • 立创校园计划开展半年多来,我们走进了数十所高校,结识了很多优秀又年轻的大使,影响了数以万计的学子,成立深圳大学校外实习基地,被深大老师写进教材……所有的进步,离不开校园大使们的不懈努力,和他们发自心底对立创的认可。作为立创的品牌传播信使,怎能不对立创了如指掌?01校园大使第一次总部之旅,回娘家啦!2019年1月21日,正值寒假的11位校园大使从全国各地赶到深圳,不知道20度的天气和我们的热情有没有让大家体会到回家般的温暖。立创商城副总经理吴波(波哥)对大使们寄予厚望,立创校园计划任重道远,希望通过大使们推动国产半导体品牌的全球化,为中国芯崛起助力!大使们最年轻的是00后,年轻人的朝气总是极具...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-01-25 09:29:00
  • 智慧照明CC2530芯片介绍
  • CC2530结合了领先的RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051CPU,系统内可编程闪存,8-KBRAM和许多其它强大的功能。CC2530有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB的闪存。CC2530具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC2530F256结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee协议栈(Z-Stack?),提供了一个强大和完整的ZigBee解决方案。CC2530F64结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigB...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CC2530 照明 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-03-26 09:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: