结果:找到"智慧水文在线监测系统",相关内容1000条
  • 磁致伸缩位计
  • 1概述1.1本传感器按照国家标准GB/T11828.1-2002《水文测量仪器第十部分浮子式水位计》要求设计、制造,适用于各类水文站、水库站、闸坝站、遥测站、水电站、潮位站对水位的检测。1.2本仪器无机械传动部件,故无魔损、无摩擦、和测量介质无接触,传感器工作稳定可靠,寿命长。1.3本仪器采用全不锈钢结构,外型美观、结构简单、安装方便。2.2工作原理本传感器由三部份组成:测杆、电路部份及浮球组成,工作时电路部件产生一个电流脉冲,该脉冲沿着测杆内的波导丝向下传输,并产生一下环形磁场。在测扞外配有一个浮球,浮球随着水位的变化而上下浮动,由于浮球内装有一个永久磁钢所以浮球也同时产生一个磁场,当二个...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 线 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-24 10:09:00
  • 人工模拟降雨
  • 主要管路采用防锈衬塑镀锌管设计制造。*采用旋转下喷式喷头,铜质镀镍材质,3种不同规格的喷头,叠加式喷头可模拟自然降雨。*模拟降雨系统设备控制系统采用闭环自动控制技术,配备了高灵敏雨量计,以终端实际降雨参数控制降雨过程,即以实际测量的雨量值与实验设定置之差变步长无限逼近设定值来控制调节雨强。*控制方式采用手动控制和自动控制。*控制器采用便携式人机交换触摸控制,实现全部触摸控制降雨;控制器带数据采集存储功能,可U盘存储数据,可将上位机软件内嵌于其他软件平台。人工模拟降雨情境展示集成软件根据人工模拟降雨情境展示的项目需求,我们公司定制开发人机交互软件与操作者进行情境展示,通过实际操作,传感器实时监...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 环境线设备 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-23 10:00:00
  • DZZS-地中蒸渗系统
  • JB-DZZF-02型杠杆式土壤蒸渗仪是我公司在现代电子技术、土壤物理学和微气候学等学科领域不断深入发展的基础上,为测定农田蒸腾蒸发和地下水-土壤水转化而研发生产的一种更系统更综合的标准实验设备。其通过对被测土壤(原状土或人工配置实验土)水循环的记录分析,以研究农作物的耗水规律和SPAC系统中水分运移转化规律。该仪器采用先进的高分辨率称重系统,配置了智能数据采集器和信号传感器,可同时检测被测土体水分蒸腾蒸发、渗漏随时间的微小变化及气温。空气湿度、光照、降水等对应相关参数,并对测量的数据进行实时在线快速分析处理、记录储存,做到了数据采集的高速化、准确化和人性化,大大提高了工作效率,降低了劳动强...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 环境线设备 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-22 14:50:00
  • 地下水监测系统
  • 一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,由浇灌导致的地下水超采以及地下水的污染引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。这就需要建立一套地下水自动监测系统。二、系统建设必要性为了使有限的水资源能够支撑经济社会可持续发展,提高水务管理能力,全面推进节水型社会建设,保证城市供水安全,充分利用现代化迅速发展的自动化信息技术和科学管理措施,整合已有的水利、气象、水文、供水、排水和水环境监测体系,建设地下水实时监控与管理...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 环境线设备 发帖人:江苏艺之匠公司 发帖时间:2024-05-15 17:24:00
  • 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
  • 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
  • 智慧灯杆的优缺点有哪些?有什么特别之处?
  • 随着LED、传感器、通信、IT、控制等技术的不断发展,传统的照明行业正在经历颠覆性的变化。纵观全国,在智慧城市的规划建设中,路灯杆因具位置及供电系统两大优势成为物联网。越来越多的功能和信息技术,集成到路灯杆上面,从而形成多杆合一的智慧灯杆。从最开始的手动开关到自动开关,从单纯的照明功能,到如今多功能的智慧路灯杆,这一系列的变化,让路灯肩负着更多的智慧城市建设功能。而路灯作为城市里最密集的设备,智慧灯杆自然也就成为了智慧城市组成的一部分。前智慧灯杆还是处于推进和探索的阶段,还有很多问题没有考虑周到,需要通过一些试点项目来验证概念的可行性以及来总结经验。那么你知道现在的智慧灯杆有哪些优缺点吗?目...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 灯杆 能交通 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-27 16:41:00
  • 超市网络视频监控系统解决方案
  • 一、连锁超市网络视频监控系统应用需求分析随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型超市逐渐取代了传统的百货商场,走入都市人的生活,成为城市人消费的重要场所。因此超市网络视频监控系统的建设显得日益重要。大型超市具备一定的规模,相当的面积,全部实行无人售货,由顾客在无人干预的情况下挑选喜爱的商品,避免售货人员左右顾客的购买欲也不担心顾客的购买能力低而引起的尴尬;为保证充足的货源、齐全的品种,还必须在仓库储存足够的货物储备。在日常的管理中,需要避免货品被不良顾客顺手牵羊,避免他人的蓄意破坏,避免顾客在人潮过多时发生意外;还要保障仓库的货物安全,进行员工的管理等工作。因此,必须配备一套完备的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 超市控方案 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 15:50:00
  • 连锁店面网络监控解决方案
  • 随着公司业务不断拓展,连锁店数量不断增加,相关管理工作量也相应大幅度提高,所以,为配合公司发展,提高公司对各网点单位的管理效率,同时也为合作伙伴提供一个了解公司业务状况的可视窗口,急需建设一套网络视频监控系统,通过视频系统,可以让管理者和意向伙伴更直观的了解业务的市场情况,并且可以更好的树立公司的品牌形象。在企业迅速发展的同时,如何更好地有效管理好这些分店的,实现管理的标准化,统一化,实时化。也成为了企业的一向难题,展现企业精神,管理者最希望实时掌握各店的资讯,例如:产品摆设是否符合规定,员工工作是否专注投入,客户需求是否得到快速响应,突发事件是否有效处理等等。网络视频监控系统除了安防监控的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 连锁店 控方案 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 14:03:00
  • Powerbus二总线应用案例
  • 图片
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 新风 温湿度 一氧化碳浓度 电梯前室压差 防火门 电气火灾 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-05-06 14:12:00
  • 易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
  • 科技改变生活,科技的发展让我们的生活越来越精彩丰富,数据中心机房监控系统也可以称为“自我监控系统”,主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等,通过监控系统采集数据中心机房运行的各种数据参数来判断是否出现异常,以便运维的人员做出积极准确的判断,因此监控系统对于数据中心机房尤为重要。  数据中心机房的监控系统其实是包含多方面的,而不是简单的视频监控,当数据中心机房出现一些隐患时,通过监控系统及时发现,就可以将危险消灭在摇篮之中,理论上,在数据中心机房里任何地方,任何运行的系统都有出问题的可能,监控系统是...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 数据中心 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-09 16:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: