结果:找到"智能风扇(改造)",相关内容592条
  • 基于乐鑫ESP32-S3实现的智能彩屏冷暖风扇
  • 随着智能家居的升级,传统的家电已经被新一代的自动化家电慢慢覆盖,在新风追求这一方面也不例外。传统的家用风扇依靠机械扇叶高频率切割出风,对儿童乃至成人存在着一定的安全隐患,而且提供的吹风闷热、聒噪、如烈风拍打且凌乱,无疑对办公以及日常生活造成一定的影响。柔如山涧风,嗅如原上野。无叶智能冷暖扇的出现,实现了人们对理想新风的追求。无叶智能冷暖扇无需依靠机械扇叶拨风,在将安全隐患降到最低的同时,实现360°广角送风,全屋享受轻柔贴肤的吹风体验,也不再聒噪闷热,纸张也不会再满天飞。无叶智能冷暖扇的智能化不仅仅只是体现在了其创新性的送风方式,还体现在了它简单直观的操作方法以及简约清雅的外观。将触摸显示屏...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 启明家居 串口屏 冷暖 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-06-16 14:18:00
  • 智能小风扇语音识别芯片离线智能语音ic
  • 智能语音风扇,顾名思义,就是一块可以用语音控制的风扇,并且是离线的,不需要联网,不需要APP,直接就可以语音控制的,可以让我们释放双手,享受智能生活!搭载了九芯电子NRK3301离线语音模块方案的智能声控风扇,可以用语音进行操控使用,只要用户在说出指令后,会隔离风噪,精准识别指令,5米远程识别,识别率达到了95%以上,并且识别距离也足够在家里日常使用了!NRK3301模块小风扇语音方案置入NRK3301语音模块的小风扇,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开关,而NRK3301语音模块是属于离线,离线语音控制模块芯片本地具备语音识别算法,控制都是命令式控制。命令式控制,即用户使用...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 小语音芯片 小语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-09 09:22:00
  • 多层焊盘设置功能
  • 带孔的多层焊盘,如果能分别设置每一层的大小和形状就更加完美,孔径设置不变。多层布板中,假设两个焊盘较近,但是内层走线刚好需要从中间过,这种情况可以缩小内层焊盘,使间距加大更安全。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 功 发帖人:刀狼8899 发帖时间:2022-04-29 17:09:00
  • 开源无刷落地风扇
  • 原理图.pdf无刷落地扇软件.rar
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 开源无刷落地 发帖人:开源无刷落地风扇 发帖时间:2022-01-05 15:12:00
  • 希望改进网络连接不全算法
  • (1)遇到电线,电源线,以及通过铺铜方式连接时,命名已经连接上了,却提示连接不全。最后在铺铜的地方再用线连才能通过验证。(2)上百个连接点中找到哪个点没连接好是一件非常讨厌的事情,特别是涉及到问题(1)时。希望能够借鉴altium的方法,把没有连接成功的线列出来,比如本应连在一起的线分成了两大块,这两大块是都连接了什么部件,能够快速找到没有连接的位置。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 功 发帖人:fyoung 发帖时间:2020-10-31 14:32:00
  • PCB镜像不能用不方便
  • 总体立创EDA还是很不错,以前用PROTEL,现在用这个两三天就已经习惯用,就是PCB的镜像禁用,有点不方便,这个主要是担心元件镜像会使管脚对不上,可以理解,但是我觉得有提示即可。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 功 发帖人:刀狼8899 发帖时间:2020-09-03 14:42:00
  • 【暑期训练营进阶班】活动心得
  • 通过这次训练营学到了很多布线布局的知识,之前只是以为DRC没问题就行了(哈哈),随意摆放,随意走线,走不过去就打个过孔,还过不去就绕大圈,,,后来和宋工周工还有群内同学学到USB要走差分信号线,继电器一侧不要铺铜,零线,火线之间最好挖个槽孔。在焊接空间允许的情况下,先焊接电源器件,然后做一下测试,一切正常再焊接控制芯片及其他器件。(之前都是一股脑全焊上,一接电。。。没少翻车)。觉得这次训练营是一次我的蜕变,从之前的玩各种模块面包线连接搭积木,到现在自己把所有所需的器件合理摆在一块板子上,删除掉之前模块上用不到的的器件,既节约了空间又提升了稳定性。离真正的做设计的工程师又近了一步。工程链接:h...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 发帖人:Elec0 发帖时间:2020-08-26 15:09:00
  • LP78070锂电池小风扇驱动芯片
  • LP78070(ESOP-8)是一颗专用于便携式锂电池小风扇的驱动芯片,芯片集成锂电池充电管理、DC-DC升压、手电筒照明、风量显示及低电提醒、按键换挡、过流保护、短路保护等功能。特点800mA锂电池充电,充电电流自适应高效率DC-DC升压输出电压外部电阻可调3挡风量可调,3段式风量指示,2颗LED充电指示内置手电筒驱动,全部内置电阻低待机功耗<15uA支持双按键控制外围简单具有过流保护,短路保护,过温保护封装形式:ESOP-8LP78070.pdf详情请点击下载规格书
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 小驱动集成芯片 发帖人:航誉芯电子 发帖时间:2019-05-14 20:54:00
  • TP4120便携式USB风扇控制芯片
  • TP4120是一款便携式USB风扇控制芯片。芯片内部集成了充电管理功能、升压管理功能、保护功能、按键控制以及档位指示功能等,为采用锂电池供电的便携式USB风扇应用提供了单芯片的解决方案。TP4120采用线性充电技术,固定充电电流为800mA。同时支持涓流充电和恒温充电模式,具有充电及充满LED指示功能。TP4120支持5V/6V/7V三档升压输出,可以通过按键进行三档输出切换。TP4120集成了档位LED指示和手电筒功能。TP4120具有多种档位切换模式,可以通过MODEA和MODEB脚接高低电平来配置,以满足多种应用需求。TP4120集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。包括过温保护...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 小主控芯片 发帖人:航誉芯电子 发帖时间:2019-05-14 20:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: