结果:找到"有人研究过富士通芯片115200串口波特率怎么配的嘛?",相关内容1000条
- 这种情况我该如何删除
- 图片
- 所属专栏: 使用教程 标签: 家人们有人遇到过没 发帖人:路基系的帝文和 发帖时间:2024-03-22 12:04:00
- FT232如何替代方案输入
- GP232是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232RL的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的FT232相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过usb读取,从而形成一个安全密码锁...
- 所属专栏: 器件替换 标签: USB串口芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-05-31 09:44:00
- 富士通387/s芯片,串口波特率配置
- 看了用户手册,这个387芯片有三种芯片配置方式。1、波特率发生器直接设定。2、通过内部定时器配置。3、通过外部时钟配置。第一种常规方式配置不出115200bps,所以只能通过另外两种方法,这里研究了一下内部定时器的配置。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有人研究过富士通芯片115200串口波特率怎么配的嘛? 发帖人:ccccck 发帖时间:2023-03-31 17:19:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏在微波炉上的解决方案
- 随着人们生活水平的提高,在微波炉行业,越来越多的用户对微波炉产品的重视程度有所上升,并提出了较多的新需求。用户需求转变为更加注重产品体验,注重实际的效果。满足用户需求,提供个性化定制服务,成为微波炉行业新发展方向。另一方面,面对智能化浪潮的冲击,智能化方向也已经成为企业转型升级的重要要素。随着高学历、高素质、高收入群体成为消费的主力军,他们对饮食品质的要求较高,具有较强的尝试能力,并且热衷于高科技感体验的他们,更能够率先接受微波炉产品的智能化。然而此前,我国对于微波炉的需求量并不高,微波炉对于一部分中国家庭来说不属于必需品,普及度远低于电饭煲等必须的厨电,其很大一部分原因在于微波炉产品发展初...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 乐鑫 微波炉 串口通信 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-27 09:34:00
- 串口通信问题
- Schematic_RGB_1_2020-12-19_11-22-15.pdf,请问一下,这个单片机为什么下载不进程序?是因为原理图有问题吗?亦或者是串口通信有问题?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口通信 发帖人:keil 发帖时间:2020-12-21 10:03:00
- 每秒54Mb速度传输数据的富士通FRAM
- FRAM铁电随机存储器是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电存储器。FRAM能保持数据,不仅不需要备用电池,而且在写入、读写耐久性和功耗性能方面具有相当优越性。FRAM产品可分为两个系列。分别是以SOP/SON等封装产品形式提供的“独立存储器”和FRAM内置的RFID用LSI以及验证LSI等的“FRAM内置LSI”。根据客户要求开发和供应最大限度发挥应用优势及性能的FRAM内置定制LSI。富士通开发出了能够以54Mbyte/秒的速度传输数据。在QuadSPI接口非易失性RAM市场里最大容量的MB85RQ4ML4MbitFRAM。速度传输数据对比MB85RQ4...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 富士通FRAM,FRAM,FRAM铁电随机存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-15 14:42:00
- 富士通FRAM为无电池技术提供了解决方案
- 富士通半导体主要提供高质量、高可靠性的非易失性铁电存储器FRAM,迄今为止已具有17年以上的量产经验。FRAM应用于智能卡及IC卡等卡片领域、电力仪表及产业设备等产业领域,以及医疗设备及医疗RFID标签等医疗领域。近年来,还被应用于可穿戴设备和工业机器人以及无人机中。非易失性FRAM存储器芯片,无需保持数据的电池,所以保持数据时不产生能耗。而且写入时间较通用EEPROM及闪存要短,具有写入能耗低的优点。由于铁电存储器不像动态随机存取存储器DRAM和SRAM一样密集(即在同样的空间中不能存储像它们一样多的数据),它很可能不能取代这些技术。仅仅通过能量回收产生的微小电动势,就能将数据写入FRAM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 富士通FRAM,FRAM,无电池技术FRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-15 14:40:00
- 有人会芯片内部开发么
- 有人会芯片内部开发么,出些基础教程
- 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 有人会芯片内部开发么 发帖人:0華騰0 发帖时间:2018-05-14 00:43:00
- 有人会芯片内部开发么
- 有人会芯片内部开发么
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 有人会芯片内部开发么 发帖人:0華騰0 发帖时间:2018-05-07 22:20:00
- 串口的波特率最大偏差多少,就失效?
- “这2个商品是否能互换?““你们卖的IC是否是正品?”“我的产品以前用到的这个IC一直很正常,最近这批功能失效,请帮忙分析。。”立创商城的在线技术客服人员,每天就是这样,都很忙的。。每天都可以接到来自天南地北、五湖四海的用户各色各样的咨询或投诉。最近接触到2个类似的问题,都是由于单片机内部的RC时钟引起的误差而导致的产品失效,比如Uart串口通信(常温不可以通信,温度高才行)、Watchdog看门狗复位失灵等等。考虑到之前,常听到不少网友疑惑类似这样的问题“串口波特率的最大偏差多少,对方就不能接收了或出错了?”其实这个问题,可以简单成这样的数学逻辑,先看下最常见的10位串口的输出时序(1个起...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口 波特率 偏差 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-12 18:01:00
返回