结果:找到"有没有在深圳的单片机大佬能指点单片机汇编语言的",相关内容1000条
- 寻找国产8位MCU汇编语言编程请代写程序,江苏优先
- 寻找国产8位MCU汇编语言编程请代写程序,江苏优先。程序简单,主要是国产低价位的单片机基本都是汇编语言。
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 国产单片机 国产MCU 代谢程序 兼职写代码 汇编语言 发帖人:电子烧的我头痛 发帖时间:2021-10-13 19:38:00
- 有没有在深圳的单片机大佬能指点单片机汇编语言的
- 本人目前在深圳,公司正在使用矽杰微的单片机,这款单片机所有的底层资料和源码全是汇编语言,我也是51单片机的初学者,会一些简单的C语言写一些简单功能,但是汇编语言完全不会,求大佬指点汇编语言,本人联系方式:289505737加我时请备注汇编指导,谢谢
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 有没有在深圳的单片机大佬能指点单片机汇编语言的 发帖人:单片机初学者 发帖时间:2021-05-25 11:19:00
- 单片机C语言零基础入门05-逻辑运算
- 硬件家园单片机C语言零基础入门资料汇总链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hMTreNUX_V90461tvALjJA一、逻辑与或非基础理论:逻辑与或非,运算对象是布尔值(1或0,真或假),类似于数字电路的与门,或门,非门。与关系运算符配合,一般用于选择语句与循环语句中1、逻辑与符号为&&。参与运算的两个表达式都为真时,结果才为真,否则为假。例如:uint8_ta=3,b=5;if((a==3)&&(b==5)){执行};2、逻辑或符号为||。参与运算的两个表达式只要有一个为真,结果就为真;两个表达式都为假时结果才为假。例如:uint8...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-12-09 18:01:00
- 单片机C语言基础-报名即送STC8单片机基础板
- 一、专题说明应大部分学员要求,启动单片机C语言基础教学。准备以全新的模式进行单片机C语言基础教学,从数据类型、算术运算、关系与逻辑运算、选择与循环语句到函数、指针、枚举,联合体、结构体、关键字,再到流程图绘制、状态机编程、结构体编程、代码框架等。规范编程,由浅入深,循序渐进的掌握单片机C语言基础。固定周日晚上20:30直播,所有代码现场编写,配合STC8单片机基础学习板的LED灯与串口输出结果,理论结合实践,深入理解单片机C语言基础知识。没时间看直播的学员,可以在线看视频专辑,也可以下载视频。直播前会发文章与讲义,以方便学员提前预习内容。<免费送单片机基础板,支持硬件仿真,包邮>...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 C语言 基础 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-11-05 15:27:00
- ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
- 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ST单片机 TI单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
- 【好书下载】单片机C语言程序设计实训100例
- 本书基于KeilμVision程序设计平台和Proteus硬件仿真平台,精心编写了100余个8051单片机C语言程序设计案例。全书基础设计类案例贯穿8051单片机最基本的端口编程、定时/计数器应用、中断和串口通信;硬件应用类案例涵盖常用外部存储器扩展、接口扩展、译码、编码、驱动、光机、机电、A/D与D/A转换等内容;综合设计类案例涉及大量消费类电子产品、仪器仪表及智能控制设备的相关技术。本书可作为大专院校学生学习实践单片机c语言程序设计的教材或参考书,也可作为电子工程技术人员或单片机技术爱好者的参考资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。单片机C语言程序设计实训100例——基于8051...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 单片机 C语言 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 17:25:00
- 基于STC89C52单片机的智能家居的设计
- 【摘要】本系统采用STC89C52单片机作为主控核心,搭配三杯风风速传感器、红外对管、PM2.5传感器、温湿度传感器等模块,设计了一款智能家居系统。通过温湿度传感器对室内环境的舒适度(包括温度和湿度)进行实时监测,与人为预先设定好的阈值进行比较,动态地调节加湿器的开关及空调的温度。同时,通过三杯风风速传感器定时捕获室外风速的信息,若风速超过一定阈值,系统驱动电机,关闭窗户,从而避免外界尘土或者刮风下雨等恶劣气候影响室内环境。此外,为了更好的适应抵抗力较差的老人和婴儿,本系统添加了对室内空气的监测。通过PM2.5传感器定时检查室内空气的质量,并根据PM2.5浓度的高低,自动化地驱动空气净化器的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:25:00
- 基于51单片机的智能水温控制系统的设计
- 摘要:习近平主席说过,2020年我们应全面进入小康社会,21世纪以来,我国的第三产业迅速发展。但随着社会的进步和科技的发展,人民对物质和精神文明的需求不断增加,尤其是生活水平和生活质量的要求越来越高,甚至直接影响着社会工业生产的发展,而水温控制系统早已成为我们生活的不可或缺的一部分,水温控制技术产业在我们日常生活中应用的范围极广。水温控制系统以智能化数字管理为主,设计出的系统能够准确显示当前温度,能根据要求调整水温,设置高温预警线,具有高温报警,定时加热等基本功能。当智能水温控制系统采集到的水温度低于标准值时,自动控制加热源对水进行加热,反之当采集到的水温高于标准值或等于标准值时,结束加热。...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:20:00
- STC89C51单片机在智能路灯控制系统中的应用
- 路灯作为道路交通中非常重要的一个照明设施,在人们的日常生活中起着必不可少的作用。在对路灯照明的时候,一方面要尽可能的节约电能,但是也要保证其合理的照明来确保行人的安全行走。目前大多数智能路灯的控制方式为人工控制和光控制两种。随着智能化照明设施的不断发展,大部分的地方都会采用光控制的方式。但是光控制和人工控制都有它独特的优点和缺点。人工控制的特1STC89C51单片机在智能路灯控制系统硬件设计中的应用基于单片机的智能路灯控制系统主要由控制、时钟、显示系统、检测和报警器组成,这个系统主要是以STC89C51为主要的控制器,利用一些光敏电阻实现对于环境光照的调节。具体的结构如图1所示。1.1时钟模...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:17:00
返回