结果:找到"有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器",相关内容1000条
- YXC差分可编程振荡器,频点200MHz,LVDS输出,应用于360°全景环视
- 要想获得行车安全的更多保证,除了驾驶人娴熟的驾驶技巧,驾驶人是否能够获取车身外更详尽的路况显然同样起着重要作用。鉴于汽车驾驶位存在很多盲区,这极容易给驾驶人带来诸多安全隐患,360°全景环视因此而生。其原理是通过在车身前后左右安装足够数量的高清摄像头,再由软件把每个摄像头捕获到的汽车周围的时景无缝拼接。这样驾驶人在驾驶车辆时,无论是前进还是倒车,都可以掌握每一秒车身周围的变化,大大避免了因盲区带来的安全隐患。另外,驻车后,驾驶人也可以远程通过手机监控汽车内及汽车周围状况,对汽车可以做到实时监控。360°全景车载摄像头高清画面的捕获离不开晶振的功劳,它稳定输出高精度高频信号给芯片,360°全景...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-18 15:48:00
- 差分可编程振荡器,频点50MHz,LVDS输出,应用于音视频处理器
- 音视频处理器是一种专用芯片或集成电路,用于处理音频和视频信号的输入、输出和处理。它通常被用于各种音视频设备和系统中,如电视机、音响系统、数字影音播放器、监控摄像头、视频会议设备等。音视频处理器中的晶振扮演着重要角色。一方面,音视频处理器需要严格的时钟同步,以确保音视频信号的稳定处理和同步输出。晶振提供的基准时钟信号用于同步各个部件和模块的工作,确保它们以正确的时间间隔进行数据处理和传输。另一方面,音视频处理器通常需要对输入信号进行采样和转换,例如将模拟音频信号转换为数字音频信号,或者对视频信号进行数字化处理。晶振可用于控制数据采样的时序,确保输入信号能够准确地被转换和处理。此外,晶振的频率和...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-11 15:37:00
- YXC可编程差分晶振,频点148.5MHz,LVDS输出,5032封装,应用于高端摄像头
- 高清视频会议摄像机是一种专门设计用于实时视频通信和会议的设备,具有高分辨率、广角镜头、自动调节功能等特点,旨在提供清晰、流畅的视频图像,以实现远程会议参与者之间的高质量视听交流和沟通。晶振在高清视频会议摄像机中扮演着重要的角色,主要体现在以下几个方面:1)时钟同步:高清视频会议摄像机需要精确的时钟同步来确保视频帧的采集、编码、传输和显示的同步性。晶振提供稳定的时钟信号,用于同步摄像机内部各个模块的工作,保证视频流的连贯性和准确性。2)视频帧率控制:高清视频会议摄像机的输出视频通常以一定的帧率进行传输和显示,如30帧/秒或60帧/秒。晶振提供的时钟信号用于控制视频采集和编码的帧率,确保输出视频...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-11 16:55:00
- YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于激光测距仪
- 激光测距仪是利用调制激光的某个参数对目标的距离进行准确测定的仪器。它广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。在激光测距仪的工作过程中,晶振将电能转化为机械振动能量,以产生稳定的激光脉冲。而稳定性在激光测距仪的测量精度有着重要影响。晶振的振动频率直接决定了激光脉冲发射和接收的时间精度。如果晶振频率不稳定,那么激光测距仪将无法准确测量激光脉冲回程时间,进而影响距离计算的精度。同时,晶振的稳定性还与激光测距仪的长期使用和环境变化有关。晶振的振动频率可能会受到温度、湿度、震动等因素的影响,从而导致激光测距仪的测量精度出现变化。为了保持...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-26 16:37:00
- YXC差分振荡器,频点156.25MHz,HCSL输出,工作温度-40-105℃,应用于网关
- 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。网关具备将一种通信协议转换为另一种通信协议,实现对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,根据不同现场网络环境实现灵活的上网通信,实现如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等边缘计算功能等多种功能。它可应用于数据采集、设备联网、远程维护等方面。网关对晶振的质量要求较高,主要体现在以下几个方面:1.频率稳定性:网关要求晶振具有较高的频率稳定性,以保证设备在不同工作环境下都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-22 15:46:00
- 扬兴科技可编程差分晶振,频点155.52MHz,LVPECL输出,应用于交换机
- 交换机(Switch)是一种网络设备,主要用于电(光)信号的转发,允许接入交换机的任意两个网络节点之间进行独立的通信。交换机不仅限于以太网应用,还有电话语音交换机、光纤交换机等多种形式,以适应不同的网络需求。交换机需要稳定的时钟信号来同步网络数据的传输和处理。晶振提供这样的时钟信号,确保交换机能够准确地控制数据包的转发、接收和处理,从而保证网络的稳定性和可靠性。同时,交换机通过各种网络接口(如以太网口、光纤口等)连接到网络中的其他设备。晶振的时钟信号用于控制网络接口的工作,确保数据的准确传输和接收。此外,交换机通常需要定期发送管理信息或进行性能监控,以确保网络的正常运行。晶振提供的时钟信号用...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-19 15:20:00
- 高频灵活定制-存储与计算可编程差分振荡器YSO210PR应用于服务器与大数据
- 随着科技的不断进步,机器人技术正在不断地推陈出新,为各个领域带来了更多可能性。而在机器人的智能视觉控制、工业屏、望远镜等应用中,可编程差分振荡器YSO210PR成为了重要的元器件,发挥着关键作用。YSO210PR是一款高性能的可编程差分型有源晶振,其拥有10-1500MHz超宽频率范围,频率任意编程,并且精确输出到小数点后六位,为偏频和高频应用提供了理想的解决方案。50326P封装,频点为148.5MHz的YSO210PR是该系列中的一员,广泛应用于智能视觉控制器、工业屏、望远镜、富士打印机、电脑显卡、硬盘、服务器防火墙设备、10GB以太网、SONET、SATA、SAS、光纤通道、高清SDI...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-03 17:17:00
- 温度采集器选YXC扬兴科技:YSO110TR低启动时间与多电压兼容性
- 作为温度采集器的关键组成部分之一,晶振在保证采集器的精确性和可靠性方面发挥着重要的角色。在这一背景下,YXC扬兴科技推出了旗下的产品系列之一——YSO110TR宽电压有源晶振,为温度采集器行业提供了高品质的解决方案。温度采集器行业对于晶振的需求主要体现在以下几个方面。首先,高精度是温度采集器的关键要素之一,而YSO110TR宽电压有源晶振在广泛的温度范围内(-40~+85℃)能够保持总频差控制在±30PPM范围内,确保了温度采集的准确性和稳定性。启动时间对于温度采集器的性能至关重要。YSO110TR宽电压有源晶振具有低至3ms的启动时间,能够迅速响应系统的启动需求,为温度采集器提供快速而可靠...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-04 16:58:00
- 性能高的服务器—宽电压有源晶振YSO110TR25MHZ
- 在现代科技发展中,服务器扮演着越来越重要的角色,为各种应用提供强大的计算和数据存储能力。而高品质的服务器组件是确保服务器稳定运行的关键。YSO110TR宽电压有源晶振,作为服务器的重要组成部分,具备多项优势,成为业界必备的可靠之选。YSO110TR宽电压有源晶振的产品特点:1.超小尺寸封装:YSO110TR采用2016超小尺寸封装,有效节省了PCB空间,为服务器设计提供了更大的灵活性和自由度。2.高精度与稳定性:该晶振提供25MHz频率,工作电压范围广泛,可兼容1.8V至3.3V多个电压,满足服务器不同部分的供电需求。在全温范围内,频率稳定度可达±30PPM,确保服务器的高精度和高稳定性。3...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-28 18:05:00
- 可编程晶振选型应该注意事项
- 对于可编程晶振选型的话,需要根据企业的需求选择。在选择可编程晶振的时候注重晶振外观、晶振的频率、晶振的输出模式、晶振的型号等等,这些都是要注意的,尤其是晶振的频率和晶振输出模式以及晶振的型号都是需要注意的。根据电子产品所需的晶振型号,选择合适的晶振型号。晶体可分为主动晶体和被动晶体晶振。两者有什么区别?无源晶振电路旁边还有其他电容和电阻帮助晶振启动振动,而有源晶振在技术上内置了振动芯片,这意味着它可以在没有外部电路的情况下启动自己的振动。这就是主动晶振和被动晶振在原理上的区别。选择晶振时需要注意的参数外观检查:检查产品外观标志是否清晰规范,外观表面是否有裂纹,引脚是否有锡焊过。如果发现产品外...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-27 18:14:00
返回