结果:找到"有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,可编程振荡器",相关内容1000条
- YXC可编程振荡器,频点156.25MHz,工作电压3.3V,应用于DCI-BOX主控板
- DCI-BOX主控板是一个专用于数据通信和集成的高性能计算平台。它可能包含多个处理器核心、高速内存、高速I/O接口和其他专用组件,用于加速数据处理和通信任务。在DCI-BOX主控板中,晶振是其时钟信号源之一,它提供了系统的基本时钟频率。这个基本时钟频率将被分频和/或倍频以产生各种系统时钟,例如处理器时钟、总线时钟、内存时钟等。DCI-BOX主控板中的各个模块之间需要进行数据传输,例如处理器与存储器、外围设备等。晶振提供的时钟信号用于同步数据的传输,确保数据在各个模块之间以正确的速率传递。此外,晶振具有较高的稳定性和精度,能够确保系统的时序和数据传输的准确性,从而提高系统的性能和可靠性。针对客...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,可编程振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-20 15:25:00
- 分享|可编程晶振芯片几个知识点
- 什么是可编程晶振?可编程晶振多为有源晶振,由两个芯片组成;一个是全硅MEMS谐振器,一个是具有温补功能的芯片,可以启动电路锁相环CMOS。它采用标准化的半导体芯片MCM封装。可以采用全自动标准半导体制造工艺,比如现在电子产品设计用的IC,稳定性和质量都很好;生产过程中不能出现人为错误。其实可编程晶振有个好听的名字:硅晶体一般来说,可编程晶振就是把你的晶振参数,如频率偏差、工作电压、负载电容、频率等提供给晶振厂家。厂商可以通过电脑等设备编程,按OK键将这些参数写入空白芯片。通常,生产提前期为1-3天。我们知道,常规的无源晶振或有源晶振,晶圆有库存时,生产提前期为2-3周,常规提前期约为4-6周...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-09 17:52:00
- 智能终端通信利器:低抖动YSO690PR可编程天线完美融合
- 随着科技的不断发展,智能终端在人们生活中扮演着越来越重要的角色。无论是手机、路由器、交换机,还是对讲机、充电桩和打印机,都离不开智能终端的通信功能。而其中的核心元件——智能终端天线与低抖动晶振,正是支撑这些设备高效运行的重要技术。智能终端天线的作用是将电信号转化为无线信号进行传输,是通信连接的关键。在现代通信系统中,天线设计的性能直接影响着信号的传输质量和覆盖范围。高性能的智能终端天线,能够实现更远距离的信号传输和更稳定的通信连接,为用户提供畅快的通信体验。而低抖动晶振则是智能终端内部的关键组件之一。作为时钟源,晶振对整个系统的时序精度和稳定性起着至关重要的作用。低抖动晶振的设计和应用,可以...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-27 16:09:00
- 高性能监护仪QMEMS振荡器YSO690PR稳定可靠
- 在现代医疗行业中,监护仪的准确性和可靠性至关重要。为了满足监护仪行业对频率稳定性的严格要求,低抖动石英可编程晶振YSO690PR,为监护仪贡献了高性能的解决方案。YSO690PR是一款石英可编程晶振,具备以下关键特点:1.频率范围可在1.1-200MHz之间任意编程,并能精确输出到小数点后6位。无论是心电图、脉搏氧饱和度还是其他监护指标的测量,YSO690PR都能提供精准的频率输出,确保监护仪数据的准确性和可靠性。2.YSO690PR具有2.2秒快速出样的能力,并可在24至48小时内批量快速交货。这有助于降低备货风险,确保监护仪生产进度和供应链的稳定性。3.YSO690PR具有低抖动和低功耗...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-22 17:06:00
- 可见光红外模块性能:低抖动石英可编程晶振QMEMS振荡器YSO690PR
- 为了可见光红外模块行业中的频率稳定性需求,YXC引入了低抖动石英可编程晶振QMEMS振荡器YSO690PR,为红外模块应用提供卓越的解决方案。QMEMS振荡器YSO690PR是一款石英可编程晶振,具备以下关键特点:1.频率范围可在1.1-200MHz之间任意编程,并能精确输出到小数点后6位。无论可见光红外模块应用需要何种频率,YSO690PR都能达到,确保精准的信号处理和数据传输。2.YSO690PR具备2.2秒快速出样的能力,同时在24至48小时内批量快速交货。这有助于降低备货风险,保证项目进展顺利,缩短产品上市时间。3.YSO690PR具有低抖动和低功耗的特点。低抖动保证了信号的稳定性,...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-13 15:57:00
- BMS电池管理系统的智能守护者:YSO110TR高精度全温范围内稳定
- 随着电子技术的飞速发展,电池管理系统(BMS)作为新能源电池的核心保障系统,逐渐在各个领域展现出其重要性和广泛应用。而在BMS系统中,宽电压有源晶振YSO110TR成为了关键的组件之一,其卓越性能为电池管理系统的稳定运行提供了强大的支持。宽电压有源晶振YSO110TR的优势在于其高精度和稳定性。10MHz的频率下,其全温范围内总频差仅为±30PPM,这意味着即使在严酷的环境条件下,晶振的频率波动也非常小,保证了BMS系统的高精度控制和稳定性。无论是在高温还是低温环境中,YSO110TR都能保持可靠的性能,为电池管理系统提供持久稳定的时钟信号。此外,YSO110TR还拥有良好的适应性,适用于多...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-11 17:41:00
- 工业相机解决方案:低功耗16位数模转换芯片+负压线性稳压器YSO690PR
- 在工业相机行业中,石英可编程晶振扮演着至关重要的角色。为了满足不同应用需求,YXC引入了低抖动石英可编程晶振QMEMS振荡器YSO690PR,为工业相机的稳定运行提供了理想解决方案。QMEMS振荡器YSO690PR具备以下出色特点:1.石英可编程晶振技术使得频率范围可在1.1-200MHz之间任意编程,并能精确输出到小数点后6位。这种灵活性使得YSO690PR能够适应各种工业相机的频率要求,满足不同场景的应用需求。2.YSO690PR具备2.2秒快速出样的能力,同时能够在24-48小时内批量快速交货,有效降低备货风险,保证您的生产计划顺利进行。3.低抖动和低功耗是YSO690PR的显著特点。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-06 15:49:00
- 温度采集器选YXC扬兴科技:YSO110TR低启动时间与多电压兼容性
- 作为温度采集器的关键组成部分之一,晶振在保证采集器的精确性和可靠性方面发挥着重要的角色。在这一背景下,YXC扬兴科技推出了旗下的产品系列之一——YSO110TR宽电压有源晶振,为温度采集器行业提供了高品质的解决方案。温度采集器行业对于晶振的需求主要体现在以下几个方面。首先,高精度是温度采集器的关键要素之一,而YSO110TR宽电压有源晶振在广泛的温度范围内(-40~+85℃)能够保持总频差控制在±30PPM范围内,确保了温度采集的准确性和稳定性。启动时间对于温度采集器的性能至关重要。YSO110TR宽电压有源晶振具有低至3ms的启动时间,能够迅速响应系统的启动需求,为温度采集器提供快速而可靠...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-04 16:58:00
- 性能高的服务器—宽电压有源晶振YSO110TR25MHZ
- 在现代科技发展中,服务器扮演着越来越重要的角色,为各种应用提供强大的计算和数据存储能力。而高品质的服务器组件是确保服务器稳定运行的关键。YSO110TR宽电压有源晶振,作为服务器的重要组成部分,具备多项优势,成为业界必备的可靠之选。YSO110TR宽电压有源晶振的产品特点:1.超小尺寸封装:YSO110TR采用2016超小尺寸封装,有效节省了PCB空间,为服务器设计提供了更大的灵活性和自由度。2.高精度与稳定性:该晶振提供25MHz频率,工作电压范围广泛,可兼容1.8V至3.3V多个电压,满足服务器不同部分的供电需求。在全温范围内,频率稳定度可达±30PPM,确保服务器的高精度和高稳定性。3...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-28 18:05:00
- 可编程晶振选型应该注意事项
- 对于可编程晶振选型的话,需要根据企业的需求选择。在选择可编程晶振的时候注重晶振外观、晶振的频率、晶振的输出模式、晶振的型号等等,这些都是要注意的,尤其是晶振的频率和晶振输出模式以及晶振的型号都是需要注意的。根据电子产品所需的晶振型号,选择合适的晶振型号。晶体可分为主动晶体和被动晶体晶振。两者有什么区别?无源晶振电路旁边还有其他电容和电阻帮助晶振启动振动,而有源晶振在技术上内置了振动芯片,这意味着它可以在没有外部电路的情况下启动自己的振动。这就是主动晶振和被动晶振在原理上的区别。选择晶振时需要注意的参数外观检查:检查产品外观标志是否清晰规范,外观表面是否有裂纹,引脚是否有锡焊过。如果发现产品外...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-27 18:14:00
返回