结果:找到"有源晶振,晶体振荡器,可编程晶振,石英晶体振荡器",相关内容1000条
  • 可编程晶振如何设置呢
  • 1、可编程晶振的设置很多人其实不知道除了按照说明书上操作,也可以看视频教程尤其是对于可编程晶振设置的方面都是这些细节都是选择,另外也可以咨询专业的FAE工程师进行分解。2、可编程晶振的定义外部晶振宏定义。宏定义的写法如下:#定义HSE_VALUE((uint32_t)24000000)外部晶振想写多少写多少。如果是24M外接晶振,就写成2400000。3、如果不需要宏定义,在单片机的头文件里找宏定义部分就可以了。头文件默认宏定义为16M外部晶振,可以修改为实际的晶振值。4、配置外部晶振。配置外部晶振时,您需要启用外部时钟,并等到晶振稳定。使用库函数配置的语句如下:voidCLK_Init()...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-22 16:23:00
  • 分享|可编程晶振芯片几个知识点
  • 什么是可编程晶振?可编程晶振多为有源晶振,由两个芯片组成;一个是全硅MEMS谐振器,一个是具有温补功能的芯片,可以启动电路锁相环CMOS。它采用标准化的半导体芯片MCM封装。可以采用全自动标准半导体制造工艺,比如现在电子产品设计用的IC,稳定性和质量都很好;生产过程中不能出现人为错误。其实可编程晶振有个好听的名字:硅晶体一般来说,可编程晶振就是把你的晶振参数,如频率偏差、工作电压、负载电容、频率等提供给晶振厂家。厂商可以通过电脑等设备编程,按OK键将这些参数写入空白芯片。通常,生产提前期为1-3天。我们知道,常规的无源晶振或有源晶振,晶圆有库存时,生产提前期为2-3周,常规提前期约为4-6周...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-09 17:52:00
  • 智能终端通信利器:低抖动YSO690PR可编程天线完美融合
  • 随着科技的不断发展,智能终端在人们生活中扮演着越来越重要的角色。无论是手机、路由器、交换机,还是对讲机、充电桩和打印机,都离不开智能终端的通信功能。而其中的核心元件——智能终端天线与低抖动晶振,正是支撑这些设备高效运行的重要技术。智能终端天线的作用是将电信号转化为无线信号进行传输,是通信连接的关键。在现代通信系统中,天线设计的性能直接影响着信号的传输质量和覆盖范围。高性能的智能终端天线,能够实现更远距离的信号传输和更稳定的通信连接,为用户提供畅快的通信体验。而低抖动晶振则是智能终端内部的关键组件之一。作为时钟源,晶振对整个系统的时序精度和稳定性起着至关重要的作用。低抖动晶振的设计和应用,可以...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-27 16:09:00
  • 高性能监护仪QMEMS振荡器YSO690PR稳定可靠
  • 在现代医疗行业中,监护仪的准确性和可靠性至关重要。为了满足监护仪行业对频率稳定性的严格要求,低抖动石英可编程晶振YSO690PR,为监护仪贡献了高性能的解决方案。YSO690PR是一款石英可编程晶振,具备以下关键特点:1.频率范围可在1.1-200MHz之间任意编程,并能精确输出到小数点后6位。无论是心电图、脉搏氧饱和度还是其他监护指标的测量,YSO690PR都能提供精准的频率输出,确保监护仪数据的准确性和可靠性。2.YSO690PR具有2.2秒快速出样的能力,并可在24至48小时内批量快速交货。这有助于降低备货风险,确保监护仪生产进度和供应链的稳定性。3.YSO690PR具有低抖动和低功耗...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-22 17:06:00
  • 可见光红外模块性能:低抖动石英可编程晶振QMEMS振荡器YSO690PR
  • 为了可见光红外模块行业中的频率稳定性需求,YXC引入了低抖动石英可编程晶振QMEMS振荡器YSO690PR,为红外模块应用提供卓越的解决方案。QMEMS振荡器YSO690PR是一款石英可编程晶振,具备以下关键特点:1.频率范围可在1.1-200MHz之间任意编程,并能精确输出到小数点后6位。无论可见光红外模块应用需要何种频率,YSO690PR都能达到,确保精准的信号处理和数据传输。2.YSO690PR具备2.2秒快速出样的能力,同时在24至48小时内批量快速交货。这有助于降低备货风险,保证项目进展顺利,缩短产品上市时间。3.YSO690PR具有低抖动和低功耗的特点。低抖动保证了信号的稳定性,...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-13 15:57:00
  • BMS电池管理系统的智能守护者:YSO110TR高精度全温范围内稳定
  • 随着电子技术的飞速发展,电池管理系统(BMS)作为新能源电池的核心保障系统,逐渐在各个领域展现出其重要性和广泛应用。而在BMS系统中,宽电压有源晶振YSO110TR成为了关键的组件之一,其卓越性能为电池管理系统的稳定运行提供了强大的支持。宽电压有源晶振YSO110TR的优势在于其高精度和稳定性。10MHz的频率下,其全温范围内总频差仅为±30PPM,这意味着即使在严酷的环境条件下,晶振的频率波动也非常小,保证了BMS系统的高精度控制和稳定性。无论是在高温还是低温环境中,YSO110TR都能保持可靠的性能,为电池管理系统提供持久稳定的时钟信号。此外,YSO110TR还拥有良好的适应性,适用于多...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-11 17:41:00
  • 工业相机解决方案:低功耗16位数模转换芯片+负压线性稳压器YSO690PR
  • 在工业相机行业中,石英可编程晶振扮演着至关重要的角色。为了满足不同应用需求,YXC引入了低抖动石英可编程晶振QMEMS振荡器YSO690PR,为工业相机的稳定运行提供了理想解决方案。QMEMS振荡器YSO690PR具备以下出色特点:1.石英可编程晶振技术使得频率范围可在1.1-200MHz之间任意编程,并能精确输出到小数点后6位。这种灵活性使得YSO690PR能够适应各种工业相机的频率要求,满足不同场景的应用需求。2.YSO690PR具备2.2秒快速出样的能力,同时能够在24-48小时内批量快速交货,有效降低备货风险,保证您的生产计划顺利进行。3.低抖动和低功耗是YSO690PR的显著特点。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-06 15:49:00
  • 温度采集器选YXC扬兴科技:YSO110TR低启动时间与多电压兼容性
  • 作为温度采集器的关键组成部分之一,晶振在保证采集器的精确性和可靠性方面发挥着重要的角色。在这一背景下,YXC扬兴科技推出了旗下的产品系列之一——YSO110TR宽电压有源晶振,为温度采集器行业提供了高品质的解决方案。温度采集器行业对于晶振的需求主要体现在以下几个方面。首先,高精度是温度采集器的关键要素之一,而YSO110TR宽电压有源晶振在广泛的温度范围内(-40~+85℃)能够保持总频差控制在±30PPM范围内,确保了温度采集的准确性和稳定性。启动时间对于温度采集器的性能至关重要。YSO110TR宽电压有源晶振具有低至3ms的启动时间,能够迅速响应系统的启动需求,为温度采集器提供快速而可靠...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-04 16:58:00
  • 性能高的服务器—宽电压有源晶振YSO110TR25MHZ
  • 在现代科技发展中,服务器扮演着越来越重要的角色,为各种应用提供强大的计算和数据存储能力。而高品质的服务器组件是确保服务器稳定运行的关键。YSO110TR宽电压有源晶振,作为服务器的重要组成部分,具备多项优势,成为业界必备的可靠之选。YSO110TR宽电压有源晶振的产品特点:1.超小尺寸封装:YSO110TR采用2016超小尺寸封装,有效节省了PCB空间,为服务器设计提供了更大的灵活性和自由度。2.高精度与稳定性:该晶振提供25MHz频率,工作电压范围广泛,可兼容1.8V至3.3V多个电压,满足服务器不同部分的供电需求。在全温范围内,频率稳定度可达±30PPM,确保服务器的高精度和高稳定性。3...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-28 18:05:00
  • 可编程晶振选型应该注意事项
  • 对于可编程晶振选型的话,需要根据企业的需求选择。在选择可编程晶振的时候注重晶振外观、晶振的频率、晶振的输出模式、晶振的型号等等,这些都是要注意的,尤其是晶振的频率和晶振输出模式以及晶振的型号都是需要注意的。根据电子产品所需的晶振型号,选择合适的晶振型号。晶体可分为主动晶体和被动晶体晶振。两者有什么区别?无源晶振电路旁边还有其他电容和电阻帮助晶振启动振动,而有源晶振在技术上内置了振动芯片,这意味着它可以在没有外部电路的情况下启动自己的振动。这就是主动晶振和被动晶振在原理上的区别。选择晶振时需要注意的参数外观检查:检查产品外观标志是否清晰规范,外观表面是否有裂纹,引脚是否有锡焊过。如果发现产品外...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-27 18:14:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: