结果:找到"有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器",相关内容1000条
- YXC可编程差分振荡器,频点125MHz,LVDS输出,应用于尿液分析仪
- 尿液分析仪是测定尿中某些化学成分的自动化仪器,它是医学实验室尿液自动化检查的重要工具,具有操作简单、快速等优点。仪器在计算机的控制下通过收集、分析试带上各种试剂块的颜色信息,并经过一系列信号转化,最后输出测定的尿液中化学成分含量。尿液分析仪一般由机械系统、光学系统、电路控制系统、分析处理软件、显示和打印系统组成。晶振在尿液分析仪中扮演着提供稳定的时钟信号的重要角色。尿液分析仪通常配备液晶显示屏,用于显示分析结果和操作界面。通过提供稳定的时钟信号,晶振确保液晶显示屏显示的内容清晰、稳定,以提供良好的用户界面体验。此外,尿液分析仪中可能包含各种传感器和执行器,用于检测和控制尿液样本的流动、温度等...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器,差分晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-07 14:53:00
- YXC晶振YSO230LR系列,13.5~200MHz,±50PPM,应用于消费屏、高速网络、光模...
- 晶振是一种频率元件,材料用的是石英或者水晶,又因其独特的振荡功能所以叫做晶振,各类分为石英晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,插件晶振,有源晶振和无源晶振,还有温补晶振,应用就更广泛了,几乎能想的到工业,科技,车载,数码,电子,医疗,航空航天等多个领域都可以用得上晶振。给大家举几个不同行业使用晶振的例子:消费屏:提供稳定的时钟信号,确保屏幕刷新率的稳定性和画面的流畅性。支持多种显示模式,如不同分辨率、刷新率等,以满足不同消费者需求。实现触摸功能时,提供准确的时钟信号,确保触摸操作的精准性和实时性。高速网络:为网络设备提供稳定的时钟信号,以确保数据传输的稳定性和可靠性。支持高速数据传输的同步性能,确保网...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-27 18:33:00
- YXC晶振148.5MHZ、5032可编程有源差分晶振,工作电压3.3V用于在工业机箱
- 工业机箱即工控行业电脑机箱产品,一般是在条件比较恶劣的环境中使用的机箱。工业机箱的主要特点是可以根据用户的应用行业性质来去提供一些机箱解决方案,主要用于环境比较恶劣的场合。比如:航海、电厂,化工,矿厂,地下作业等。它的优点是利于散热,具有良好的可扩展性,稳定性能好。在工业环境下,机箱内部设备通常受到温度、振动和电磁干扰等因素的影响。晶振通过提供高质量的时钟信号,保证了工业机箱各个部件能够协同工作,稳定运行。这对于工业生产过程中的实时数据采集、控制和监视至关重要。YXC某客户的工业机箱在项目中需要使用一颗标称频率148.5MHZ、50326P贴片式可编程石英有源差分晶振,电压3.3V,输出方式...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-23 17:56:00
- 差分晶振在实际应用中有哪些优势
- 当我们采购晶振的时候往往要注重类型,其中按照输出模式分工的话晶振可以分为单端或者差分晶振。考虑到很多客户首次采购晶振时,会忽略输出模式等参数,因此接下来说说差分晶振和普通晶振的区别,以及在实际应用中的优势有哪些?差分晶振和单端晶振抗干扰能力不同当我们需要采购和使用晶振产品时,自然不可忽视其输出类型。平时看到的普通晶振,都是单端晶振输出模式单一,相对的差分晶振的输出模式更多样。单端晶振的优势在于只需要一根线就可以输出信号,但是不足之处也很明显就是抗干扰能力差,因此高速信号100MHZ以上都不会使用单端晶振,而相对的差分晶振的信号更为稳定和牢靠,这是因为其具有很强的抗干扰能力。差分晶振信号识别和...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-31 15:46:00
- 手机车载互联-有源晶振YSO120TK稳定连接未来
- 新时代科技不断发展,手机车载互联逐渐成为了现代汽车的重要功能之一。而稳定可靠的通信系统在实现车载互联时显得尤为重要。石英有源晶振YSO120TK正是为满足这一需求而设计的一款高性能产品。YSO120TK是一款32.768kHz石英晶体振荡器,其高精度和稳定性在通信系统中发挥着重要作用。在-40~﹢85℃的工业级宽温范围内,YSO120TK的频率稳定度仅为±30PPM,确保了通信系统在各种复杂环境下都能提供高可靠的时钟信号,从而保障车载互联的稳定连接。YSO120TK采用32254P主流封装尺寸,小型化的设计使其在汽车内部布局更加灵活。无论是嵌入式控制器还是车载通信模块,YSO120TK都能为...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-05 16:37:00
- 使用差分晶振有什么好处呢?
- 其实对于差分晶振的好处有很多,比如差分晶振可以外部电磁干扰(EMI)具有很高的免疫力。一个干扰源对差分信号的每一端的影响程度几乎相同。由于电压差决定了信号的值,两条导线上的任何干扰都将被忽略。除了较不敏感的干扰之外,差分信号比单端信号产生更少的EMI,这是在工业生产中比较常见的。好处一:差分晶振信号识别处理能力更强事实上,差分晶振与单端晶振相比,不仅抗干扰能力强,而且在信号处理中,实际使用中也有很多优势。在实际应用中,差分晶振可以很容易地区分小写字母,这对于单端晶振是不可能的。除此之外,差分晶振具有很强的抗外部电磁干扰能力,它还可以准确快速地求解双极字母号,这是差分的其他类型。所以差分晶振用...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-25 16:27:00
- YXC晶振解决方案AI服务器中的应用
- 随着ChatGPT技术不断发展和应用,我国AI服务器市场保持较快增速(预计2023年我国服务器市场规模将增至308亿美元),而AI服务器出货量的大幅增长又进一步提升对于晶振等部件的需求。AI服务器晶振应用目前,应用在AI服务器中的振荡器主要为差分晶振。主要是因为,相比单端输出振荡器,差分晶振可以产生高质量的差分时钟信号,对共模干扰和噪声具有较强的抵抗能力,能提供大幅度和高频率的时钟信号,适合驱动长线路,这些特点很好地满足AI服务器对稳定高性能运行的要求,所以AI服务器选用差分晶振作为其基准时钟信号源是十分合理的选择。差分输入和共膜噪声抑制:差分输出与单端输出的对比所有电路中都需要一个完整的电...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-18 18:08:00
- 工业相机YSO230LR差分定频晶振助力数据采集与传输
- 工业相机作为先进的视觉系统,在各行各业扮演着至关重要的角色。而稳定高效的数据采集和传输是保障工业相机性能的关键。YSO230LR差分定频晶振,作为差分晶体振荡器的代表,融合高精度特性和广泛频率范围,为工业相机的数据处理提供强大支持。YSO230LR差分定频晶振的产品特点:1.高频差分输出:该晶振提供高频差分输出,频点为200MHz,频率稳定度可在全温范围内达到±50PPM(-40~85℃),确保数据传输的高可靠性和稳定性,满足工业相机高速数据采集和传输处理的需求。2.超低相噪:YSO230LR采用LVPECL差分输出方式,相噪仅为0.1ps(典型值),有效降低信号传输中的噪声,为工业相机的图...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-15 15:00:00
- 差分晶振电路图如何制作影响差分晶振价格的原因
- 其实,对于差分晶振电路图制作方式,一般建议请专业的人士制作即可,现在网络上有很多可以制作差分晶振电路图公司,在这些方面选择的时候应该多方面的了解的。然后选择适合自己的公司。对于公司的选择一般采用对比方式选择,比如对比产品价格、对比公司服务以及对比的自己公司的需求,然后选择适合自己的公司制作。当然,在制作差分晶振电路图的是需要一定的费用,企业在选择的时候不但要选择到靠谱的公司而且还要选择适合自己费用的查分晶振公司。今天针对于这些细节给大家详细的说说吧!差分晶振价格影响因素一:公司因素价格方面都是和公司的选择有关系,选择不同的公司带来的结果是不同的。差分晶振公司不同的价格是不同的,因为每个公司都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-08 17:20:00
- 高频差分晶振YSO230LR小巧而强大适用于音频通信等领域
- 在现代电子设备中,差分晶振起着至关重要的作用。作为一种高精度、高稳定性的振荡器,YSO230LR差分晶振成为了各种应用领域的首选。无论是工业相机、PTTR网关、工业挖矿机,还是拼接屏、商业屏、10GB以太网、SONET、SATA、SAS、光纤通道、板卡、网络防火墙、硬盘等设备,YSO230LR差分晶振都能够提供卓越的性能和可靠性。YSO230LR差分晶振具有广泛的频率范围。作为一款高频差分石英晶体振荡器,YSO230LR支持13.5MHz-200MHz的宽频率范围。并且,该产品系列的总频差在±50PPM以内,保证了高精度的输出信号。不论您的应用需要何种频率,YSO230LR差分晶振都能够满足...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-29 18:12:00
返回