结果:找到"有源晶振,晶体振荡器,温补晶振,石英晶体振荡器",相关内容1000条
  • 温补晶振的常规叫法及使用范围
  • 温补晶振是一种石英晶体振荡器,通过其附加的温度补偿电路来减小因环境温度变化而引起的振荡频率的变化。TCXO通过采用感应温度补偿网络来控制环境温度并将晶体拉至其标称值。基本振荡器电路和输出级与VCXO中的预期相同。其温度补偿的原理是通过改变振荡电路中的负载电容,使其随温度变化,来补偿谐振器因环境温度变化而产生的频率漂移。对于温补晶振是利用热敏电阻等感温元件组成温度-电压转换电路,将电压施加到与晶体振荡器串联的变容二极管上,通过晶体振荡器串联电容的变化来补偿晶体振荡器的非线性频率漂移,这些都是温补晶振。TCXO的特性决定了它主要用于要求温度稳定性的应用场合。TCXO晶振比其他振荡器(如SPXO晶...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-15 15:49:00
  • YXC高精度温补晶振,±2.5PPM,最小尺寸可做到2016,适用于编码器及消费电子
  • 视频编码器由专用音视频压缩编解码器芯片、数据和报警输入输出通道、网络接口、音视频接口(HDMI,VGA,HD-SDI)、RS232串行接口控制、协议接口控制、嵌入软件等构成。某客户的产品编码器中就需要使用一颗标称频率25MHZ,常温频差为±2.5PPM的高精度温补晶振,输出方式为ClippedSineWave,为编码器提供稳定的时钟频率,为确保编码器的高精准度,不仅需要基于良好的网络环境及高性能的芯片,也需依赖高精度的晶振提供稳定的时钟信号,避免发生频偏或受杂波的影响,而造成音频夹杂噪音、及卡顿等现象发生。不同的应用场合需要选择不同的晶振型号和频率,晶振的选型和设计非常重要,通常情况下,晶振...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-13 18:33:00
  • 温补晶振的用途及应用领域
  • 其实对于温补晶振的用途很广阔的,可应用于航天器、火箭、卫星和航空飞行器等领域的通信和控制系统,为整机提供稳定的频率参考信号,温补晶振是一种石英晶体振荡器,通过加入温度补偿电路来减小环境温度变化引起的振荡频率的变化。温补晶振作为频率源的“心脏”器件,为电子设备提供高稳定的频率和时钟信号,对整机性能起着重要作用。温补晶振采用石英谐振器小型化设计和宽温度频率稳定度设计技术,在更宽的温度范围内实现小型化和高精度指标,这就是温补晶振用途和特点。温补晶振通常用于高端智能设备,如GPS导航设备、无线通讯设备等。这些产品会因为高温造成元器件不良,容易造成整个产品的电路烧坏甚至失效。温补晶振具有低电压、低功耗...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-30 16:22:00
  • 温度补偿晶振也是石英晶体振荡器之一,简称“温补晶振”
  • 温补晶振特征是什么呢?因为不同领域的电子产品对石英晶体振荡器的需求是不同的,而温度补偿晶体振荡器是为了弥补普通晶体振荡器在高温下的不稳定因素而发展起来的,但是,温度补偿晶体振荡器有很多种,每一种温度补偿晶体振荡器都有自己的特点。温度补偿晶体振荡器由恒温槽控制电路和振荡电路组成。温度控制通常由热敏电阻“桥”组成的差分串联放大器来实现。晶体谐振器与振荡器电路集成在一起,没有温度补偿和温度控制,这些都是这些方面的特点。晶体振荡器是一种在晶体谐振器中串联插入变容二极管的晶体振荡器,二极管的容量根据外部电压变化,从而可以根据晶体谐振器的负载电容特性改变输出频率。其实温度补偿晶振也是石英晶体振荡器之一(...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-12 17:33:00
  • 温补晶振的5种分类大家要知道
  • 对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。其实对于温补晶振器由于具有良好的启动特性、优越的性价比、低功耗、体积小、环境适应性强等优点,这是为什么很多企业喜欢温补晶振原因。另外温补晶振是广泛应用于通信、导航、雷达、测量仪器等电子设备中。温度补偿晶体振荡器作为它们的参考频率源,是上述电子设备的关键部件,被称为这类电子设备的“心脏”,是非常重要零件的。电压控制温补晶振通过晶振电压控制端子调整压控电压,可以调整晶振频率精度。TCXO(温补晶振)它是一种带有附加温度补偿电路的石英晶体振荡器,以减少因环...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-08 16:57:00
  • 温补晶振有什么特性呢
  • 其实对于温补晶振特点都是需要了解其特性的。温度补偿晶体振荡器是一种石英晶体振荡器,它通过加入温度补偿电路来减小环境温度变化引起的振荡频率的变化。具有温度补偿功能的石英晶体振荡器可分为三类:直接补偿、间接补偿和数字补偿。当然对于温度补偿晶体振荡器电路通过附加的温度补偿网络,使晶体串联电路的电容在环境温度变化后反向变化,温度补偿晶体振荡器分为直接补偿晶体振荡器和间接补偿晶体振荡器。温度补偿晶振分为三类:直接补偿、间接补偿和数字补偿。这些都是温补晶振的特性。特性一:温度补偿晶振温度补偿晶体振荡器(TCXO),是一种附加温度补偿电路的石英晶体振荡器,以减少环境温度变化引起的振荡频率的变化。石英晶体振...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-04 17:11:00
  • 温补晶振是干什么的?这些知识要知道
  • 什么是温补晶振?温补晶振定义为石英晶体振荡器,采用补偿方式制作,通过外围电路将压电应时晶体原有的物理特性(压电效应下频率随温度呈三次曲线变化,反转,使应时晶体原有频率随温度变化尽可能小。温补晶振在无线传输的应用中,无线透明传输模块以体积小、功耗低为重要发展指标。在正常工作条件下,常见的晶振频率的精度可以达到百万分之五十,而温补晶振的精度更高。温度补偿晶振由恒温槽控制电路和振荡电路组成。通常用热敏电阻“桥”组成的差分串联放大器来实现温度控制。高精度、低功耗、小型化是温补晶振的主要优势。小型化和芯片制作的难点很多,其中主要有两点:一是小型化会使应时晶体振荡器的频率可变幅度变小,使得温度补偿更加困...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-29 15:02:00
  • YXC扬兴科技石英晶体振荡器YSO120TK在智能电子秤行业中的重要作用
  • 随着电子秤行业的快速发展,国内市场对电子秤的需求不断增长。为了满足这一需求,——YSO120TK作为电子秤国产化替代的重要组成部分,YSO120TK石英晶体振荡器具有卓越的性能和可靠性。电子秤国产化替代是当前行业的迫切需求。传统上,电子秤通常依赖于进口元器件,这导致了生产成本的提高和供应链的依赖。为了降低成本、提高产品质量并实现自主可控,越来越多的企业开始寻找国内替代品。在这一背景下,石英晶体振荡器YSO120TK应运而生。石英晶体振荡器在电子秤领域中扮演着关键角色。它作为电子秤的时钟源,提供稳定而精确的时间基准,确保电子秤的重量测量精准度。YSO120TK石英晶体振荡器具有以下产品信息和特...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-10 16:36:00
  • 高精度抗冲击振动:有源晶振YSO110TR在显卡中的重要性与可靠性突出
  • 宽电压有源晶振YSO110TR在显卡行业中扮演着重要的角色。YSO110TR提供了高精度和可靠性的时钟信号,满足了显卡领域对振荡器的严格要求。振荡器在显卡行业中的重要性不可低估。显卡作为计算机图形处理的核心组件,需要精确的时钟信号来同步数据和驱动显示。振荡器负责提供稳定的时钟频率,确保图像的流畅性和准确性。YSO110TR宽电压有源晶振以其卓越的性能和可靠性,为显卡行业提供了理想的时钟解决方案。YSO110TR宽电压有源晶振具有以下产品信息和特点:首先,它具备高精度特性,总频差控制在±30PPM范围内,在温度范围-40℃至+85℃内能够保持稳定的性能。其启动时间低至3ms,能够迅速响应系统的...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-08 13:52:00
  • 高性能差分可编程振荡器,YSO210PR满足电子通信行业多种应用解决方案
  • 在如今高速发展的电子通信领域中,差分可编程振荡器YSO210PR具备着举足轻重的地位。本文将重点介绍差分可编程振荡器在FTTR领域中的重要性,并详细介绍产品YSO210PR的相关信息。FTTR(光纤到线路转换)领域是现代通信系统中必不可少的一环,而差分可编程振荡器则是该领域中的重要组成部分。它能够提供稳定可靠的时钟信号,确保数据的准确传输和同步。在高速通信的背景下,YSO210PR能够满足复杂系统对高频率、高精度时钟信号的要求,从而保障系统的稳定性和可靠性。差分可编程振荡器YSO210PR是一款功能强大的产品,具备10-1500MHz超宽频率范围的特点,用户可以随意编程频率,并且实现精确输出...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-06 18:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: