结果:找到"有源晶振,晶体振荡器,车规级晶振,石英晶体振荡器",相关内容1000条
- YXC无源车规级谐振器,50MHz,封装尺寸2016,总频差±80PPM,适用于汽车编码器
- 汽车编码器“是一种用于测量转速和线性运动的设备,它通过非接触式的方式,如触发信号和时间信号,来确定发动机转速和车速。是车辆控制系统中不可或缺的组成部分,并确保引擎效率和工作安全性。汽车编码器不仅可以提供即时的发动机转速和车速数据,还可以帮助车辆控制系统提高效率和优化性能,具体作用如下:测量车速:通过测量轮胎转速来计算车速,帮助驾驶人员根据需要进行相应的操作;计算估计距离:在确定转速和车速的基础上,通过数学公式和算法来计算汽车在行驶中的距离;调整传动比:根据车速调整各种器件的传动比,如变速箱、传动轴、驱动轴等;辅助刹车:在高速运行时,帮助电子控制单元调整制动力以保持车辆的稳定性和安全性;速度传...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体振荡器,车规级晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-09 10:22:00
- YXC(扬兴晶振)16.384MHz车规谐振器应用于勘探设备-数据采集,工作温度-40~125℃
- 随着时代的发展,如今对数据采集在通信,电力和建筑等特殊应用场合又提出了新的要求,希望能够对被测系统不同节点的物理量行同步采样,能够实时获知采样点的精准时刻和地理位置然后将这些信息实时传送到主监控系统,根据采集来的测量信息对系统的状态进行分析,控制及事故预警。勘察设计数据采集是指通过各种技术和方法,从实地勘察和文献资料中获取与设计相关的数据和信息的过程,其中涉及到地理信息系统(GIS)技术、遥感技术、三维激光扫描技术、无人机航测技术等多种手段。勘察设计数据采集可应用于多个领域,如车载勘探设备等汽车电子。数据采集装置是用晶振产生的时钟频率经分频后提供的采样信号。在数据采集中,模拟信号通过采样器被...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体振荡器,车规级晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-11 15:32:00
- YXC车规级晶振YSO140TC系列,常温频差±100PPM,适用于工业设备、汽车电子等领域
- 风电变流器,是双馈风力发电机中,加在转子侧的励磁装置。其主要功能是在转子转速n变化时,通过变流器控制励磁的幅值、相位、频率等,使定子侧能向电网输入恒频电。包括功率模块、控制模块、并网模块。而晶振在风电变流器中作用是时钟源提供:晶振是风电变流器中的时钟源,提供稳定、准确的时钟信号。这对于变流器内部各个电路和控制系统的同步运行至关重要。准确的时钟信号确保各个部件在协调一致的时间基准下工作,保障整个系统的正常运行。精准同步控制:风电变流器需要对风能进行有效的转换,并与电网同步运行。晶振的准确时钟信号对于实现精准的同步控制是必不可少的。要确保变流器能够按照要求精准地调整输出频率和相位,以使其输出的电...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,车规级晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-04 18:21:00
- 选择晶振厂家从哪些方面考虑和对比
- 现在越来越多的电子产品都离不开石英晶体振荡器和石英晶体谐振器的应用,为了确保晶振的使用体验和价格都在预期内,自然就要重视晶振厂家的选择。随着线上采购渠道的丰富,现在生产晶振的厂家不断增加,这就让用户选择时有了更多选择,而接下来说说选择这类厂家的注意事项:一、重视厂家资质优先源头企业因为晶振类型较多而且参数各不同,因此在面对繁多的晶振厂家进行选择时还是要优先考虑资质,为了确保产品质量要优先考虑源头企业。很多用户在购买晶振产品的时候都担心小厂家直接拿大厂家的产品进行贴牌操作,因此才要更加重视厂家的资质确保其本身就是具有生产力的源头企业,而且对于任何产品而言源头企业给出的报价往往更低且在产品质量上...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-29 11:33:00
- 选择石英晶振时如何逐步确定参数和类型
- 越来越多的通讯设备上都在使用晶振,随着技术的发展,现在石英晶振的种类也在不断增加,因此不少用户都在关注晶振的参数和类型如何选择。扬兴给大家聊聊三个方向确定您的晶振类型。系统类型和振荡器决定输出频率在采购石英晶振的时候先要考虑输出频率,选择晶振的时候应用系统类型和振荡器决定。而晶振的参数也不可忽视,其中振荡器本身是进入电压后产生交流输出的器件,所以在挑选时要看系统类型和振荡器来确定我们需要的晶振的参数。通常常见的设备频率参数都在10MHZ到100MHZ之间,还有要确定下是否使用到低频晶体等。确定晶振参数时要考虑到具体的应用需求,同时核对晶振封装上的参数标注,确保购买的晶振参数符合我们的要求。中...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-19 16:04:00
- 盘点晶体振荡器实际应用优势
- 当下很多设备上都离不开振荡器的使用,而其中晶体振荡器的应用更为常见。在采购振荡器的时候自然要根据应用需求来选择具体的种类,同时要重视具体晶振的参数,小扬给大家盘点下,常见的关于晶体振荡器的应用优势。晶振输出频率精度更高现在常见的智能通讯系统中都是应用的晶体振荡器,这就是因为晶振本身具有输出频率精度高的优势。一般射频通讯设备中或者遥控设备中都会应用晶振就是看重其频率精度高的优势,而且晶振的温漂、时漂都比较小,以及晶振的频率不可调更为单一,这些特性都让晶振更适合应用于智能通讯设备中。晶振损耗小且寿命更长对于任何电子产品而言应,用的元器件要求之一就是损耗小而且稳定,而晶体振荡器就具有损耗小寿命长的...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-24 17:26:00
- 高效稳定智能飞行低功耗、低抖动晶振YSO690PR实现无人机顺利飞行
- 随着科技的发展,无人机技术正迅速走向成熟,应用领域也不断扩展。在无人机的智能飞行和多功能应用中,石英可编程晶振YSO690PR扮演着重要的角色,为无人机的飞行稳定性和性能提供强有力的支持。YSO690PR是一款高性能的可编程有源晶振,拥有1.1-200MHz超宽频率范围,可任意编程,并精确输出到小数点后六位,让用户可以根据特定需求灵活调整频率,实现多样化的应用,33.3MHz石英晶体振荡器,作为YSO690PR系列中的代表,特别适用于偏频领域,其价格和交货期方面的优势受到广泛认可。YSO690PR封装尺寸小巧,仅为3.2*2.5*0.9mm,便于无人机集成和布局,节省空间。其工业级温度范围-...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-23 16:17:00
- 高精准360°全景环视机器人稳定的宽电压有源晶振YSO110TR,实现智能机器人应用
- 随着科技的进步,机器人技术正不断向前迈进,360°全景环视技术也逐渐成为机器人应用的热点之一。在实现智能机器人的360°全景环视应用中,宽电压有源晶振YSO110TR扮演着至关重要的角色,为机器人提供稳定可靠的时钟信号,助力其实现全方位的环境感知和智能操作。YSO110TR是一款高性能的宽电压有源晶振,拥有50MHz高稳定性频率,-40~﹢85℃温度范围内总频差±30PPM,为360°全景环视提供精准的基准时钟频率。其稳定性和高精度特性,确保机器人在复杂多变的环境中能够准确感知周围环境,做出智能决策。YSO110TR采用主流封装尺寸3.2*2.5mm,供应稳定,性价比高,使其在智能机器人的集...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-18 16:57:00
- 如何在有源晶振十大品牌内按需选择
- 在挑选和购买有源晶振时自然要重视品牌的选择,因此不少用户都是在有源晶振十大品牌内对比和挑选。对于有源晶振产品而言并不是单纯的看品牌名气和报价来选择品牌,而是要结合我们自身的使用需求来选择在各方面都符合预期的品牌,接下来说说可对比品牌的哪些方面。确定有源晶振类型进行对比在面对有源晶振十大品牌做选择时,先要重视的就是有源晶振的类型。有源晶振根据自身功能属性的不同可以分为普通晶振和温补晶振以及压控晶振和温补压控晶振多种,因此为了确保实际的使用体验自然就要按需进行对比,像温补晶振就是具备温度补偿能力的有源晶振,其可以让晶振本身具有更好的稳定性,还有就是生产技术要求更高的可编程晶振,在选择晶振品牌前必...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-16 18:09:00
- 选晶振时该如何判断品质好坏
- 晶振作为重要的电子元器件芯片在很多方面都有应用,当批量购买晶振时自然不能只关注其价格,尤其是在对比预算内的晶振产品时要重视其品质。为了避免因为定价购买到不良产品,接下来给大家说说,判断晶振品质的常用方法,让您在挑选这类产品时做个参考。一、通过外观细节判断晶振品质我们在判断晶振产品质量的时候可以先从外观细节着手判断。在拿到晶振产品的样品后查看外壳基座以及引线这些部件的做工如何,尤其是注意光亮程度,是不是存在不清晰或者模糊的脚位,还有就是整体外观是否干净防尘。我们在拆封晶振的时候往往会忽略手印或者灰尘等,还有就是像外壳和基座之间的缝隙是不是符合正常标准等都是可以判断晶振品质的细节。如果发现晶振有...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-15 16:09:00
返回