结果:找到"果断放弃",相关内容283条
- 求助——谁有电脑诊断卡的原理图
- 谁有电脑诊断卡的原理图能否分享下
- 所属专栏: 开源设计 标签: 诊断卡 电脑诊断卡 发帖人:梁平仁颂 发帖时间:2023-12-26 11:55:00
- 一个通孔壁如何分为两个半圆的金属化
- 如何设计PCB版的通孔的孔壁由两个断开的对称半圆进行金属化。如图所示,金色的为金属化层。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 通孔 金属化 断开 发帖人:MONDY 发帖时间:2023-06-01 18:38:00
- 我的20元还不包邮,果断放弃
- 画了个10*10的板子,试试看。下单20元还不包邮?郁闷额!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 果断放弃 发帖人:qwe234 发帖时间:2022-11-06 17:07:00
- PMX65(电源管理)QET7100(包络追踪器)PM-K65(时钟发生器)苹果14pro max...
- 近期,iFixit对苹果最新iPhone14的拆解终于完成了,认为这次iPhone14最值得点赞的不是更强的处理器,也不是卫星SOS功能和更大的摄像头,而是完全重新设计的内部结构——显示面板和后盖都可直接拿下。iFixit认为这很重要,也是很长一段时间以来iPhone最重大的设计变化。不过,iPhone14Pro和ProMax机型仍然采用旧架构,需要从显示面板打开。但同时,iFixit也指出,iPhone14功能和外观变化非常轻微。iFixit指出,重新设计整机结构并不是一件小事。为了打造支持该结构新金属中框,需要重新设计整个内部,以及重新考虑射频天线位置并将其防护周界有效加倍。换句话说,这...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 苹果14pro 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-10-31 10:54:00
- 继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项
- 摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。一、带电负荷校验的作用带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础...
- 所属专栏: 技术交流 标签: plc 断电保护 发帖人:佳途自动化学院 发帖时间:2019-12-07 23:51:00
- 51断电保护中遇到的坑
- 这个坑卡了我好久,真心烦,在网上也没找到解决方法,是写一个关于掉电储存的,我不管怎么写,连续地址写入时总出现问题,只能一位掉电不丢失,最后在地址中间储存一个空格才行,实现多位掉电不丢失。好像是51的bug,有人知道是怎么回事吗
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 断电保护,51, 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-24 19:10:00
- 查看不了对比SMT结果
- 如下图,在SMT订单列表里,点“查看对比结果”,新弹出的对比窗口看不完信息,又死活不能往右边移动。(注,使用Edge和Chrome都一样)
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: SMT 查看 对比结果 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2018-05-11 17:05:00
- 求推荐数字音频处理器或音效芯片IC
- 最近要做一款木吉他效果器类的产品,给采集的吉他原声信号加一些常用的效果。混响,延时,合唱,至少这三种,要求混响可以一直存在,然后再叠加后面的任一种,并且可以简单的调节。之前没做过音频这块的产品。对这类芯片不太了解,网上简单看了下有PT2399这种可以实现混响。希望有做类似产品的朋友能指教一下,不胜感激。不一定要数字类型的,模拟类的也可以
- 所属专栏: 技术交流 标签: 音频 音效 效果器 发帖人:msl1831 发帖时间:2018-03-12 10:39:00
返回