结果:找到"校园大使",相关内容257条
- 想问问各位大佬,仿真时出现了Unknownsubcircuitcalledin的错误是为什么呢
- 图片
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 初学者园地 发帖人:snight 发帖时间:2024-06-05 21:05:00
- 校园LED智慧照明教育照明调光IC调光效果佳
- 【方案名称:校园LED智慧照明教育照明调光IC调光效果佳】应用场景:【教学楼】教室灯、黑板灯、走廊灯、美术教室灯、【校内道路】校道高杆灯、【图书馆】图书馆专用灯、阅览室专用灯、书架灯、【室内体育馆】体育场馆灯、【办公楼】办公面板灯、走廊灯、会议室专用筒灯惠海半导体专注于LED教育照明系统调光芯片的研发、设计、生产,致力于为青少年学子提供健康、舒适、环保、节能的LED教育照明环境。目前大多学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在频闪严重、照度不足、均匀度低等问题,严重影响学生的视力健康。因此需要智能化的LED教室照明系统来解决这方面的问题。惠海半导体H5114--LED智能调光调色芯片适用于...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 校园LED智慧照明教育照明调光IC 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-17 10:19:00
- 智慧校训通标签考勤方案-SI24R2E
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图:SI24R2EPCB原理图当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G有源标签,校园考勤 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-06-18 17:36:00
- SI24R12.4G校讯通技术支持资料
- 校讯通考勤管理校园无障碍考勤系统是由2台阅读器、1台信息处理器、后台平台和学生卡(有源RFID卡)系统组成。为判断进出,安装两台阅读器,两者之间要求间隔距离在10米以上,同时阅读器调节一定的角度,使两者之间信号覆盖区不产生重叠,在阅读器的天线一侧会加装屏蔽物,使阅读器背后的信号覆盖区变小。学生进出校门时必须带卡,进入时,首先被校外读头识别到传送到信息处理器,然后在一个短的时间范围内,又被校内读头识别到,数据同样传送到信息处理器。信息处理器在收到数据后自动进行处理判别,判定该卡所属学生进校了。然后信息处理器通过TCP/IP方式发送给远端的平台,由平台控制的短信平台给该学生家长发送短信。离校的情...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 校讯通 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-23 14:20:00
- 2.4Ghz电动自行车防盗系统SOC单芯片:SI24R2F
- Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4Ghz 单发芯片 校园卡 SOC单芯片 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-09 10:39:00
- 你去仓库和工厂探秘的愿望,大使们先实现了
- 立创校园计划开展半年多来,我们走进了数十所高校,结识了很多优秀又年轻的大使,影响了数以万计的学子,成立深圳大学校外实习基地,被深大老师写进教材……所有的进步,离不开校园大使们的不懈努力,和他们发自心底对立创的认可。作为立创的品牌传播信使,怎能不对立创了如指掌?01校园大使第一次总部之旅,回娘家啦!2019年1月21日,正值寒假的11位校园大使从全国各地赶到深圳,不知道20度的天气和我们的热情有没有让大家体会到回家般的温暖。立创商城副总经理吴波(波哥)对大使们寄予厚望,立创校园计划任重道远,希望通过大使们推动国产半导体品牌的全球化,为中国芯崛起助力!大使们最年轻的是00后,年轻人的朝气总是极具...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 仓库 大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-01-25 09:29:00
- 那些在学校赚到第一桶金的人都在干嘛?
- 上高中的时候,一直是父母和老师那句“到大学就轻松了”支撑我们度过三年炼狱生活。然而,到了大学才发现,如果你每天翘课、刷剧、打游戏,彻底letitgo……就会成为别人十万加文章里“被抛弃的同龄人”!看看这群“抛弃”你的同龄人,他们是如何一边在学校里呼风唤雨,一边在职场中飞速成长,还顺便挣到了生活费?没错,他们正是立创商城校园大使!立创杯科技英才培育计划就在今年6月份,由立创商城赞助的“立创杯科技英才培育计划”在西安电子科技大学如火如荼进行,机电科协的同学们交出了优异的作品,给他们一个小小的舞台,梦想就能插上翅膀!中国芯崛起,从每一个小小的创新开始。此外,我们还与活动部、科普部、科委部、外联部等...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 校园大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-10-26 09:59:00
- 如何一毕业就有两年工作经验?立创商城校园大使了解一下~
- 有人说,校园里的那些风云人物只能活在校园里,出了校园也就成了普通人;而有些普通人,出了校园就成了风云人物。有这样一群人,他们是大学校园里的小透明,但他们目标明确、规划清晰,他们在象牙塔里提前体验职场,在当下积攒经验,一步步实现理想。——他们就是校园大使。求职的路上总是有着各种坎坷,但是现在有一条捷径送给你:——立创商城校园大使正在招募中,加入我们吧!还不了解我们?首先,来看个官方解释~我们是谁?立创商城(WWW.SZLCSC.COM),一站式电子元器件采购自营商城,成立于2011年,目前拥有国内外注册客户数超70万,平均每天近3000个元器件订单,2017年成交额近5亿元!此外,立创商城产业...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 校园大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-19 11:57:00
- 深圳大学牵手立创商城,校企协力共同育人!
- 众所周知,“深大”是深圳的骄傲,也是全国诸多学子向往的梦想之地,深圳大学培养出来的优秀校友比比皆是!优秀的环境才能培养优秀的人才,而好的环境也离不开社会各界的支持。立创商城是根植于深圳的电子元器件自营电商,作为一家快速发展中的互联网公司,我们对人才求贤若渴,对培养人才也当鼎力支持。深圳大学牵手立创商城,将会为深大学子带来哪些切身实惠?首先,立创商城将为深圳大学相关专业的学生,提供丰富的实习机会。实践能力是企业用人的重要标准,为了推动深大学生的校外实习和社会实践工作,立创商城与深圳大学达成“校外实习基地”战略协议,将为机电、电子、计算机、软件工程等专业的学生提供丰富的实习岗位。今天(2018年...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 校企合作 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-19 11:48:00
- SI24R1兼容NRF24L01
- 芯片简介编辑Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA.应用领域编辑●无线数据传输系统●无线键盘、无线鼠标●遥控开锁,遥控玩具●超低功耗无线收发器●无线传感...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G,RFID,校园卡,电动车防盗 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:02:00
返回