结果:找到"模组",相关内容590条
  • UWB超宽带生命体征监测雷达模组
  • SW-UWB-M-A2X2是一款工作于UWB频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率。该雷达模组由发射和接收天线、雷达芯片和MCU等组成(如图1-1),MCU内带有算法固件,直接生成检测结果,可通过UART接口与雷达模组进行控制和数据传输。1)该雷达模组的详细功能如下:检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;2)该雷达模组具有如下特点:在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态工作于UWB频段,相比于24...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 雷达 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-22 11:23:00
  • 关于BOM管理能否添加分组的问题
  • BOM管理不能分组很混乱啊,做半成品的BOM和成品的BOM都是混在一起的,BOM多了之后就眼花缭乱.其他ERP软件BOM都能分组的.
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: BOM 分 发帖人:st2111 发帖时间:2023-10-28 11:15:00
  • 乐鑫代理启明云端分享|一颗被乐鑫“偏爱”的MCU--ESP32
  • ESP32集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模,采用台积电(TSMC)超低功耗的40纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种物联网应用场景。除此之外,ESP32它还有哪些优点呢?32-bitMCU&2.4GHzWi-Fi&Bluetooth/BluetoothLE•Xtensa®32-bitLX6单/双核处理器,运算能力高达600MIPS•448KBROM•520KBSRAM•16KBRTCSRAM•QSPI支持多个flash/SRAM性能稳定ESP32性能稳定,工作温度范围达到–40°C到+125°C。集成的自校准...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 单片机 芯片 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-06-07 14:53:00
  • N10SG中国移动首款NB/GNSS无线通信模组用于人员定位、货物跟踪、冷链运输解决方案。
  • 今天的跟踪器在广域通信技术绝大部分基于GSM、UMTS和LTE,功耗是个大问题。NB-IoT、LoRa、eMTC等LPWAN通信技术的出现,给低功耗+独立终端的定位追踪设备带来了发展的转机。这其中,NB-IoT的优势十分突出,覆盖广且深:比GPRS覆盖增强20dB+;低功耗·低成本·强连接·最关键的是,NB-IoT是运营商的授权频段网络,无需额外建站并且足够安全,将成为定位追踪领域不可或缺的通信方式。OneMO有一款支持GNSS功能的NB-IoT模组——N10SG,该模组代表OneMO在低功耗窄带物联网市场布局的进一步加强。N10SG集成了“NB-IoT+GNSS定位”双重核心功能,能够应用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 定位 N10SG 追踪穿戴 发帖人:Hany 发帖时间:2021-05-13 12:04:00
  • 4GCAT1DTU模组ML302-DTU登录云平台使用视频教程
  • 大家好,感谢一直以来对我们的关注。接下来会介绍物联网DTU模块的使用,在立创社区发帖相关的视频教程及资料。DTU通信板使用开发手册已更新V2.2版本《ML302MD-DTU开发使用手册》,该版本补充了MQTT协议的DTU指令说明。后期我们将会继续完善开发手册内容,让开发者更方便学习理解。目前只有中文版本,英文版本会根据用户意见反馈再制定。以下视频长度都在十分钟左右,满足视频极致2K60帖观看体验,十分钟符合大家课余时间学习。由于录制的视频内存达到5G~10G,不方便上传。视频内容有会回答常见的几个问题以及主讲的内容。1.资料文档:ML302MD-DTU开发使用手册.pdf2.串口工具:串口调...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G DTU ML302-DTU 视频教程 发帖人:ljfceo 发帖时间:2021-01-02 13:48:00
  • 继电器模组的作用和优缺点
  •   继电器模组的作用  在过去我们做自动化电气控制柜时,PLC控制负载都会加上小型的中间继电器,在现在工业自动化已向集成化方向发展,继而开发出了继电器模组,PLC可以直接控制继电器模组的线圈,继电器模组的角触点再控制负载,好处是继电器模组的体积小,只占了小型中间继电器的1/2体积,触点电流还比小型继电器的大,一般都是10A,12A,16A,30A的,带有压敏电阻,继电器断开时,产生的火花起到灭弧的作用,提高继电器的寿命。  继电器模组上的继电器损坏了更换也很方便,因为跟小型中间继电器一样,都是带底座的,直接可以插拔更换,维护方便,这个继电器模组接线也很方便的,输入输出跟PLC一样是分开方向的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-02 13:58:00
  • 透传模块赋能物联网时代
  • 物联网概念中无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的关键环节。其中,蜂窝通信模组的作用是通过广域网承载了端到云平台的数据交互,是用户数据传输的通道,是物联网终端的核心部件之一。端与平台的数据通信通过模组完成,主要有两种方式,AT指令模式和数据透传模式。1.AT指令模式AT指令模式,就是主控制器通过串口向模组发送AT命令,将终端数据(“10”)发送给模组,再通过模组发送给平台。发送AT命令成功会有应答(SNEDOK)。发送完成后,模组通过串口回应主控制器,发送完成;平台发送数据(“01”)给模组,模组通过串口发送给主控制器,实现对端的操作。发送AT命令成功会有应答。2.数据透传模式就是主控制器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:13:00
  • 4G物联网连接主力---LTECat1
  • 现在5G备受关注,不过在未来几年中4G还会承担蜂窝物联网连接很大的一个份额,也是运营商蜂窝物联网收入的主要来源。其中LTECat1是介于高速LTE类别及低速物联网之间的一种IoT指定类别,LTECat1是一个值得关注的分支。从目前蜂窝物联网发展的态势看,LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。根据3GPP相关标准规范,UEcategory是一系列的在上行/下行中可变的无线性能参数的集合,包含了很多的无线特性,其中最重要的一个就是用户设备支持的速率。各种“UECategory”和支持速率的对应关系如下表中所示:一般来说,基站和用户终端之间通过UECategory各种参数来确定终端的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,4G 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:11:00
  • LTECat1-物联网时代的新宠
  • 目前,中国移动在全国拥有280万个4G基站,覆盖98%的区域,包括广大的农村区域,服务超过7亿用户。中国移动提出5G+4G协同发展,4G网络作为主要的业务承载网将进行持续不断的优化,打造4G精品网络。Cat.1产品已完成30个省、直辖市,海外完成65个国家和地区的网络测试,已经是一张成熟的网络。Cat.1具备一定的成本优势,例如网络建设上,现在LTECat.1可以无缝接入现有LTE网络当中,无需针对基站进行软硬件的升级,网络覆盖成本很低。芯片成本上,经过系统优化后,集成度更高,模组的硬件架构更简单,外围硬件成本更低。在时延方面,拥有跟LTECat.4相同的毫秒级传输时延,以及支持100KM/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,通信 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
  • NBIOT模组SN_12封装兼容BC95
  • t-style:normal;font-variant:normal;SN12是一个超小尺寸紧凑型邮票孔封装的无线数据模块,支持NB-IoT制式,单频B5(可选B8或B20)频段。SN12设计了丰富的外围接口,外围通过56pinLCC邮票孔封装接口连接。尺寸19×22.8×2.2(mm),适合各种工业、便携等物联网设备使用。SN12支持增强型AT软件设计开发。SN12支持3GPPRel-13。模块接口列表接口名称数量UART2组USIM1组RESET1个VDD_EXT1个ADC1个GPIOs1组特性说明工作频段NB-IoT(单频模块,可配置成三种频段)B5:850MHz(默认)B8:900M...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: NBIOT SN_12 封装兼容BC95 发帖人:雁塔幕钟 发帖时间:2018-01-27 13:29:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: