结果:找到"求购晶振52.85MHz",相关内容545条
  • 采购需求相关功能不连贯,希望改进
  • 在采购需求中,用户可以对商品进行分类,来满足一个BOM中,有多个供应商的问题,可以分别对商品分类,最后各个供应商的商品集中清点后进行采购,但是,供应商只显示两个,一个是立创商城,一个是非立创商城,那不是立创商城的产品怎么再次进行分类,分为不同的供应商呢?将采购需求加入采购列表中却可以筛选不同的供应商清单,那这样讲是不是功能不是连贯的呢?希望可以的话进行改进还有就是现在批量选择商品的时候,所有表格都一样,点击商品编号旁边的批量选中的那个√,只能选中一页的商品,这个可能是每个人的思考逻辑不一样,没关系,但是,批量选中第一页的商品后,再切换到第二页后,第一页选中的商品就又自动清除选中了,这是什么逻...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 采 发帖人:张zhang 发帖时间:2024-02-07 15:18:00
  • 【FAQ】手动新增采购需求的几种方式和应用场景
  • 手动新增采购需求的几种应用场景和操作方式:1.新增需求商品常用于灵活备料,例如工程师想要购买少许物料进行研发、测试时,或生产异常需要补料时,只需要新增采购需求填写采购数量,采购员便能接收到由商品列表新增的采购需求,快速生成采购订单。点击【新增】→【新增需求商品】在商品列表中找到需求商品(可多选),选中后点击【下一步】选择“采购目标仓库”,输入“采购需求数量”,最后点击【确定】,需求商品就被添加到列表中了。2.导入BOM物料常用于工程师研发备料,可引用已经创建好的BOM表,整单或部分商品进行增加,免去与采购人员在物料确认上的沟通。点击【新增】→【导入BOM物料】在BOM列表中找到需要采购物料的...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 16:50:00
  • 电源IC货源
  • 需按照图片电源IC货源
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电源 发帖人:xiaobao 发帖时间:2024-01-20 16:06:00
  • 最简单的测试晶振是否起振的方法
  • 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
  • 硬件工程师选用晶振应注意的五个事项!
  • 一:外观检测检测产品外观标记文字是否清晰规范外观表面是否存在裂痕引脚上是否已经焊过锡二:频率根据产品需求选择合适的频率需经过合格验证或者专业测试通过的情况下再进行协商若实际电路要求的频率是4.43MHZ在缺货的情况下切勿随便更换其它频率来使用三:晶振输出模式在选用晶振时要考虑到电路需要的晶振输出类型一般分电平输出和差分输出(电平输出:CMOS;差分输出:LVPECL,LVDS常用差分输出类型)不同的输出类型不可随便变换特别是差分跟普通晶振四:型号看清外壳的型号标记型号表明了晶振的多项参数指标根据产品需求、参数找出型号再对详细的参数规格书进行确认如果晶振型号选择不当,将导致应用错误五:晶振的代...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件工程师 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-09-19 15:07:00
  • 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
  • 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
  • 购买无源晶振时要注意哪些问题?
  • 无源晶振本身没有起振电路需要外部配有精准的电路才能发挥作用,在购买无源晶振的时候就要提前做好规划。无论是晶振产品的采购渠道和品牌还是购买后进行测试环节都要重视,接下来说说采购无源晶振的注意事项。一、晶振细节做工在购买晶振产品时要区分无源晶振和有源晶振的区别,因为无源晶振只是具有两个引脚的无极性元件(输入端、输出端),不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以更需要注重品牌和细节。大多客户购买晶振产品都是批量购买,需要注意从封装等方面查看其是否标注具体参数和生产日期等,对无源晶振本身细节进行观察进而判断其做工如何。因为无源晶振本身信号强度受物理结构限制需要借助时钟电路才能才能产生振荡信号,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 无源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-07 15:11:00
  • 打工人必备的13个晶振选型技巧!
  • 1.时钟32.768KHz晶体谐振器封装选择在满足稳定性的条件下,优先选用插件封装(2*6,3*8),价格相对较有优势。贴片的价格相对较贵,稳定性好,占用空间小,适合自动贴装。2.高频晶体谐振器封装选择对稳定性要求不高的电路,优先选择49S或者49SMD封装,价格相对较有优势SMD7.*5/SMD5*3.2/SMD3.2*2.5/SMD2*1.6等价格相对49S系列高出很多。1.8432Mhz的封装只能选择49U的封装。3.石英晶体谐振器频率偏差选择其主要包括调整频差和温度频差,通常选用的为10PPM,20PPM。4.标称频率选择(1)AT切割方式下49S/SMD封装晶体对应各频率段。●基频...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 选型 知识 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-10-30 14:00:00
  • 求购LPC936
  • 一个老的项目,还有一些需求,用到P89LPC936芯片,不知哪位大虾手里还有这颗料?如果有,需要购买一批!
  • 所属专栏: 器件替换 标签: LPC936 发帖人:yaofu 发帖时间:2020-07-30 09:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: