结果:找到"测温.2.4G.标签",相关内容554条
- Si24R2F+畜牧耳标测体温开发资料
- Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控、自动唤醒间隔功能;发射功率由7dBm增加到12dBm,距离更远;关断电流由700nA降到500nA,功耗更低。可兼容Si24R2E,性能更加强悍。Si24R2F+数据手册_V0.2.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 无线测温 发帖人:动能SJ 发帖时间:2023-09-05 14:49:00
- 智能电子学生卡2.4GHz考勤方案芯片
- 智能电子学生卡简介今年年初教育部发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中提出,学生手机有限带入校园,原则上不得将个人手机带入校园,禁止带入课堂;应设立校内公共电话、建立班主任沟通热线、探索使用具备通话功能的电子学生证或提供其他家长便捷联系学生的途径等措施,解决学生与家长通话需求;加强课堂和作业管理等。 智能电子学生卡能有效解决学生无感考勤,安全定位、亲情通话,校内小额消费等问题,功能简洁高效,因此也深受家长青睐智能电子学生卡2.4G考勤应用学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台数据交...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-02-01 17:04:00
- Si24R2NTC测温使用说明
- 每个NTC电阻都有RT表,标签发送NTC电阻采样的温度值,阅读器收到ADC值,根据ADC-T的表查找温度,ADC-T表的计算如下公式:[RT表]*(𝑅𝑇𝑅𝑇+𝑅∗1024)=[ADC-T表](1.1)如果测量体温,25摄氏度时𝑅𝑇𝑅约等于1.65。且在对精度要求高的场合,R采用0.1%精度,𝑅𝑇采用0.1%或者0.5%精度的电阻。SI24R2F_NTC测温使用说明.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G.测温 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-10-28 15:08:00
- SI24R2F+与SI24R2F资料开发对比
- SI24R2F+vsSI24R2F优化升级:·优化射频性能·增加NTC测温·增加自动唤醒间隔·优化蓝牙性能Si24R2F+是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 Si24R2F+采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R2F+针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 测温.2.4G.标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-02 13:55:00
- SI24R2F+集成NVM的低功耗.可外接NTC和震动传感器技术开发资料
- SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。SI24R2F+vsSI24R2F优化升级:·优化射频性能·增加NTC测温·增加自动唤醒间隔·优化蓝牙性能Si24R2F+是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 冷链管理,测温产品,畜牧标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-03-09 15:59:00
- SI24R2E集成MCU2.4G内部开发资料
- Si24R1Datasheet.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-21 11:37:00
- SI24R2B2.4G单发技术开发资料
- SI24R2PS1.1.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-21 10:49:00
- SI24R2F2.4GSOC技术开发资料
- Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证-3.6V宽电源范围内稳定工作。应用原理图:Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SOC 2.4G 内置测温 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-01-15 09:11:00
- SI24R2H一款SOC2.4G内置增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能
- 1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装。Si24R2H,目前还处在内测阶段,
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-03 13:55:00
- SI24R2F一款冷链产品专用传感2.4G
- 主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡的SI24R2E单发内置MCU,出了一款针对冷链产品SI24R2F,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。SI24R2F与R2E是完全...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G,测温IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-01-10 13:47:00
返回