结果:找到"海德汉",相关内容258条
  • TIM0开发板测评报告简单点个灯
  • 整体使用评价抽到的是MSPM0L1306,第一次用德州仪器的单片机,还可以。开发项目流程0.环境配置根据官方教程:QuicklygetstartedwithMSPM0MCUs。先下载并安装了MSPM0-SDK—MSPM0SoftwareDevelopmentKit(SDK)和CCSTUDIO,详见MSPM0L1306官网资料以及参考这个MSPM0设计流程指南,发现支持用XDS110和J-Link烧录,现买了个J-Link1.编程、编译与上传1-0.编程作为入门项目,先在CCSTUDIO中找到驱动LED灯的GPIO案例1-1.编译与上传直接上传发现出错,因为默认使用XDS110,而我用的是J-...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MSPM0L1306 州仪器 发帖人:劉啟迪QidiLiu 发帖时间:2024-01-22 18:33:00
  • 德国罗德与施瓦茨SMR60信号发生器
  • 德国罗德与施瓦茨SMR60信号发生器Rohde&SchwarzSMR2020G|信号发生器|罗德与施瓦茨|10MHz至20GHz厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&S详细说明jiangR&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用R&SSMR仍能轻松完成:所有基本型号都能够通过选件快速简便地进行升级,以提供具有AM/FM能力的信号发生器,或者提供具有快速、充分合成的模拟斜波扫瞄功能...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 国罗与施瓦茨SMR60信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-01-28 20:21:00
  • 海外代购所需时间24k纯小白
  • 请问嘉立创的海外代购一般需要多久到货我9月3号买了一丢丢东西(刚好满减的水平),现在(9.22)还未发货
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 外代购 发帖人:安兹魔法王 发帖时间:2021-09-22 18:50:00
  • 武汉新芯50nm高性能SPINorFlash
  • 武汉新芯一家领先的非易失性存储供应商,宣布其采用50nmFloatingGate工艺SPINorFlash宽电压产品系列XM25QWxxC全线量产,产品容量覆盖16Mb到256Mb。该系列支持低功耗宽电压工作,为物联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用提供灵活的设计方案。XM25QWxxC产品系列除了支持SOP8和USON8小尺寸封装,在中高容量产品也将针对可穿戴设备等尺寸受限的应用推出WLCSP封装,协助客户将空间利用发挥到极致。全线产品支持KGD解决方案,并为客户提供RDL服务,满足客户定制化的SiP需求。XM25QWxxC系列产品在1.65V至3.6V电压范围内读取速度可达133MHz(在...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 武新芯,SPI Nor Flash,XM25QWxxC 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-11 15:17:00
  • 武汉新芯XM25QW非易失性spinorflash芯片
  • 武汉新芯集成电路制造有限公司是国内紫光存储旗下一家领先的非易失性flash芯片存储供应商,武汉新芯宣布推出50nmFloatingGate工艺SPINORFlash宽电压产品系列XM25QWxxC。该产品系列支持低功耗宽电压工作范围,适用于物联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用产品设计方案。XM25QWxxC系列产品的读速在1.65V至3.6V电压范围内可达108MHz(在所有单/双/四通道和QPI模式下均支持),提供比其他供应商更快更强的性能,在电源电压下降后,时钟速度没有任何减慢。其传输速率优胜于8位和16位并行闪存。在连续读取模式下可以实现高效的存储器访问,仅需8个时钟的指令周期即可读取...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 武新芯,XM25QW,非易失性spi nor flash芯片,flash芯片 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-24 15:42:00
  • AltiumDesiger设计PCB如何丝印上汉字?
  • 我使用AltiumDesiger设计PCB,希望丝印上汉字。在AltiumDesiger的String的属性里,只有把默认的”Stroke“改为“TrueType",PCB上才能显示汉字。然而把这个PcbDoc文件上传到嘉立创下单助手之后,提示出现了非法的字符,而不能正常下单。应该如何操作呢?
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: Altium 发帖人:JeffYin 发帖时间:2019-07-03 14:21:00
  • 【好书下载】德州仪器白皮书-新一代可视门铃
  • 借助最新的音频/视频处理器和无线通信技术,门铃正从拥有百年历史的电子音乐门铃转变为完全实现云连接的一线安全系统。这些变化给系统集成商和嵌入式设计人员带来了挑战,即如何将运动警报、视频分析、双向音频通信、降噪和云连接等功耗密集型处理功能整合到一个紧凑(有时是电池供电)、可靠且易于使用的封装中。家庭自动化和家庭安防技术已从小众奢侈品转变为大多数家庭用得起的一套可行解决方案。同时,用于工业自动化、办公室安防和安防系统的成像系统也历经发展,如今包括更先进和联网的监控功能。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。【德州仪器白皮书】启用新一代可视门铃.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 州仪器 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-25 16:52:00
  • 海德汉对接口领域的贡献
  • 海德汉市面上的每个应用都要求编码器拥有独特的性能,以此满足很多不同的要求。比如,高精度和高可靠性等。机器设备制造商对任何旋转编码器、海德汉角度编码器或直线光栅尺的另一项重要要求是编码器的机械和电子互连性能。互连性使设备制造商可以标准化电机驱动解决方案的设计,减少电机型号的数量,且不影响潜在应用的广泛适用性。电子互连:用数据提高设备可用性对于电子互连,在选择编码器时,与机器设备控制系统能畅通地通信是选择的关键。其中不仅涉及可靠性和位置数据的正确传输,更为重要的是还必须考虑附加信息的传输,例如调试、监测和诊断信息。要避免机器的停机事故和减少维护次数,附加信息能提高设备可用性,简化计划工作。为此,...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-08 11:47:00
  • 海德汉历史悠久的发展之路
  • 海德汉公司源自威廉于1889年在德国柏林创建的金属蚀刻工厂。这家工厂生产模板,标识,刻度尺和标尺。二战期间公司被毁,威廉之子在地处德国特劳恩罗伊特创建约翰内斯海德汉博士公司(DR.JOHANNESHEIDENHAIN)。最初的产品也是刻度尺和零售用的计价秤。自公司创建始,一直秉持注重技术发展之路。为保持公司持续发展和技术领先地位,1970年约翰内斯博士将其持有的公司股份转入基金会。这使今天的海德汉公司可投入大量资金进行研发。不久后开始生产机床的光学位置测量系统。六十年代初期开始转向生产光电扫描的直线光栅尺和角度编码器。这些发展促成了制造业中许多机器和设备的自动化。七十年代中期以后,海德汉公司...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-08 11:45:00
  • 再也不怕买不到,立创商城海外代购2000万型号可选!
  • 近两年,以存储芯片、被动元器件、功率器件为主的电子元件严重供不应求,让整个供应链都感受到被涨价缺货支配的恐惧。不仅如此,市场上假货依然横行,有人说,买货犹如扫雷,小心翼翼,遇到假货只能自己认栽。遇到大缺货、停产货的时候,不能眼睁睁看着生产停滞、产品出不了货,你终究还是绕不开市场,绕不开华强北,元器件就在你面前,你买还是不买?不想踩雷?更不想断货?你还有一种选择,试试立创商城海外代购。>>点击前往体验立创商城海外代购<<立创商城海外代购是在自营模式基础上,为实现一站式采购进行的服务,不同于其他代购平台,我们将为电子工程师等中小型客户提供“多、快、好、省”的全新代购服务。...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 外代购 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-02 10:19:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: