结果:找到"清明节",相关内容230条
- DSOS804A高清晰度示波器:8GHz,4个模拟通道
- DSOS804AS系列示波器配备8GHz存储器、15英寸XGA电容触摸屏和10位模数转换器。8GHz带宽4个模拟通道高达20GSa/s的采样率和每通道标配的50Mpts存储器可以捕获更长时间的信号迹线具有6.4位系统ENOB和10位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性15英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固态硬盘可以加快启动速度和提高可靠性广泛的协议、一致性测试和分析软件可以改善您的测试
- 所属专栏: 供应商专区 标签: DSOS804A 高清晰度示波器 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-11-16 15:54:00
- 如何快速清理AD软件产生的垃圾文件
- 众所周知,AD和Protel软件使用过程中,自动产生很多备份文件和垃圾文件,这些文件大部分在设计文档的Project或History目录下,尤其是History下,保持了大量的设计过程自动备份文件。这些文件主要价值是用于工作过程电脑突然宕机,可以到History目录下找到最近时间一版备份文件,将之恢复使用,减少因停电或电脑宕机导致的设计档损坏二又要重复设计一遍的问题。但时间久了日积月累下来该目录的文件会占用大量的磁盘空间,即占用资源又不方便资料备份。手工逐个文件删除清理的效率低下又费时费力,那么有没有一款可以快速自动清理软件产生的垃圾文件的工具呢?答案是肯定的。下面介绍个简单的方法,可以快速...
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD垃圾清理 Protel垃圾清理 发帖人:夕夜如风 发帖时间:2021-06-14 12:59:00
- 嘉立创的开票清单用的A4纸,你们都能用吗?
- 问一下嘉立创的其他客户,他们开票的A4清单你们都能用吗?我是杭州的,我们公司不让用供应商A4纸打印的发票清单,说这样不合规,但是嘉立创说他们的客户都能用。我就纳闷了,立创商城不就是用的专用清单吗?都是深圳的难道要求有不一样?
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创 开票 清单 A4 发帖人:阿毛 发帖时间:2020-10-09 15:27:00
- 红外镜头控制驱动板超声波清洗机
- 控制驱动板功能:1、实现红外镜头的调焦,调焦速度可设定;2、可以实现自动聚焦功能。清洗问题:针对红外镜头用到的控制驱动板的清洁工作主要是清除它在生产时残留的焊锡、黑点、杂质等污染物。超声波清洗机的清洗原理:超声波具有很强的穿透力和较好的方向性,其集中的声能在水中能传播较远的距离。超声波清洗设备的工作原理就是将超声波全在液体中的声能通过换能器转换成机械振动,通过清洗槽中的超声波辐射到清洗剂,使液体中产生保持振动的微气泡,使污物无法附着在清洗件表面而剥离。超声波清洗的空化原理:超声波在液体中传播的音波压强达到一定的气压时,峰值就可以达到真空或负压,产生的力将液体分子拉裂成接近真空的空洞,空洞破裂...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 深圳超声波清洗机 超声波清洗机 超声波 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2020-02-24 14:14:00
- VGT-1107FTA棱镜模组超声波清洗机
- 棱镜模组大致分为:棱镜、镜片模组、蓝玻璃、CMOS区域的一个基本构成。清洗存在的问题:棱镜在初磨后需要浸强酸强碱,以达到清洗磨面的作用。现有的清洗装置存在着结构不合理,清洗时存在着操作麻烦的问题。超声波清洗机所必备的优势:高精度的清洗、快速、高效、节省劳动力等众多优势。超声波清洗设备采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别是对深孔、盲孔、凹凸槽清洗是最理想的清洗设备,不影响任何物件的材质及精度的清洗设备。超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液,由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超声波清洗机 超声波 光学超声波清洗机 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2020-02-22 11:20:00
- 请问怎样取消导线自动清除功能?
- 把A点到B点画一条线连通后,为什么其它线就自动清除了?请问怎样设置?谢谢!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 导线 清除 发帖人:PGDZ 发帖时间:2019-06-28 23:17:00
- 嘉立创清明节放假安排
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创将于清明节当天(4月5日)全体成员放假一天,届时无法提供审单、在线客服等服务,但不影响正常下单。此外订单交期顺延一天,请广大新老客户提前做好相关工作安排。给您带来的不便敬请谅解!深圳市嘉立创科技发展有限公司2019.3.29
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 清明节 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2019-03-29 16:09:00
- 半导体圈众大佬给您拜年啦!
- 2018年已经悄然走过,这一年,立创商城收获了900,000+客户的信赖。实现了下单「4小时发货」,500亩科技园落户江苏,60000㎡大仓库即将建成……这一年,要感谢所有信赖我们的客户,和支持我们的所有供应商朋友!春节即将到来,立创商城携手半导体圈合作伙伴,向所有客户、业界同仁送上最诚挚的新春祝福!附供应商名单(排名不分先后):MDDUniOhm台湾厚声深圳市天河星供应链有限公司YXC扬兴科技BLUEROCKET(蓝箭)利思泰电子RUILON(瑞隆源)韩国韩荣Hottech(合科泰)SK(台湾时科)保迪电子有限公司GANGYUAN(港源电子)SXN(顺翔诺)深圳市仁天芯科技有限公司RUNI...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 春节 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-01-29 14:23:00
- 10强榜单火热出炉,“最佳人气奖”等你来定!丨第三届立创电子制作节
- 激发创造力,助力中国芯!备受业内关注的第三届立创电子制作节活动已过大半,8月24日赛程第二阶段圆满结束,十强榜单正式揭晓!本届制作节共收到来自全国各地的422个作品报名参赛,经过三个多月的设计创作、官方严格评审,最终评选出最具实用性、创新性、趣味性的十位佼佼者,以及完成度非常高的30个优秀作品!名单如下:>>点击了解制作节赛事详情十强榜单第三届立创电子制作节10强榜单立创社区ID作品名称作品链接jetbin可用C代码快速开发的液晶屏人机控制器http://club.szlcsc.com/article/details_34302_1.htmlCHENG1495复合人体发电机-智能...
- 所属专栏: 赛事动态 标签: 制作节 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-24 20:06:00
- 嘉立创清明节放假安排
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创将于清明节当天(4月5日)全体成员放假一天,届时无法提供审单、在线客服等服务,但不影响正常下单。此外订单交期顺延一天,请广大新老客户提前做好相关工作安排。给您带来的不便敬请谅解!深圳市嘉立创科技发展有限公司2018.3.28
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 清明节 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-03-28 16:22:00
返回